本页介绍了GetPowerStatus的用法, 包含当前的充电状态,电池电量等。包含底盘当前的充电状态、电池电量、回坞状态等信息。
...
本页内容
...
运行环境准备
软件平台
- Android Studio 3.1.3
- Slamware Android SDK:Slamware Windows SDK
- RoboStudio(用于显示地图):Robostudio installer
Sample Code:
使用更高版本的Visual 使用不同版本的Android Studio可能会带来编译异常。
使用Visual Studio 2010(无SP1)可能会因为无法与.Net Framework兼容而报编译错误,此时增加SP1更新包即可解决问题
硬件平台
...
- Slamware SDP mini
- Slamware SDP
- Slamware 套装 (基于Slamware导航方案的用户机器人系统)
- Zeus/Apollo等底盘系统
例程下载
...
...
编译运行
- 打开GetPowerStatus工程,右键get_power_status, 将此工程设置成StartUp project
右键get_power_status, 打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程
Slamware SDK的include和lib目录无需复制到参考例程目录,只需在Visual Studio里指定路径即可。
- 右键get_power_status, 在Debugging页面中command Arguments处输入 192.168.11.1
格式说明:get_power_status <IP address> - 点击F5运行
- Console输出为
...