本页介绍了基于Android SDK的一个简单Android 应用程序,其基于MFC对话框,包含以下几个主要功能SDK的一个简单Android 应用程序,其基于Android 基本控件,包含以下几个主要功能
- 地图实时获取并绘制在对话框上地图实时获取并绘制在界面上
- 手动遥控控制底盘行走(前进,后退,左转,右转,停止)
- 控制底盘规划路径移动到给定目标点
- 获得底盘实时状态信息,包括运行状态,电量,当前位置,当前朝向角等信息获得底盘实时状态信息,包括运行状态,剩余电量,当前位置,当前朝向角等信息
此参考设计尽量去除了与SDK无关的技术细节,例如使用最简单的Android控件,使用基于多线程机制定时刷新等。此参考设计尽量去除了与SDK无关的技术细节,例如使用最简单的Android控件,使用基于多线程机制的定时任务刷新等。
其设计目标是
- 提供一个Android 应用程序的最小系统给到客户,帮助客户减少学习成本,能够快速上手
- 去除与SDK无关的技术信息,降低客户在此系统之上引入更多特性的修改成本
Warning |
---|
此例程仅用于展示如何使用SDK接口的常见接口函数,提供快速开发的参考样例。 直接使用此代码用于最终产品,并由此产生的错误或是故障,不在本司责任范围之内。 |
本页内容
...
...
Table of Contents |
---|
...
参考例程下载
SDK_Ref_win32.7zAndroid Reference Application
运行环境准备
软件平台
- Android Studio 3.1.3
Slamware Android SDK:
Slamware Android SDKRoboStudio(用于交叉验证):Robostudio installer
Sample Code:
使用不同版本版本的Android Studio可能会带来编译异常。
使用Visual Studio 2010(无SP1)可能会因为无法与.Net Framework兼容而报编译错误,此时增加SP1更新包即可解决问题
Note 使用不同版本的Android Studio可能会带来编译异常,请修改对应的Android SDK版本及Gradle版本
硬件平台
(以下任选其一)
- Slamware SDP mini
- Slamware SDP
Zeus/Apollo等底盘系统
对于首次使用Slamware SDK进行编程的用户来说,不建议在最开始使用基于自己底盘搭载Slamcore模块用于产品开发。此方式无法有效定位问题,即是基于SDK的应用程序问题,还是底盘部分存在故障。强烈建议选择以上列表中的一个用于初始开发。
编译运行
打开参考工程文件,打开Project Structure --> app --> Dependencies 检查SlamwareSDK是否添加到工程中, 然后编译工程
连接到底盘wifi(一般以SLAMWARE开头,后面跟着6位MAC地址)
在手机中运行参考程序,会弹出如下连接界面,点击“连接机器人”
打开参考工程文件,右键打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程,然后编译工程
连接到底盘wifi(一般以SLAMWARE开头,后面跟着6位MAC地址)Slamware SDK的include和lib目录无需复制到参考例程目录,只需在Visual Studio里指定路径即可。
如果不指定此两个路径,编译中会报找不到.h文件,或者找不到库函数等错误。
编译过程中的warning可以忽略
运行参考程序,会弹出如下对话框,点击“连接机器人”
对于wifi连接,AP模式下,底盘默认IP地址为192.168.11.1,如果改为Station模式,则底盘的IP地址由底盘所连接的路由器动态分配,或者由用户指定,此时需使用此IP地址
对于有线网络连接,IP地址默认为192.168.11.1,不可修改。
Note 注意
1. 测试的手机需是ARM处理器的,×86的将无法运行
2. 针对ARM CPU不同的架构,需要选择不同的librpsdk.so文件,本司提供ARM v7 和ARM v8的SDK
2. 不支持模拟器运行
- 在如下界面中,左侧是地图显示,随着底盘的移动,地图内容会实时更新。右侧是控制区和状态显示区。在如下对话框里,左侧是地图显示,随着底盘的移动,地图内容会实时更新。右侧是控制区和状态显示区。
操作指南点击向前,向后,左转,右转,底盘会相应运动,点击停止运动,底盘立即停止点击向前,向后,向左,向右,底盘会相应运动,每点击一次,底盘会运动一小段时间。如果需要保持运动,需要按下按钮不松开,若按钮松开,底盘则很快停止运动。
每点击一次,底盘只运动一小段时间,如果需要保持运动,需要不停点击。例如,如果希望底盘持续前进,需要持续点击向前按钮,一旦停止点击,底盘很快即停止运动
通过此种方式控制底盘运动时,底盘处于遥控控制模式,底盘不会自动避障,故需留意周围环境,避免撞到人或物。
- 输入X,Y坐标后,点击到这去按键,底盘会运动到给定的目标点。X,Y坐标点的获得,可以根据当前位置显示的坐标记录
- 最上方是当前位置和机器人状态的实时显示,其中每一次底盘运动,运动状态都会相应改变;每次底盘位置或是朝向角发生改变,当前位置区域也会发生变化
程序说明
程序主要分成两个功能模块
- 控制底盘行走
遥控控制底盘行走
遥控底盘需要使用moveBy接口,接口中传入动作类型指令,其代码主要位于每个按键的触摸响应函数中,以“向前”按键为例
1
2Code Block
3language
4java
5theme DJango 6789101112131415161718linenumbers true // go forward
int delayTime = 300;
button_forward.setLongClickRepeatListener(new LongClickButton.LongClickRepeatListener() {
@Override
public void repeatAction() {
try {
moveAction = robotPlatform.moveBy(MoveDirection.FORWARD);
System.out.println("repeatAction===============");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}, delayTime);
自主规划路径行走自主规划路径使用moveTo接口,接口中传入目标位置坐标点,其代码位于“到这里”按键的点击响应函数中
1Code Block
2theme
3DJango linenumbers 45678910111213141516171819true button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
if(targetX.length()==0 || targetY.length()==0) {
Toast.makeText(MainActivity.this, "请输入目标点坐标", Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
try {
float x = Float.parseFloat(targetX.getText().toString());
float y = Float.parseFloat(targetY.getText().toString());
MoveOption moveOption = new MoveOption();
moveOption.setPrecise(true);
moveOption.setMilestone(true);
Log.d(TAG, "Move To"); moveAction = robotPlatform.moveTo(new Location(x, y, 0), moveOption, 0);
// action.waitUntilDone();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
});
自主规划路径使用moveTo接口,接口中传入目标位置坐标点,其代码位于“到这里”按键的点击监控函数中
实时更新底盘状态和地图实时更新是基于两个定时超时中断的定时器,其中,更新地图的定时器每33毫秒超时中断一次,底盘状态信息的定时器每100毫秒超时中断一次,这两个定时器都在程序初始化时设定
实时更新是Android Runable多线程类实现的,Runable对象中的update方法 每100毫秒执行一次
1
2Code Block
3theme
4DJango linenumbers 56789101112BOOL
CSDK_Ref_win32Dlg::OnInitDialog()
{
CDialogEx::OnInitDialog();
......
// set timer#1 with interval 100 milisecond for status update
SetTimer(1, 100, NULL);
// set timer@4 with interval 33 milisecond for map update
SetTimer(4, 33, NULL);
......
}
定时器超时后,会进入OnTimer函数中做相应处理,以下是OnTimer的代码。通过判断不同定时器的编号,执行不同的操作
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071void
CSDK_Ref_win32Dlg::OnTimer(
UINT_PTR
nIDEvent)
{
if
(nIDEvent == 1)
{
// TODO: Add your message handler code here and/or call default
UpdateData(TRUE);
try
{
// update current pose (position + heading angle)
rpos::core::Pose pose = robot.getPose();
m_info_x = pose.x();
m_info_y = pose.y();
m_info_yaw = pose.yaw();
// update battery status
m_info_battery = robot.getBatteryPercentage();
// update action status
if
(moveAction.isEmpty())
m_info_action_status =
"Idle"
;
else
{
switch
(moveAction.getStatus())
{
case
ActionStatusWaitingForStart:
m_info_action_status =
"Waiting For Start"
;
break
;
case
ActionStatusRunning:
m_info_action_status =
"Running"
;
break
;
case
ActionStatusFinished:
m_info_action_status =
"Finished"
;
break
;
case
ActionStatusPaused:
m_info_action_status =
"Paused"
;
break
;
case
ActionStatusStopped:
m_info_action_status =
"Stopped"
;
break
;
case
ActionStatusError:
m_info_action_status =
"Error"
;
break
;
default
:
m_info_action_status =
"Error"
;
break
;
}
}
}
catch
(
const
ConnectionFailException &e)
{
MessageBox(_T(
"连接异常,程序关闭"
), _T(
"错误"
), MB_OK);
CDialogEx::OnCancel();
}
catch
(
const
std::exception &e)
{
MessageBox(_T(
"发生异常,程序关闭"
), _T(
"错误"
), MB_OK);
CDialogEx::OnCancel();
}
// update the display
UpdateData(FALSE);
}
else
{
// update map display
drawMap();
}
CDialogEx::OnTimer(nIDEvent);
}
地图绘制是在drawMap中完成的,其使用getMapData接口,从Slamcode获得实时的地图数据,该数据是像素点的原始数据(raw data),不存在任何图片格式信息,为了显示在界面上,将其封装成Bitmap图像,之后显示在图形界面上。
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849void
CSDK_Ref_win32Dlg::drawMap(
void
)
{
BITMAPINFO _mapDesc ;
DWORD
* pData ;
HBITMAP
hBitmap ;
try
{
// get map from slamware
rpos::core::RectangleF knownArea = robot.getLocationProvider().getKnownArea(MapTypeBitmap8Bit, location_provider::EXPLORERMAP);
location_provider::Map map = robot.getMap(MapTypeBitmap8Bit, knownArea, rpos::features::location_provider::EXPLORERMAP);
int
mapWidth = map.getMapDimension().x();
int
mapHeight = map.getMapDimension().y();
// initialize the bitmap header structure
memset
(&_mapDesc, 0,
sizeof
(_mapDesc));
// clear BITMAPHEADER
_mapDesc.bmiHeader.biSize =
sizeof
(_mapDesc);
// size of BITMAPHEADER
_mapDesc.bmiHeader.biWidth = mapWidth;
// width by pixels
_mapDesc.bmiHeader.biHeight = mapHeight;
// height by pixels
_mapDesc.bmiHeader.biPlanes = 1;
// 1 plane
_mapDesc.bmiHeader.biBitCount = 32;
// 24bit Color
_mapDesc.bmiHeader.biCompression = BI_RGB;
// no compression
_mapDesc.bmiHeader.biSizeImage = mapHeight * mapWidth;
// size by pixels
// create DIB image to fill the map data
hBitmap = CreateDIBSection (::GetDC(NULL), (BITMAPINFO *) &_mapDesc, DIB_RGB_COLORS, (
void
**)&pData, NULL, 0);
// fill the map data
for
(
int
posY = 0; posY < mapHeight; ++posY)
{
for
(
int
posX = 0; posX < mapWidth; ++posX)
{
// get map pixel
rpos::
system
::types::_u8 mapValue_8bit = map.getMapData()[posX + posY * mapWidth] + 127;
// fill the bitmap data
pData[posX + posY*mapWidth] = RGB(mapValue_8bit,mapValue_8bit,mapValue_8bit);
}
}
// update bitmap map file to picture control component
m_pic_map.SetBitmap(hBitmap);
}
catch
(
const
ConnectionFailException &e)
{
MessageBox(_T(
"连接异常,程序关闭"
), _T(
"错误"
), MB_OK);
CDialogEx::OnCancel();
}
catch
(
const
std::exception &e)
{
MessageBox(_T(
"发生异常,程序关闭"
), _T(
"错误"
), MB_OK);
CDialogEx::OnCancel();
}
}
true private Handler handler = new Handler(); private Runnable runnable = new Runnable() { public void run() { this.update(); handler.postDelayed(this, 100);// 间隔100ms } ... }
以下是update中的刷新底盘Pose和剩余电量的代码。
Code Block theme DJango firstline 1 linenumbers true void update() { try { /* 刷新Pose */ Pose pose = robotPlatform.getPose(); current_location_x.setText(Float.toString(pose.getX())); current_location_y.setText(Float.toString(pose.getY())); current_location_yaw.setText(Float.toString(pose.getYaw())); /* 刷新电量 */ int percentage = robotPlatform.getBatteryPercentage(); current_battery_percentage.setText(Integer.toString(percentage)); ... } catch(Exception e) { ... } }
地图绘制是通过BitmapDrawable方法完成的,其使用getMa接口,从Slamcode获得实时的地图数据,该数据是像素点的原始数据(raw data),不存在任何图片格式信息,为了显示在界面上,将其封装成Bitmap ARGB_8888图像,之后显示在图形界面上。
Code Block theme DJango linenumbers true /* 获取地图并刷新 */ int mapWidth =0; int mapHeight = 0; RectF knownArea = robotPlatform.getKnownArea(MapType.BITMAP_8BIT, MapKind.EXPLORE_MAP); map = robotPlatform.getMap(MapType.BITMAP_8BIT, MapKind.EXPLORE_MAP, knownArea); mapWidth = map.getDimension().getWidth(); mapHeight = map.getDimension().getHeight(); Bitmap bitmap = Bitmap.createBitmap(mapWidth, mapHeight, ARGB_8888); for (int posY = 0; posY < mapHeight; ++posY) { for (int posX = 0; posX < mapWidth; ++posX) { // get map pixel byte[] data = map.getData(); // (-128, 127) to (0, 255) int rawColor = data[posX + posY * mapWidth]; rawColor += 128; // fill the bitmap data, by data of B/G/R/A bitmap.setPixel(posX, posY, rawColor | rawColor<<8 | rawColor<<16 | 0xC0<<24); } } BitmapDrawable bmpDraw=new BitmapDrawable(bitmap); imageView.setImageDrawable(bmpDraw);
上面的代码仅用于演示如何操作地图数据并将其显示。
上述代码可能存在性能较低的问题,包括但不限于每次均重画所有像素数据,如果地图面积很大,会导致刷新速度较慢;每100毫秒重画一次地图,如果BitmapDrawable自身所需时间大于100ms,会造成严重的显示问题,等等。
上面的代码仅用于演示如何操作地图数据并将其显示。
上述代码可能存在性能较低的问题,包括但不限于每次均重画所有像素数据,如果地图面积很大,会导致刷新速度较慢;每33毫秒重画一次地图,如果drawMap自身所需时间大于33ms,会造成严重的显示问题,等等。
建议在实际编写应用程序时,需认真考虑地图绘制的时效性以及稳定性。