You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

本页介绍了基于Android SDK的一个简单Android 应用程序,其基于MFC对话框,包含以下几个主要功能

  • 地图实时获取并绘制在对话框上
  • 手动遥控控制底盘行走(前进,后退,左转,右转,停止)
  • 控制底盘规划路径移动到给定目标点
  • 获得底盘实时状态信息,包括运行状态,电量,当前位置,当前朝向角等信息

此参考设计尽量去除了与SDK无关的技术细节,例如使用最简单的Android控件,使用基于多线程机制定时刷新等。

其设计目标是

  • 提供一个Android 应用程序的最小系统给到客户,帮助客户减少学习成本,能够快速上手
  • 去除与SDK无关的技术信息,降低客户在此系统之上引入更多特性的修改成本

此参考例程代码没有经过详细的量产品质测试,因此无法直接用于产品级开发。

此例程仅用于展示如何使用SDK接口的常见接口函数,提供快速开发的参考样例。

直接使用此代码用于最终产品,并由此产生的错误或是故障,不在本司责任范围之内。



本页内容




参考例程下载

SDK_Ref_win32.7z


运行环境准备

  • 软件平台

    • Android Studio
    • Slamware Android SDK: Slamware Android SDK
    • RoboStudio(用于交叉验证):Robostudio installer 
    • Sample Code: 


      使用不同版本版本的Android Studio可能会带来编译异常。

      使用Visual Studio 2010(无SP1)可能会因为无法与.Net Framework兼容而报编译错误,此时增加SP1更新包即可解决问题

  • 硬件平台

          (以下任选其一)

    • Slamware SDP mini 
    • Slamware SDP
    • Zeus/Apollo等底盘系统


      对于首次使用Slamware SDK进行编程的用户来说,不建议在最开始使用基于自己底盘搭载Slamcore模块用于产品开发。此方式无法有效定位问题,即是基于SDK的应用程序问题,还是底盘部分存在故障。强烈建议选择以上列表中的一个用于初始开发。

编译运行

  1. 打开参考工程文件,右键打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程,然后编译工程


    Slamware SDK的include和lib目录无需复制到参考例程目录,只需在Visual Studio里指定路径即可。

    如果不指定此两个路径,编译中会报找不到.h文件,或者找不到库函数等错误。

    编译过程中的warning可以忽略

  2. 连接到底盘wifi(一般以SLAMWARE开头,后面跟着6位MAC地址)


  3. 运行参考程序,会弹出如下对话框,点击“连接机器人”

    对于wifi连接,AP模式下,底盘默认IP地址为192.168.11.1,如果改为Station模式,则底盘的IP地址由底盘所连接的路由器动态分配,或者由用户指定,此时需使用此IP地址

    对于有线网络连接,IP地址默认为192.168.11.1,不可修改。

  4. 在如下对话框里,左侧是地图显示,随着底盘的移动,地图内容会实时更新。右侧是控制区和状态显示区。

    操作指南
    1. 点击向前,向后,左转,右转,底盘会相应运动,点击停止运动,底盘立即停止


      每点击一次,底盘只运动一小段时间,如果需要保持运动,需要不停点击。例如,如果希望底盘持续前进,需要持续点击向前按钮,一旦停止点击,底盘很快即停止运动


      通过此种方式控制底盘运动时,底盘处于遥控控制模式,底盘不会自动避障,故需留意周围环境,避免撞到人或物。

    2. 输入X,Y坐标后,点击到这去按键,底盘会运动到给定的目标点。X,Y坐标点的获得,可以根据当前位置显示的坐标记录
    3. 最上方是当前位置和机器人状态的实时显示,其中每一次底盘运动,运动状态都会相应改变;每次底盘位置或是朝向角发生改变,当前位置区域也会发生变化

程序说明

程序主要分成两个功能模块

  1. 控制底盘行走
    1. 遥控控制底盘行走
      遥控底盘需要使用moveBy接口,接口中传入动作类型指令,其代码主要位于每个按键的触摸响应函数中,以“向前”按键为例

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      // go forward
      int delayTime = 300;
      button_forward.setLongClickRepeatListener(new LongClickButton.LongClickRepeatListener() {
      @Override
      public void repeatAction() {
      try {
      moveAction = robotPlatform.moveBy(MoveDirection.FORWARD);
      System.out.println("repeatAction===============");

      } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();

      }
      }
      }, delayTime);
    2. 自主规划路径行走
      自主规划路径使用moveTo接口,接口中传入目标位置坐标点,其代码位于“到这里”按键的点击响应函数中

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
      if(targetX.length()==0 || targetY.length()==0) {
      Toast.makeText(MainActivity.this, "请输入目标点坐标", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      } else {
      try {
      float x = Float.parseFloat(targetX.getText().toString());
      float y = Float.parseFloat(targetY.getText().toString());

      MoveOption moveOption = new MoveOption();
      moveOption.setPrecise(true);
      moveOption.setMilestone(true);

      moveAction = robotPlatform.moveTo(new Location(x, y, 0), moveOption, 0);
      // action.waitUntilDone();

      } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();

      }
      }
      }
      });
  2. 实时更新底盘状态和地图

    实时更新是基于两个定时超时中断的定时器,其中,更新地图的定时器每33毫秒超时中断一次,底盘状态信息的定时器每100毫秒超时中断一次,这两个定时器都在程序初始化时设定

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    BOOL CSDK_Ref_win32Dlg::OnInitDialog()
    {
        CDialogEx::OnInitDialog();
        ...... 
     
        // set timer#1 with interval 100 milisecond for status update
        SetTimer(1, 100, NULL);
        // set timer@4 with interval 33 milisecond for map update
        SetTimer(4, 33, NULL);
     
        ......
    }

    定时器超时后,会进入OnTimer函数中做相应处理,以下是OnTimer的代码。通过判断不同定时器的编号,执行不同的操作

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    void CSDK_Ref_win32Dlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
    {
        if(nIDEvent == 1)
        {
            // TODO: Add your message handler code here and/or call default
            UpdateData(TRUE);
            try{
                // update current pose (position + heading angle)
                rpos::core::Pose pose = robot.getPose();
                m_info_x = pose.x();
                m_info_y = pose.y();
                m_info_yaw = pose.yaw();
     
                // update battery status
                m_info_battery = robot.getBatteryPercentage();
     
                // update action status
                if(moveAction.isEmpty())
                    m_info_action_status = "Idle";
                else
                {
                    switch(moveAction.getStatus())
                    {
                    case ActionStatusWaitingForStart:
                        m_info_action_status = "Waiting For Start";
                        break;
     
                    case ActionStatusRunning:
                        m_info_action_status = "Running";
                        break;
     
                    case ActionStatusFinished:
                        m_info_action_status = "Finished";
                        break;
     
                    case ActionStatusPaused:
                        m_info_action_status = "Paused";
                        break;
     
                    case ActionStatusStopped:
                        m_info_action_status = "Stopped";
                        break;
     
                    case ActionStatusError:
                        m_info_action_status = "Error";
                        break;
     
                    default:
                        m_info_action_status = "Error";
                        break;
                    }
                }
            }catch(const ConnectionFailException &e)
            {
                MessageBox(_T("连接异常,程序关闭"), _T("错误"), MB_OK);
                CDialogEx::OnCancel();
            }catch(const std::exception &e)
            {
                MessageBox(_T("发生异常,程序关闭"), _T("错误"), MB_OK);
                CDialogEx::OnCancel();
            }
            // update the display
            UpdateData(FALSE);
        }
        else
        {
            // update map display
            drawMap();
        }
        CDialogEx::OnTimer(nIDEvent);
    }

    地图绘制是在drawMap中完成的,其使用getMapData接口,从Slamcode获得实时的地图数据,该数据是像素点的原始数据(raw data),不存在任何图片格式信息,为了显示在界面上,将其封装成Bitmap图像,之后显示在图形界面上。

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    void CSDK_Ref_win32Dlg::drawMap(void)
    {
        BITMAPINFO _mapDesc ;
        DWORD* pData ;
        HBITMAP hBitmap ;
     
        try{
            // get map from slamware
            rpos::core::RectangleF knownArea = robot.getLocationProvider().getKnownArea(MapTypeBitmap8Bit, location_provider::EXPLORERMAP);
            location_provider::Map map = robot.getMap(MapTypeBitmap8Bit, knownArea, rpos::features::location_provider::EXPLORERMAP);
            int mapWidth = map.getMapDimension().x();
            int mapHeight = map.getMapDimension().y();
     
            // initialize the bitmap header structure
            memset(&_mapDesc, 0, sizeof(_mapDesc));                         // clear BITMAPHEADER
            _mapDesc.bmiHeader.biSize = sizeof(_mapDesc);                   // size of BITMAPHEADER
            _mapDesc.bmiHeader.biWidth = mapWidth;                          // width by pixels
            _mapDesc.bmiHeader.biHeight = mapHeight;                        // height by pixels
            _mapDesc.bmiHeader.biPlanes = 1;                                // 1 plane
            _mapDesc.bmiHeader.biBitCount = 32;                             // 24bit Color
            _mapDesc.bmiHeader.biCompression = BI_RGB;                      // no compression
            _mapDesc.bmiHeader.biSizeImage = mapHeight * mapWidth;          // size by pixels
     
            // create DIB image to fill the map data
            hBitmap = CreateDIBSection (::GetDC(NULL), (BITMAPINFO *) &_mapDesc, DIB_RGB_COLORS, (void**)&pData, NULL, 0);
            // fill the map data
            for (int posY = 0; posY < mapHeight; ++posY)
            {
                for (int posX = 0; posX < mapWidth; ++posX)
                {           
                    // get map pixel
                    rpos::system::types::_u8 mapValue_8bit = map.getMapData()[posX + posY * mapWidth] + 127;
                    // fill the bitmap data
                    pData[posX + posY*mapWidth] = RGB(mapValue_8bit,mapValue_8bit,mapValue_8bit);
                }
            }
            // update bitmap map file to picture control component
            m_pic_map.SetBitmap(hBitmap);
     
        }catch(const ConnectionFailException &e)
        {
            MessageBox(_T("连接异常,程序关闭"), _T("错误"), MB_OK);
            CDialogEx::OnCancel();
        }catch(const std::exception &e)
        {
            MessageBox(_T("发生异常,程序关闭"), _T("错误"), MB_OK);
            CDialogEx::OnCancel();
        }
    }

    上面的代码仅用于演示如何操作地图数据并将其显示。

    上述代码可能存在性能较低的问题,包括但不限于每次均重画所有像素数据,如果地图面积很大,会导致刷新速度较慢;每33毫秒重画一次地图,如果drawMap自身所需时间大于33ms,会造成严重的显示问题,等等。

    建议在实际编写应用程序时,需认真考虑地图绘制的时效性以及稳定性。

进一步阅读

3-例程-Slamware

6.1-常见问题列表

5-应用笔记

  • No labels