Excerpt |
---|
本页介绍了get_laser_scan的用法, 包含当前的雷达数据。 |
本页内容
Table of Contents |
---|
运行环境准备
软件平台
需要:
...
- Visual Studio 2010 SP1
- Slamware Windows SDK:
...
- Slamware Windows SDK
- RoboStudio(用于显示地图):Robostudio installer
Sample Code:
...
Info 使用更高版本的Visual Studio可能会带来编译异常。
使用Visual Studio 2010(无SP1)可能会因为无法与.Net Framework兼容而报编译错误,此时增加SP1更新包即可解决问题
硬件平台
硬件平台:
(以下任选其一)
- Slamware SDP mini
- Slamware
...
- 套装 (基于Slamware导航方案的用户机器人系统)
...
编译运行:
...
...
- _laser_scan,
...
- 将此工程设置成StartUp project
右键get_laser_scan,
...
打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程
Info Slamware SDK的include和lib目录无需复制到参考例程目录,只需在Visual Studio里指定路径即可。
- 右键get_laser_scan, 在Debugging页面中command Arguments处输入 192.168.11.
...
- 1
格式说明:get_laser_scan <IP address> - 点击F5运行
- 获取到当前雷达的数据
...
...
代码描述
...
获取当前雷达获取到的数据
Code Block language cpp firstline 1 title 获取雷达数据 linenumbers true SlamwareCorePlatform sdp = SlamwareCorePlatform::connect(argv[1], 1445); std::cout <<"SDK Version: " << sdp.getSDKVersion() << std::endl; std::cout <<"SDP Version: " << sdp.getSDPVersion() << std::endl; rpos::features::system_resource::LaserScan laser_scan = sdp.getLaserScan(); std::vector<rpos::core::LaserPoint> laser_points =laser_scan.getLaserPoints(); for (std::vector<rpos::core::LaserPoint>::iterator it = laser_points.begin(); it!= laser_points.end(); ++it) std::cout << "Angle: " << it->angle() << "; Distance: " << it->distance() << "; is Valid: " << it->valid() << std::endl;