Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

软件

 1. Windows下连接雷达不成功?

使用转接板连接之前,请先确保您已经正确安装了cp2102的驱动,驱动在雷达SDK下面的tools文件夹下可以找到。成功安装后,可在设备管理器>端口,查看电脑分配给它的串口号,如com3。打开RoboStudio>雷达>右击雷达面板空白处>手动连接雷达,选择对应的串口号即可。(通常A1&A2的波特率为115200,A2M7比较特殊,其波特率为256000,A3&S1为256000。)

 2. Windows下编译雷达SDK报错?

Windows下目前只能用VS2010编译,其他版本的VS可能会出错。另外rplidar_driver是驱动文件,只可编译不可以运行的,另外3个project——frame_grabber simple_grabber ultra_simple ,是示例demo,是可以运行的 。注意在编译运行之前,确保您有给到程序需要的命令行参数(具体需要什么参数,请参阅实际代码)。

 3. Ubuntu下识别不到雷达?

请先按照前面的步骤在Windows下用framegrabber或Robostudio测试雷达是否可以正常工作。其次,如果Ubuntu识别到雷达USB转接板,一般会显示为ttyusb0,打开串口时请切换至root权限或者给串口赋权限(比如:sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0),以避免无法打开串口。

 4. 在ROS下连接雷达报错?

1.请先用Robostudio或Framegrabber检查雷达是否正常工作

2.如果1正常,对照一下datasheet,排查是不是供电不足。对于雷达的供电,至少是5V,1.5A。(供电不足通常可能导致operation time out报错)

3.确认您的转接板上的波特率是否正确,通常A1&A2为115200,(A2M7比较特殊,它的波特率为256000)A3&S1为256000。(波特率选择错误或转接板异常通常可能导致operation time out报错)

4.Ubuntu识别到雷达USB转接板,一般会显示为ttyUSB0。如果您的设备已经识别到雷达USB转接板,请确认您是否有打开串口的权限。(端口无权限通常可能导致Cannot bind to specific serial port报错)

 5. 如何在ros中切换雷达的扫描模式?

A3为例,打开rplidar_a3.launch,修改scan_mode的值。其他雷达与之类似,launch文件没有该参数,可以自己添加。

 6. 如何获取雷达的通讯协议?

可前往官网>下载与支持进行下载,或者直接通过该链接下载(适用于 RPLIDAR A 和 S 系列 )。

 7. 激光雷达打开串口没有数据传回,该怎么处理?

1.请先用Robostudio或Framegrabber检查雷达是否正常工作

2.如果1正常,请问您发送的是什么数据?

1)如果是类似A5 20,请先确保您有先发送A5 F0 02 94 02 C1让雷达转动。雷达的转动和扫描是两条指令。

2)如果您发送的就是A5 F0 02 94 02 C1,雷达也不转动,检查您的串口工具是否支持DTR选项,如果支持,请更改DTR的勾选状态后再次尝试;如果不支持,请更换支持DTR选项的串口工具尝试。

(如果您使用的是A1雷达,不需要发送转动的命令,因为A1是上电就转的。如果您的A1上电是转动的,但是一打开串口工具后,A1就停止转动了,请直接更改DTR的勾选状态。)

 8. 雷达是否支持RS232通讯?

我们的雷达提供的是3.3v TTL电平的UART串口,需要你自己加一个UART和RS232电平转换的组件才能使用RS232

 9. 对于“设备配置信息获取(GET_LIDAR_CONF)命令请求 A5 84 ”,为什么使用串口工具发送A5 84 04 70 00 00 00 55,没有应答返回?

请检查您雷达的固件版本,只有1.24及以后的版本才支持这条命令。

 10. A系列雷达如何调速?

雷达里面有调速的接口setMotorPWM,pwm占空比和转速有相关性,但不是固定的一一对应的关系。另外,由于A1的附件板不支持,A1是不能调转速的。但雷达是有pwm pin的,需要控制的话需要客户的系统自己输出pwm信号。

 11. 雷达数据中的quality是intensity吗?

不是。quality代表采样点信号质量,实际用来判断扫到的点是否有效。0标识无效点,其他一切大于0的数值表示有效点。太远、太近、反射率太低都会是无效点。

 12. A3的室外模式是哪个?如何调整扫描模式?

A3的室外模式是Stability。关于切换扫描模式,请详细阅读我们提供的SDK中的代码,Framegrabber中有实现该功能的完整代码。(上面几张图可供参考。)


硬件

 1. 激光雷达上面能不能加透明的罩子,会不会影响精度?

会,所以建议不要加罩子。

 2. 一定需要加罩子的话,是否有材料推荐,如何设计?

官方没有相关材料推荐。如果一定需要加罩子,A系列雷达激光波长为785nm(具体请查阅Datasheet,请选择能让该波长通过的透明材料。罩子的形状应该是立方体,扫到的罩子的四个角的点云应该摒弃。(如果使用的是S1,其波长为905nm,罩子的形状应为圆柱体。)

 3. S1是否防水防尘,具有相关认证?
S1本身有外壳,仅对不小心溅到的少许水滴有一定的防护作用。S1暂时不具备相关认证。


 4. 如何给A1单独供电?

A17pin,将一组5VGND引出来,和电源连接。(电压、电流规格请参考datasheet。)

 5. A1的转接板上的四个固定孔的直径是多少?A2的转接板上的充电的小孔是什么尺寸?

2mmm2的螺纹孔);2.5mmx0.7mm。

 6. A3的测距分辨率是多少?

10m以内 0.5%, 10~20m1%, 20m ~ 25m1.5%

 7. 雷达的寿命是多久?

理论上的寿命是5年(7X24)。

  • No labels