You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

本页介绍了 SimpleControl 的用法, 主要包括使用moveBy接口命令底盘向某一方向行进一小段时间的代码演示。


本页内容


运行环境准备

  • 软件平台

    • Android Studio 3.1.3
    • Slamware Android SDK: slamware_sdk_android.2.6.0_rtm.20180820.tar.gz
    • RoboStudio(用于显示地图):Robostudio installer
    • Sample Code: 

      使用不同版本的Android Studio可能会带来编译异常,请自行下载相关库和修改build.gradle配置文件,本例程基于Slamware Android SDK 2.6.0 进行开发,若想尝试更高的SDK版本,请直接替换工程中的 slamware_sdk_android.jar 和 librpsdk.so 文件。

  • 硬件平台

          (以下任选其一)

      • Slamware SDP mini 
      • Slamware SDP
      • Slamware 套装 (基于Slamware导航方案的用户机器人系统)
      • Zeus/Apollo等底盘系统

编译运行

  1. 打开SimpleControl工程,检查libs路径下是否有 slamware_sdk_android.jar 文件,以及jinLibs路径下是否有 librpsdk.so 文件,若想尝试其他版本的SDK,请直接将这两个文件替换。



  2. 到 Project Structure --> app --> Dependencies 检查Slamware SDK是否添加到工程中。

  3. 将以下代码段的"10.0.130.71"修改为底盘的IP地址,默认情况下为192.168.11.1,当WIFI处于Station模式下请将PC与底盘使用Ethenet连接后查看。方法说明:AbstractSlamwarePlatform connect(String host, int port),其中host为底盘IP,port为网络端口号,返回值为底盘的实例对象。

    /* 与底盘连接 */
    AbstractSlamwarePlatform robotPlatform = DeviceManager.connect("10.0.130.71", 1445);
  4. Android设备连接底盘发射出的WIFI或连入底盘的同一网络,按下shift + F10 运行,Android手机端的显示界面如下

    本例程仅仅用作最简单SDK类的演示,故没有考虑界面美观,屏幕适配等问题

  5. 在手机界面上点击各个按钮,没点击一次底盘将会前进一小段距离,其运动状态可在Robostuio上观察到
    moveBy.mp4



代码描述

  • moveBy(MoveDirection var1),命令底盘向var1方向行进一段时间

        /* 与底盘连接 */
        AbstractSlamwarePlatform robotPlatform = DeviceManager.connect("10.0.130.71", 1445);
    
    
    	/* 各个按键点击响应函数 */
        public void onClick(View view) {
            try{
                switch (view.getId()) {
    
                    case R.id.button_stop:
                        if(moveAction != null) {
                            moveAction.cancel();
                        }
                        break;
                    case R.id.button_forward:
                        moveAction = robotPlatform.moveBy(MoveDirection.FORWARD);
                        break;
                    case R.id.button_backward:
                        moveAction = robotPlatform.moveBy(MoveDirection.BACKWARD);
                        break;
                    case R.id.button_turn_left:
                        moveAction = robotPlatform.moveBy(MoveDirection.TURN_LEFT);
                        break;
                    case R.id.button_turn_right:
                        moveAction = robotPlatform.moveBy(MoveDirection.TURN_RIGHT);
                        break;
                    default:
                        break;
                }
            } catch (RequestFailException e) {
           		/* Exception Handle code*/
    			...         
            }
        }
    
    
    
  • No labels