Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »


在构建完毕地图以后,由于slamcore没有保存地图的功能,需要从上位机加载地图到slamcore里面,以便地图的复用。构建地图的过程请参考:KBSW180151 如何构建一张满足导航需求的地图?

本文档解释了关于加载地图的操作步骤,以及整个流程中需要注意的事项,比如,重定位是加载地图必不可少的一步,经常会被用户忽略。建议操作过程中,按照本文档的步骤来进行。

本页内容


系统架构图解

slamcore不具备保存地图的功能,地图需要从上位机上加载,请用户在使用的时候注意这点。



使用Robostudio 加载地图

在使用robostudio加载地图之前需要准备的有:

  • 最新的robostudio软件
  • 扫描好的stcm格式地图(注意:其他格式的地图无法从robostudio导入)

  1. 开机状态
  2. 加载地图
    为了覆盖机器人里面当前的地图,我们需要进行以下操作。

    加载完毕后,机器人会重置到坐标轴原点,机器人的实际角度与地图坐标系一般都会有一定偏差,如下图所示。这也是为什么要进行重定位的原因。
  3. 重定位
    1.  自动重定位:在SLAM选项里面,“重定位”操作以后,机器人的坐标系将会匹配到地图坐标系。之后就可以在加载的地图上进行导航运动了。
    2. 手动重定位:自动重定位由于环境的限制,有一定概率匹配不成功,此时可以使用手动方式将雷达环境跟地图匹配,此操作在地图编辑器里面进行,将机器人拖拽到人工判断的位置上,并调整机器人位姿角度,之后再“上传到固件”即可将匹配好的地图同步到系统里面去。




使用接口加载地图

1.使用接口加载stcm/bmp格式地图的示例代码可以参考:KBSW180120 Win32-CompositeMap格式地图的读写

注意:loadfile()接口以及setcompositmap()接口之间需要一定时间间隔,否则系统可能会抛异常。


2.重定位可以参考:KBSW180130 Win32-重定位

  • No labels