需要:
软件平台:
- Visual Studio 2010
- Slamware Windows SDK: https://download.slamtec.com/api/download/slamware-sdk-windows/2.5.0%20dev%2020170718?lang=netural
- Sample Code:
硬件平台:
(以下任选其一)
- Slamware SDP mini
- Slamware SDP
- Slamware 套装 (基于Slamware导航方案的用户机器人系统)
- Zeus/Apollo等底盘系统
编译运行:
准备工作: 开启机器人系统电源,雷达转动之后代表系统已经成功启动。
- 在sample code所在文件夹中,打开 samples.sln
- 右键go_home_to_charge, 打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程
- 右键go_home_to_charge, 将此工程设置成StartUp project
- 右键go_home_to_charge, 在Debugging页面中command Arguments处输入 192.168.11.1 (Slamware AP 模式默认IP地址)。 注: 此sample为 windows console application, 也可以在console中用命令行执行,用法为:go_home_to_charge <IP address>
- 点击F5运行
- (TODO 添加RoboStudio的视频)
描述:
代码功能说明: 调用goHome()接口来进行自动回充,如果没有找到充电桩或者充电失败,会重复至多三次调用goHome()
自动回充const int max_go_home_times = 3; SlamwareCorePlatform sdp = SlamwareCorePlatform::connect(argv[1], 1445); std::cout <<"SDK Version: " << sdp.getSDKVersion() << std::endl; std::cout <<"SDP Version: " << sdp.getSDPVersion() << std::endl; int go_home_count = 1; rpos::actions::MoveAction action; do { action = sdp.goHome(); action.waitUntilDone(); if(action.getStatus() == rpos::core::ActionStatusFinished) break; std::cout << "go home to charge times count: " << go_home_count << std::endl; go_home_count++; } while(go_home_count <= max_go_home_times);