| Excerpt |
|---|
本页介绍了结合模块导航方案添加深度摄像头的用法本页介绍了导航方案添加深度摄像头的用法, 主要包含对深度摄像头参数的配置以及的publishDepthCamFrame接口的调用。主要包含对深度摄像头参数的配置以及publishDepthCamFrame接口的调用。 |
本页内容
| Table of Contents |
|---|
概述
结合模块导航方案,使用深度摄像头时,应该将深度摄像头安装在上位机上。用户自行编写摄像头的驱动程序,在获取其深度数据后,再通过我们SDK中提供的publishDepthCamFrame接口将传输给模块,至此Slamware Core才能将深度数据用于避障。
配置连接到用户自己的上位机上,并由用户自行编写摄像头的驱动程序,在获取其深度数据后,再通过我们SDK中提供的publishDepthCamFrame接口将传输给Slamware Core或slamware Cube,这样才能将深度数据用于避障。
配置传感器(适用于core)
同添加其它传感器类似,在安装深度摄像头后,需通过RoboStudio中的Slamware配置工具将深度摄像头的具体安装位姿等相关信息进行配置,然后将配置好的文件导出,重新放到底盘MCU中进行Make,再将生成的新的hex文件烧录至底盘。
开启滤波:高度滤波开关,只处理相应高度范围内的障碍物测距信息,主要应用于滤除地面噪声和高于机器人高度的障碍物信息。
开启形态学滤波:利用形态学运算主要采用态学开、闭运算进行滤波操作,用来过滤孤立噪点。(可能会影响性能,客户自行取舍是否勾选)
倒装:摄像头是否倒置,一般不勾选。
最小滤波高度:以地面为基准,高度小于该值的障碍物测距信息将被忽略,单位为m。
最大滤波高度:以地面为基准,高度大于该值的障碍物测距信息将被忽略,单位为m。
相关文档:KBSW180147 机器人底盘传感器位置坐标及底盘配置工具的使用
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
配置深度摄像头前,请先确保使用的固件版本至少需要2.6.7及以上,否则配置的滤波相关信息无法被读出。 |
配置传感器(适用于cube)
具体使用方法可咨询售后技术支持
接口调用
sensorId:使用Slamware配置工具配置时,设置的Id.
DepthCameraFrame:需要传入一个DepthCameraFrame类型的结构体变量,代表的是一帧数据。
DepthCameraFrame的成员:
深度摄像头有自己的属性参数,如分辨率,深度视角(FOV)等。定义DepthCameraFrame类型的结构体变量时,可以把深度摄像头的属性参数赋值给成员。另外,请注意如下几点:
- 注意各个成员的单位,距离为米,角度为弧度。
- maxValidDistance建议在2米,否则可能存在噪点。
- cols和rows,建议为320x240,不要大于这个值。如果一定要设置为更小的分辨率,需先确认所用的摄像头是否支持。
- minFovPitch和maxFovPitch涉及到深度摄像头的VFOV(垂直视角)。假设VFOV=a(rad),则minFovPitch=-a/2,maxFovPitch=a/2。
- minFovYaw和maxFovYaw涉及到深度摄像头的HFOV(水平视角)。假设HFOV=b(rad),则minFovPitch=-b/2,maxFovPitch=b/2。
- data就是具体的一帧里面每个像素的值,需要把完整的一帧的深度数据全传进去。data就是具体的一帧里面每个像素的深度距离值,需要把完整的一帧的深度数据全传进去。
代码描述
| Code Block | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
#include <rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h>
struct CamAttr
{
float minValidDistance;
float maxValidDistance;
float minFovPitch;
float maxFovPitch;
float minFovYaw;
float maxFovYaw;
int cols;
int rows;
};
int main(int argc, char* argv[])
{
try
{
rpos::robot_platforms::SlamwareCorePlatform platform = rpos::robot_platforms::SlamwareCorePlatform::connect("192.168.11.1", 1445);
CamAttr camera_attr;
getAttrFromDevice(camera_attr); // TODO: Get attr from device doc maybe
rpos::message::depth_camera::DepthCameraFrame frame;
frame.minValidDistance = camera_attr.minValidDistance;
frame.maxValidDistance = camera_attr.maxValidDistance;
frame.minFovPitch = camera_attr.minFovPitch;
frame.maxFovPitch = camera_attr.maxFovPitch;
frame.minFovYaw = camera_attr.minFovYaw;
frame.maxFovYaw = camera_attr.maxFovYaw;
frame.cols = camera_attr.cols;
frame.rows = camera_attr.rows;
std::vector<float> frame_buffer;
getFrameFromDepthCam(frame_buffer); // TODO: Get Frame buffer from DepthCam Device
int sensorId = 1; //TODO: Config your own SensorId
platform.publishDepthCamFrame(sensorId, frame);
}
catch(const std::exception& ex)
{
std::string ex_str(ex.what());
}
return 0;
} |
上述代码仅传输了一帧数据。实际在调用接口传递数据时,需要注意以下几点:
1.深度摄像头的数据是要持续发送的。为了防止数据传输堵塞,调用publishDepthCamFrame的频率不要超过一秒钟10次。
2.得到深度数据后,模式是实时处理的,为了防止有延迟,请选择性能好的上位机,获取一帧深度数据到调用publishDepthCamFrame接口总的时长应该在100ms以下。
3.对于深度摄像头的规格型号,并无特殊要求,只需要在调用接口时传送符合要求的数据即可。注意,需要的深度信息单位是米,如果您的摄像头的单位与此不同,需要转换。
4.对于不同品牌型号的深度摄像头,驱动摄像头的SDK不同,若对此需要帮助,建议您咨询摄像头品牌的支持工程师以获得专业的支持。
检验效果
当成功传输了正确符合要求的深度数据后,如果深度摄像头测距范围内有障碍物,可以通过RoboStudio或者Web portal看到深度信息。
depthcam是一个非常简单的示例文件,DepthCameraFrame中用到的data是人为构造填充的一个vector,用户可以自行下载,在VS2010中打开,查看检测到深度数据的效果。
1. 通过RoboStudio查看
在此之前,需先获取下载Slamware Sensor Map插件(参考RoboStudio用户手册)。点击工作区的显示设置图标,在弹出的图层面板中选中传感器视野(深度摄像头)。
2. 通过Web Portal查看
访问Web portal,开启Slamware Core诊断模式,具体步骤请参考KBSW180153 SLAMWARE Web Portal Function Overview
示例1:使用Intel Realsense D435i 深度相机(Windows SDK)
1. 安装librealsense2
从Intel官方网站下载D435i对应驱动文件,具体可参照官方教程安装最新版librealsense2 。
2. 下载slamware sdk文件
从slamtec官网下载最新版vs2017版本的sdk文件包,并解压。
3. 新建VS2017工程文件
由于librealsense2的sdk建议使用的是VS2015版本以上进行编译,同时slamware的windows sdk目前只支持VS2010和VS2017两个版本,因此使用VS2017来进行开发。
打开VS2017,依次选择file → new → project → Visual C++ → Empty project,自定义工程文件名和存放位置。
在创建好的项目中,右键Source Files → add → new item → Visual C++ → C++ files(.cpp),自定义cpp文件名称。
创建好后如下图所示
4. 设置头文件和依赖库
这里可根据需要设置头文件和依赖库的作用范围,示例选择将realsense SDK的作用范围限制在当前项目,将slamware SDK的应用于整个解决方案中。
在项目名称上右击打开Properties,在顶部的平台设置中选择Win32。
点击VC++Directories,分别修改Include Directories和Library Directories,Include Directories选择slamware SDK中的include文件夹,Library Directories选择slamware SDK中的lib文件夹,如下图
再点击Properties的C/C++修改General中的Additional Include Directories,添加之前安装的realsense SDK中的include路径
再点击Properties的Linker修改General中的Additional Library Directories,添加之前安装的realsense SDK中的lib/x86路径,同时在Linker下的Input中的Additional Dependencies中手动添加realsense2.lib。
5. 示例程序
| Code Block | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
#include <regex>
#include <iostream>
#include <boost/thread/thread.hpp>
#include <rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h> //Include slamware API
#include <librealsense2/rs.hpp> //Include RealSense Cross Platform API
std::string ip_address = "";
const char *ip_regex = "\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}";
rpos::robot_platforms::SlamwareCorePlatform sdp;
void ShowHelp(std::string app_name) {
std::cout << "SLAMWARE console demo." << std::endl <<
"Usage: " << app_name << " <slamware_address>" << std::endl;
}
bool ParseCommandLine(int argc, const char *argv[]) {
bool opt_show_help = false;
for (int pos = 1; pos < argc; ++pos) {
const char *current = argv[pos];
if (strcmp(current, "-h") == 0)
opt_show_help = true;
else
ip_address = current;
}
std::regex reg(ip_regex);
if (!opt_show_help && !std::regex_match(ip_address, reg))
opt_show_help = true;
if (opt_show_help) {
ShowHelp("use_depth_camera_demo");
return false;
}
return true;
}
int main(int argc, const char *argv[]) {
if (!ParseCommandLine(argc, argv)) return 1;
std::cout << "Connecting SDP @ " << ip_address << "..." << std::endl;
try {
//connect device
sdp = rpos::robot_platforms::SlamwareCorePlatform::connect(ip_address, 1445);
std::cout << "SDK Version: " << sdp.getSDKVersion() << std::endl;
std::cout << "SDP Version: " << sdp.getSDPVersion() << std::endl;
//this id should be same as you set the cam info via RS config tool
int depthCamSensorId = 5;
//create a depth msg frame
rpos::message::depth_camera::DepthCameraFrame _frame;
_frame.minValidDistance = 0.2f;
_frame.maxValidDistance = 3.0f;
_frame.minFovPitch = -30 * 3.14 / 180;
_frame.maxFovPitch = 30 * 3.14 / 180;
_frame.minFovYaw = -45 * 3.14 / 180;
_frame.maxFovYaw = 45 * 3.14 / 180;
_frame.cols = 320;
_frame.rows = 240;
//init data vector
_frame.data.resize(_frame.cols * _frame.rows, 0.0f);
// Create a Pipeline - this serves as a top-level API for streaming and processing frames
rs2::pipeline p;
// Configure and start the pipeline
p.start();
//process data
while (true) {
// Block program until frames arrive
rs2::frameset rs_frames = p.wait_for_frames();
// Try to get a frame of a depth image
rs2::depth_frame _depth_frame = rs_frames.get_depth_frame();
// Get the depth frame's dimensions
int width = _depth_frame.get_width();
int height = _depth_frame.get_height();
std::cout << "x: " << width << " y: " << height << std::endl;
auto it = _frame.data.begin();
for (int i = (height - _frame.rows) / 2; i < height - (height - _frame.rows) / 2; i++) {
for (int j = (width - _frame.cols) / 2; j < width - (width - _frame.cols) / 2; j++) {
*it = _depth_frame.get_distance(j, i);
it++;
}
}
sdp.publishDepthCamFrame(depthCamSensorId, _frame);
std::cout << "publish a depth frame..." << std::endl;
//control the publish rate less than 10HZ
boost::this_thread::sleep_for(boost::chrono::milliseconds(100));
}
return EXIT_SUCCESS;
}
catch (const rpos::system::detail::ExceptionBase& e) {
std::cout << e.what() << std::endl;
return EXIT_FAILURE;
}
catch (const rs2::error & e)
{
std::cerr << "RealSense error calling " << e.get_failed_function() << "(" << e.get_failed_args() << "):\n " << e.what() << std::endl;
return EXIT_FAILURE;
}
catch (const std::exception& e)
{
std::cerr << e.what() << std::endl;
return EXIT_FAILURE;
}
} |
6. 编译和运行
使用有线连接机器人,realsense连接到电脑的USB3.0口
编译工程。
运行前,在项目的Properties中点击Debugging,在Command Arguments中添加设备IP,默认192.168.11.1
如运行报错,缺少realsense2.dll,请将realsense SDK的安装目录中bin/x86下的realsense2.dll复制到项目目录,与编译生成的可执行文件放置在同一目录下即可。
示例2:使用Intel Realsense D435i 深度相机(Linux SDK)
1. 安装librealsense2
从Intel官方网站下载D435i对应驱动文件,具体可参照官方教程安装最新版librealsense2 。
2. 下载slamware sdk文件
从slamtec官网下载最新版Linux版本的sdk文件包,并解压。
3. 创建文件
为方便编译,我们直接在slamware SDK文件夹下新建文件,首先进入SDK中的samples文件夹下,创建use_depth_cam_demo文件夹,并在文件夹下创建一个Makefile文件和src文件夹,src文件夹下再创建main.cpp文件,具体文件结构如下图
4. 代码示例
main.cpp代码同window示例
5. 编译和运行
打开之前新建的use_depth_cam_demo/Makefile文件,根据其他示例编写方法,链接原有的slamware SDK,并添加librealsense2库文件
| Code Block | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
HOME_TREE := ../../
MODULE_NAME := $(notdir $(CURDIR))
CXXSRC := src/main.cpp
CXXFLAGS := -std=c++0x
LDFLAGS := -Wl,-Bdynamic -lrealsense2
LD_LIBS = -Xlinker "-(" \
-lstdc++ -ldl -lrt -lm -lpthread \
-l$(RPOS_SLAMWARE_NAME) -l$(RPOS_CORE_NAME) \
-lboost_atomic \
-lboost_chrono \
-lboost_date_time \
-lboost_regex \
-lboost_system \
-lboost_thread \
-lboost_filesystem \
-lboost_random \
-lbase64 \
-ljsoncpp \
-lrlelib \
-lcrypto \
-lcurl \
-lssl \
-Xlinker "-)" \
all: build_app
clean: clean_app
#includes the common definitions...
#do not remove them unless you know what you are doing
include $(HOME_TREE)/mak_def.inc
include $(HOME_TREE)/mak_common.inc |
打开终端,进入use_depth_cam_demo文件夹,使用make指令进行编译(注意使用gcc和g++的版本要都为4.9)。
编译完成后,进入linux-x86_64-release/output文件夹,使用如下指令运行即可
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
$ ./use_depth_cam_demo 192.168.11.1 |