在机器人开发过程中可能会出现非正常行为,在沟通的过程中需要反馈一些数据Log,以便思岚进行数据分析。本文将通过GetLogInfo介绍如何使用Android SDK来获取底盘的Log信息,以便分析之用。



本页内容



运行环境准备

          (以下任选其一)


编译运行

  1. 打开GetLogInfo工程,检查libs路径下是否有 slamware_sdk_android.jar 文件,以及jinLibs路径下是否有 librpsdk.so 文件,若想尝试其他版本的SDK,请直接将这两个文件替换。



  2. 到 Project Structure --> app --> Dependencies 检查Slamware SDK是否添加到工程中。


  3. 将以下代码段的"10.0.130.71"修改为底盘的IP地址,默认情况下为192.168.11.1,当WIFI处于Station模式下请将PC与底盘使用Ethenet连接后查看。方法说明:AbstractSlamwarePlatform connect(String host, int port),其中host为底盘IP,port为网络端口号,返回值为底盘的实例对象。


    // connect to the robot.
    String ip = "10.0.130.71";
    int port = 1445;
    Log.i("MyCorePlatform", "start to connect.");
    com.slamtec.slamware.AbstractSlamwarePlatform corePltfm = com.slamtec.slamware.discovery.DeviceManager.connect(ip, port);


  4. Android设备连接底盘发射出的WIFI或连入底盘的同一网络,按下shift + F10 运行,可以在AS Logcat中看到通过SDK获取到的Log信息,如下图所示。

    本例程仅仅用作最简单SDK类和方法的演示,故没有设计Android界面



  5. Robostudio peer log插件显示的Log如下图所示,使用Robostudio 获取查看底盘Log信息的方法请参考 KBSW180156 如何使用robostudio采集分析问题所用数据
  6. Log数据的相关格式请参考Log Samples Of Customer Log.pdf,Android SDK的Log相关的接口说明请参考Slamware-log-customer文档.pdf


代码描述