Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

附件下载

链接: https://pan.baidu.com/s/1sJn9BTAyEqMLxU8daHJvxg 密码: nuwk

注意事项

本文档内容不支持RPLiDAR A1系列雷达,SDK仅支持VS 2010版本。

操作步骤

  1. 打开demo_TUIO\multitouch_server\multitouch_Server\workspaces\vc10目录下的multi_touch_server.sin


  2. 然后Rebuild resolution. 在当前文件目录下的…\sdk_project\multiTouch_sdk\Debug\output下,,拷贝multiTouch_sdk.dll文件至…\vc10\calibration_project\bin以及…\server_project\bin目录下.


    注意

    实际给出的压缩包中已经编译过并且拷贝过dll到对应目录中。如对multiTouch SDK有任何修改后,才需要进行以上操作。


  3. 此时连接好RPLiDAR,运行编译好的…\vc10\calibration_project\bin下的calibration_app.exe。


  4. 点击左上角的load configuration,配置文件是…\vc10\server_project目录下的multi_touch.json。其中配置了client端的ip地址端口,也可以手动修改Touch area的大小,其他参数不建议修改。


  5. 加载了配置文件后雷达会开始转动并扫描,calibration_app中也出现了雷达扫描点。通过拖动白色虚线框来调整需要的Touch Area大小及位置。


  6. 调整完毕后点击左上角的save configuration保存配置文件,然后可以关闭calibration_app。打开client_4444文件目录下的TuioDemo.exe,客户端采用一个console加显示界面的方式,待开启server后,console中会不断打印client端addBlob和removeBlob的操作以及其他客户端操作,显示界面中会显示此时的Blob。

    (图中启动了client_4444即配置文件中端口为4444的客户端。)

  7. 然后启动server,打开…\vc10\server_project\bin下的MultiTouch_Server.exe. 此时在client和server的console中会不断打印add和remove blob操作,显示界面中出现触摸点。

    (也可以观看压缩包中demo_TUIO.MOV查看运行效果)


  • No labels