You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Current »

 本页面介绍了SLAMWARE SDP的基本用法。


本页内容


简介

SLAMWARE SDP是一款由SLAMTEC研发的具备内置SLAM功能的通用用途机器人开发平台。该平台基于SLAMTEC RPLIDAR传感器和SLAMWARE软件技术构建,可以让您的机器人利用自动建图和定位导航功能,而您无需关心SLAM算法及机器人定位技术的任何细节。该平台对应用的开发者提供了一个非常友好的API。您的应用程序可以获得当前已经探索过的所有地图、您的机器人在地图中的位置和方向(亦即姿态),并可以通过该API向机器人下达运动指令,让它自动地移动到指定位置。
该模块具有如下功能:

  • 同步定位与建图
  • 高分辨率高频激光雷达传感器
  • 5cm分辨力的高精度环境地图
  • 每200ms更新一次地图
  • D*路径规划算法
  • 可处理透明障碍物
  • 具备防跌落功能
  • 用于查看机器人状态、设置机器人的彩色触摸屏
  • 802.11n Wi-Fi连接能力,可同时支持AP和Station模式(您可以将SLAMWARE SDP连接到您既有的无线网络以便开发)

基础使用方法

与PC连接(Wifi)

SLAMWARE SDP通过Wifi与PC进行连接。可同时支持AP和Station模式:

  • AP模式

启动SLAMWARE SDP后,通过Wifi 扫描您将看到一个名为SLAMWARE-XXXXXXXXXXXX的SSID,直接连接此SSID即可连上SLAMWARE SDP。自动分配网段为192.168.11.x

  • Station模式

您可将SLAMWARE SDP配置成Station模式连接外部局域网。具体步骤如下。

AP模式转换为Station模式步骤

  1. AP模式下,使用电脑连上设备的AP,在Chrome地址栏输入192.168.11.1登录至Portal,需要输入用户名和密码(默认用户名:admin 默认密码: admin111)。之后进入默认的Status页面 >选择右上角Administration菜单>选择左边栏Configurate WiFi选项>选择Scan WiFi Network


  2. 在打开的如下页面Select Network的下拉选项中选择对应的WiFi
  3. 输入正确密码,并点击Submit
  4. 如下页面表示WiFi配置成功
  5. 可在Status页面确认网络模式及WiFi是否配置正确

SM102 SLAMWARE SDP 用户手册

固件更新

请参考SQ001 SLAMWARE Web Portal Function Overview


注意

SLAMWARE SDP会在更新结束后自动重启。在SLAMWARE SDP重启后,机器会低声蜂鸣几声,请继续等待直到屏幕上出现Idle提示则表示系统启动完成。如果升级失败,屏幕上会出现"Firmware Update Fail"提示,此时可以重复本章节的步骤或按照屏幕提示选择reset系统。

Q&A

  1. 如何查看SLAMWARE SDP的SSID?
    您可以通过SDP自带的屏幕查看SSID。请开机后按照如下步骤查看SSID。
  2. SLAMWARE SDP屏幕上一直显示Core Disconnected怎么办?
    SLAMWARE SDP中的SLAMWARE核心模块断开连接时会在屏幕上提示Core Disconnected。请检查SLAMWARE核心模块的电源供应是否正常,与机器底盘的网线连接是否正常。如果已确保电源及线缆连接一切正常,您可以尝试重启整台SDP。如果仍然显示Core Disconnected,则您的SLAMWARE SDP可能已经损坏。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)事宜。
  3. SLAMWARE SDP无法充电怎么办?
    请先确认充电桩是否有电,其次确认SDP内部电池是否存在,是否正常连接。正常情况下,SDP连接到充电桩时,会发出"嘀"的一声而且SDP上charge指示灯亮红色,此时表示开始正常充电。如果error指示灯也同时亮起,表示充电异常。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)事宜。
  4. 哪里可以找到最新的关于SLAMWARE SDP的信息?
    您可以访问SLAMTEC官方网站获取最新版本的SDK软件及相关信息。

SM102 SLAMWARE SDP 用户手册


  • No labels