You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

本页面介绍了如何快速连接SDP设备至电脑并操控设备移动。可作为首次使用SLAMWARE SDP进行开发时的入门指南。


本页内容

文档下载链接:

Error rendering macro 'viewpdf'

com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: The viewfile macro is unable to locate the attachment "SQ102_SLAMTEC_slamwaresdp_quickstart_B1M1_v1.8_cn.pdf" on this page



第一步:下载SLAMTEC SLAMWARE SDK

请从我们的官方网站上下载SLAMTEC SLAMWARE SDK。

在SLAMTEC SLAMWARE SDK的bin目录下,我们提供了一个名为Robot Studio的图形化工具,用于调试和使用SLAMWARE设备。

第二步:启动SLAMWARE SDP

第三步:获取SSID和IP地址

请在SDP显示屏上按下图所示操作并记下界面上显示的SSID和IP地址,您稍后将会用到这些信息。

KBSW180114 SLAMWARE SDP 快速启动手册#返回顶部

第四步:连接到WiFi网络

请将您的电脑连接到上述步骤中记录的Wi-Fi网络。您的IP地址应当设定成使用DHCP自动获取。

第五步:启动Robot Studio

请运行bin目录的Robot Studio.exe工具, 然后在SDP IP地址栏中输入第三步中获取的IP地址,然后点击Connect按钮连接到您的SDP设备。

KBSW180114 SLAMWARE SDP 快速启动手册#返回顶部



  • No labels