Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ethernet board program and configure guide--:Ethernet board program and configure guide.rar

  1. 参考下图,将雷达,外接电源,以太网模块连接,并通过网线与PC相连


  2. 下载配置工具,请点此下载 USR tools.rar
  3. 配置工具压缩包解压后,点击USR-M0-V2.1.2.118.exe软件,在打开界面里点击搜索设备


  4. 在列出的设备列表里,双击设备(如下图)


  5. 参考下图配置,配置好后点保存参数

    模块静态IP可以按需配置,例如192.168.123.39,子网掩码和网关请根据静态IP设置做相应改动

    模块工作方式请务必选为TCP Server

    串口波特率,本地端口,远程端口建议不要改变。

  6. 配置本机静态IP为对应网段,以步骤5中参数为例,配置如下:

  7. 使用新配置的IP地址进行测试。使用robostudio软件连接雷达,启动即可。


    有的PC机需关闭无线网络,否则数据包会默认从无线网络走

    如果使用USB转以太网模块与电脑连接(有的电脑没有以太网口),有可能会遇到网络无法连接的情况,此为USB转以太网模块的问题,建议换一个模块(不同品牌)再次尝试。

    协议设置(TCP Server),IP地址,服务器端口号(第三步中的远程端口号设置)需与设置项相同,否则无法连接成功

    发送数据是需要勾选十六进制发送,否以ASCII码发送,雷达无法正确响应