本页面介绍了SLAMWARE SDP的基本用法。
本页内容
简介
SLAMWARE SDP是一个具备内置SLAM功能的通用用途机器人开发平台。该平台基于SLAMTEC RPLIDAR传感器和SLAMWARE软件技术构建,可以让您的机器人利用自动建图和定位功能,而您无需关心SLAM算法及机器人定位技术的任何细节。该平台对应用的开发者提供了一个非常友好的API。您的应用程序可以获得当前已经探索过的所有地图、您的机器人在地图中的位置和方向(亦即姿态),并可以通过该API向机器人下达运动指令,让它自动地移动到指定位置。
该模块具有如下功能:
- 同步定位与建图
- 高分辨率高频激光雷达传感器
- 2cm分辨力的高精度环境地图
- 每200ms更新一次地图
- D*路径规划算法
- 可处理透明障碍物
- 用于查看机器人状态、设置机器人的彩色触摸屏
- 802.11n Wi-Fi连接能力,可同时支持AP和Station模式(您可以将SLAMWARE SDP连接到您既有的无线网络以便开发)
基础使用方法
与PC连接(Wifi)
SLAMWARE SDP通过Wifi与PC进行连接。可同时支持AP和Station模式:
- AP模式
启动SLAMWARE SDP后,通过Wifi 扫描您将看到一个名为SLAMWARE-XXXXXXXXXXXX的SSID,直接连接此SSID即可连上SLAMWARE SDP。自动分配网段为192.168.11.x
- Station模式
您可将SLAMWARE SDP配置成Station模式连接外部局域网。具体步骤如下。
- 用电脑连上SLAMWARE Core 的AP
- 用浏览器打开 http://192.168.11.1
- 进入Administration菜单
- 进入Configurate WiFi菜单:
- 输入WiFi配置参数并点击Connect
- 在路由器上就能看到SLAMWARE Core已经成功的连接到了您的Wifi网络
注意
此时AP模式依然有效。
SM201 SLAMWARE SDP User Manual
更新SLAMWARE SDP 固件
Slamtec将定期提供SLAMWARE SDP的固件更新。您可以通过SDP管理后台方便地为SLAMWARE SDP升级固件。
下载SLAMWARE SDP的固件
您可以从如下地址下载SLAMWARE SDP的升级固件:
http://www.slamtec.com/zh-CN/slamware/index/24
使用Web页面更新SLAMWARE SDP的固件
连接SLAMWARE SDP的wifi
登陆SLAMWARE SDP的管理后台
打开浏览器并通过输入http://192.168.11.1 登陆SLAMWARE SDP管理后台。
进入刷写固件的页面
点击Status 进入固件列表界面并点击Update Firmware。
选择下载的固件开始更新,Choose File 选择准备更新的固件。
看到如下页面表示固件开始更新。
等待更新结束, 更新结束界面如下图
更新过程将持续5 ~ 10分钟。SLAMWARE SDP会在更新结束后自动重启。在此之前,请确保SLAMWARE SDP的电量充足。在SLAMWARE SDP重启后,机器会低声蜂鸣几声,请继续等待直到屏幕上出现Idle提示则表示系统启动完成。如果升级失败,屏幕上会出现"Firmware Update Fail"提示,此时可以重复本章节的步骤或按照屏幕提示选择reset系统。
Q&A
如何查看SLAMWARE SDP的SSID?
您可以通过SDP自带的屏幕查看SSID。请开机后按屏幕左下方的齿轮图标,再按房子图标即可查看SSID。
SLAMWARE SDP屏幕上一直显示Core Disconnected怎么办?
SLAMWARE SDP的SLAMWARE核心模块断开连接时会在屏幕上提示Core Disconnected. 请检查SLAMWARE核心模块的电源供应是否正常,与机器底盘的网线连接是否正常。如果确保线缆连接一切正常的话,您可以尝试重启整台SDP。如果仍然显示Core Disconnected,则您的SLAMWARE SDP可能已经损坏。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)。
SLAMWARE SDP没法充电怎么办?
请先确认充电桩是否有电,其次确认SDP内部电池是否存在,是否正常连接。正常情况下,SDP连接到充电桩时,会发出"嘀"的一声而且SDP上charge指示灯亮红色,此时表示开始正常充电,如果error指示灯也同时亮,表示充电异常。此时,请与您的经销商保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)。
哪里可以找到最新的关于SLAMWARE SDP的信息?
您可以访问SLAMWARE SDP的项目主页以获取最新版本的SDK软件及相关信息。
SM201 SLAMWARE SDP User Manual