You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

本页介绍了configure_network_demo的用法


本页内容

需要:

软件平台:

硬件平台:

(以下任选其一)

  • Slamware SDP mini 
  • Slamware SDP
  • Slamware 套装 (基于Slamware导航方案的用户机器人系统)
  • Zeus/Apollo等底盘系统

编译运行:

  1. 在sample code所在文件夹中,打开 samples.sln
  2. 右键configure_network_demo, 打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程
  3. 右键configure_network_demo, 将此工程设置成StartUp project
  4. 点击F5运行
  5. 编译之后在debug目录下用命令行运行configure_network_demo(或在command arguments里面配置) 用法如下:

    configure_network_demo  [OPTS]   <SDP IP Address>
    slamware_address            The ip address string of the SLAMWARE SDP.
    AP                                     Configurate network in AP mode.
    STA                                   Configurate network in STA mode.
    --disable-dhcp                   disable dhcp.
    --enable-dhcp                   enable dhcp.
    --disable-wifi                     disable wifi
    -h                                      Show this message

  6. 在AP模式下配置网络参数,配置之后,wifi名称,密码, IP地址,信道,都会变成下图所设置数值

    此时,重新连接wifi名为test,密码为12345678的slamware AP之后, 可以用192.168.11.101连接slamware模块(192.168.11.1 为默认值,依然可用)

    此时wifi信道已经更改成6:
  7. 在station模式下配置网络,配置时需要输入当前可用局域网的名称和密码,成功之后,机器人将接入局域网,需要用机器人分到的IP来连接。
  8. 此时,将客户端连入同一个局域网,就可以访问slamware模块了。下图中,机器人分到的IP地址为:10.0.129.75

同样,可以disable/enable DHCP, disable WIFI, 使用命令如上所述,在此不具体描述。

描述:

代码功能说明:将slamware模块配置成AP模式, 将slamware模块配置成STA模式, 关闭/打开DHCP,  关闭WIFI 等

AP模式
	std::map<std::string, std::string> options;
	options["ssid"] = "test";      
	options["password"] = "12345678"; // password length should surpass 8 
	options["ip"] = "192.168.11.101"; // do not use address from 192.168.11.1 to 192.168.11.100 (reserved for internal usage)
	options["channel"] = "6";
	result = sdp.configurateNetwork(NetworkMode::NetworkModeAP, options);
STA模式
			std::map<std::string, std::string> options;
			options["ssid"] = ssid;
			options["password"] = password;
			result = sdp.configurateNetwork(NetworkMode::NetworkModeStation, options);	




  • No labels