本页提供了基于Windows平台开发SLAMWARE SDK的API参考。
本页内容
SDK内容
目录结构
Slamware SDK包含了大量您开发过程中可能会用到的资源、代码、和项目文件,其目录结构组织如下:
目录 | 说明 |
---|---|
bin | 预编译的工具 |
dll | 动态链接库文件 |
docs | 参考文档 |
include | SDK相关的头文件 |
lib | 预编译的库文件 |
samples | 样例程序 |
workspaces | 项目文件 |
头文件结构
在include目录下,我们包含了Slamware SDK以及它所依赖的所有库的头文件:
目录 | 说明 |
---|---|
boost | Boost 1.53.0 |
Eigen | Eigen矩阵库 |
json | JsonCpp库的头文件 |
rpos | Slamware SDK相关的头文件 |
创建项目工程
新建工程
步骤1 打开Visual Studio 2010并新建项目
- 选择Visual C++项目,并选择Win32 Console Application(Win32控制台应用程序)项目类型
- 在Name(名称)中输入项目名称
- 点击OK(确定)
步骤2 设定应用程序选项
点击Next(下一步)
- Application Type(应用程序类型)选择Console Application(命令行应用程序)
- Additional options(附加选项)勾选Empty Project(空项目)
- 点击Finish完成项目创建
配置编译选项
步骤1 打开项目属性面板
在Solution Explorer(解决方案)中右键单击您刚刚创建的项目,并单击Properties(属性)菜单,打开属性面板:
步骤2 配置VC++目录
在左侧列表中,选择VC++ Directories(VC++目录)
- 选中右侧的Include Directories(包含目录),并点击下拉按钮
- 选择<Edit…>(<编辑…>)
- 将第一章节中提到的SDK中的include目录加入到列表中
- 选中右侧的Library Directories(库目录),并点击下拉按钮
- 选择<Edit…>(<编辑…>)
- 将第一种中提到的SDK中的lib目录加入到列表中
完成后,您的项目属性页应当与下图相似:
点击OK(确定)完成配置。
Hello World
步骤1 创建源文件
在Solution Explorer中您的项目下的Source Files目录上,右键单机,并在菜单中选择Add(添加)->New Item(新项目)
选择C++ File (.cpp),并将文件命名成main.cpp
步骤2 添加代码
在弹出的编辑器中输入如下代码:
#include <rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h> #include <iostream> using namespace std; using namespace rpos::robot_platforms; int main(int argc, char* argv[]) { SlamwareCorePlatform platform = SlamwareCorePlatform::connect("192.168.111.1", 1445); cout << "Base version: " << platform.getSDPVersion() << endl; return 0; }
步骤3 编译运行
在Visual Studio的主菜单中,单击Debug(调试)->Start Debugging(开始调试)即可编译运行您的程序。
API参考
概览
对象 | 说明 |
---|---|
rpos::core::Location类 | 位置 |
rpos::core::Rotation类 | 旋转姿态 |
rpos::core::Pose类 | 姿态 |
rpos::core::Action类 | 动作 |
rpos::core::ActionStatus枚举 | 动作执行状态 |
rpos::core::Feature类 | 特征类 |
rpos::core::RectangleF类 | 矩形(float型) |
rpos::core::Vector2f类 | 二维向量(float型) |
rpos::core::Vector2i类 | 二维向量(int型) |
rpos::core::LaserPoint类 | 激光雷达扫描点 |
rpos::core::RobotPlatform类 | 机器人平台基类 |
rpos::robot::heading::HeadingMode枚举 | 机器人移动时头朝向的方式 |
rpos::robot::heading::RobotHeading类 | 机器人头朝向某个物体或者方向的设置 |
rpos::robot::option::MoveOption结构体 | 存储机器人运行时的设置。 |
rpos::actions::MoveAction类 | 移动动作 |
rpos::features::ArtifactProvider类 | 器物功能特征,包括了虚拟墙功能。 |
rpos::features::LocationProvider类 | 定位功能特征。 |
rpos::features::MotionPlanner类 | 路径规划功能特征。 |
rpos::features::SweepMotionPlanner类 | 清扫路径规划功能特征类。 |
rpos::features::SystemResource类 | 系统资源功能特征类。 |
rpos::features::location_provider::Map类 | 地图基类。 |
rpos::features::location_provider::MapType枚举 | MapType枚举表示地图的类型。 |
rpos::features::location_provider::BitmapMap类 | 位图地图。 |
rpos::features::location_provider::BitmapMapPixelFormat枚举 | BitmapMapPixelFormat枚举表示位图地图的像素格式。 |
rpos::features::motion_planner::Path类 | 代表一条路径。 |
rpos::features::system_resource::LaserScan类 | 代表一次激光扫描数据。 |
rpos::robot_platforms::SlamwareCorePlatform类 | Slamware CORE对象 |
rpos::core::Location类
Location类用于表示三维空间中的一个坐标,由x,y,z三个成员组成,遵循右手坐标系
头文件
rpos/core/pose.h
构造器
Location()
创建一个Location对象,并自动将x、y、z都设为0
Location(double x, double y, double z)
创建一个Location对象,将x、y、z设定为相应的值
Location(const Location&)
拷贝构造函数
运算符
Location& operator=(const Location&)
赋值运算符
方法
double x() const、double& x()
x属性
示例
Location location; std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 0 location.x() = 10; std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 10
double y() const、double& y()
y属性,用法请参见x属性
double z() const、double& z()
z属性,用法请参见x属性
rpos::core::Rotation类
表示物体在三维坐标系中的旋转姿态。Rotation使用弧度作为角度单位
头文件
rpos/core/pose.h
构造器
Rotation()
创建一个Rotation对象,并将yaw,pitch,roll都设定为0
Rotation(double yaw, double pitch, double roll)
创建一个Rotation对象,并将yaw,pitch,roll都设定为相应值
Rotation(const Rotation&)
拷贝构造函数
运算符
Rotation& operator=(const Rotation&)
赋值运算符
方法
double yaw() const、double& yaw()
摇摆角(单位:弧度),遵循Tait-Bryan angles规则,请参见维基百科相关定义。用法请参见Location::x()的示例
double pitch() const、double& pitch()
俯仰角
double roll() const, double& roll()
翻滚角
rpos::core::Pose类
Pose包含了Location和Rotation数据,即对象在三维空间中的完整姿态
头文件
pos/core/pose.h
构造器
Pose()
构造一个x、y、z、yaw、pitch、roll都为0的Pose对象
Pose(const Location&, const Rotation&)
构造一个location和rotation为对应值的Pose对象
Pose(const Location&)
构造一个location为对应值,yaw、pitch、roll皆为0的Pose对象
Pose(const Rotation&)
构造一个rotation为对应值,x、y、z皆为0的Pose对象
Pose(const Pose&)
拷贝构造函数
运算符
Pose& operator=(const Pose&)
赋值运算符
方法
const Location& location() const、Location& location()
位置,详见Location类
const Rotation& rotation() const、Rotation& rotation()
旋转,详见Rotation类
double x() const、double& x()
x属性
示例
Location location; std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 0 location.x() = 10; std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 10
double y() const、double& y()
y属性,用法请参见x属性
double z() const、double& z()
z属性,用法请参见x属性
double yaw() const、double& yaw()
摇摆角(单位:弧度),遵循Tait-Bryan angles规则,请参见维基百科相关定义
用法请参见Location::x()的示例
double pitch() const、double& pitch()
俯仰角
double roll() const, double& roll()
翻滚角
rpos::core::Action类
rpos/core/action.h
构造器
Action(const Action&)
拷贝构造函数
运算符
Action& operator=(const Action&)
赋值运算符
方法
ActionStatus getStatus()
获得当前动作状态,返回值详见ActionStatus枚举
void cancel()
取消当前动作
ActionStatus waitUntilDone()
等待动作完成或出错,返回值为动作结束时的动作状态,详见ActionStatus枚举
template<class ActionT> ActionT cast()
将rpos::core::Action的对象转换成子类的对象
示例
rpos::core::Action someAction = robotPlatform.startSomeAction(); rpos::actions::MoveAction moveAction = someAction.cast<rpos::actions::MoveAction>;
rpos::core::ActionStatus枚举
ActionStatus枚举列举了动作的状态
头文件
rpos/core/action.h
枚举项
ActionStatusWaitingForStart
动作正在等待开始
ActionStatusRunning
动作正在进行
ActionStatusFinished
动作已经完成
ActionStatusPaused
动作已经暂停
ActionStatusStopped
动作已经停止(取消)
ActionStatusError
动作执行过程中出现错误
rpos::core::Feature类
Feature类表示一个特征,即一个特定的功能集合。
头文件
rpos/core/feature.h
构造器
Feature(const Feature&)
拷贝构造函数
运算符
Feature& operator=(const Feature&)
赋值运算符
rpos::core::RectangleF类
RectangleF类表示一个矩形,其坐标参数的类型为float
头文件
rpos/core/geometory.h
构造器
RectangleF()构造器
创建一个x、y、width、height都为0的矩形。
RectangleF(Vector2f position, Vector2f size)
创建一个位置和大小为指定值的矩形
RectangleF(float x, float y, float width, float height)
创建一个位置和大小为指定值的矩形
RectangleF(const RectangleF&)
拷贝构造函数
运算符
RectangleF& operator=(const RectangleF&)
赋值运算符
方法
const Vector2f& position()、Vector2f& position()
矩形的位置(左上角)
const Vector2f& size()、Vector2f& size()
矩形的大小
float x() const、float& x()
矩形左上角的x坐标
float y() const、float& y()
矩形左上角的y坐标
float width() const、float& width()
矩形的宽度
float height() const、float& height()
矩形的高度
float left() const
矩形左侧的x坐标
float right() const
矩形右侧的x坐标(right=x+width)
float top() const
矩形顶部的y坐标
float bottom() const
矩形底部的y坐标(bottom=y+height)
bool contains(const Vector2i& point)
判断点是否在矩形的范围内
bool empty()
判断矩形是否是全空的(即width() < epsilon或height()<epsilon)
bool contains(const RectangleF& dest)
判断目标矩形是否完全在本矩形的区域内
void unionOf(const RectangleF& dest)
计算本矩形和目标矩形重合的部分,并将本矩形设定为该重合部分矩形
rpos::core::Vector2f类
二维向量,元素数据类型为float型
头文件
rpos/core/geometry.h
构造器
Vector2f()
构造一个新的向量,其x、y的值是不确定的
Vector2f(float x, float y)
构造一个x、y为指定的值的向量
Vector2f(const Vector2f&)
拷贝构造函数
运算符
Vector2f& operator=(const Vector2f&)
赋值运算符
方法
float x() const、float& x()
二维向量的x分量
float y() const、float& y()
二维向量的y分量
rpos::core::Vector2i类
二维向量,元素数据类型为int型
头文件
rpos/core/geometry.h
构造器
Vector2i()
构造一个新的向量,其x、y的值是不确定的
Vector2i(float x, float y)
构造一个x、y为指定的值的向量
Vector2i(const Vector2i&)
拷贝构造函数
运算符
Vector2i& operator=(const Vector2i&)
赋值运算符
方法
int x() const、int& x()
二维向量的x分量
int y() const、int& y()
二维向量的y分量
rpos::core::LaserPoint类
激光雷达测距的单点数据,包括了距离、角度、是否有效等信息
头文件
rpos/core/laser_point.h
构造器
LaserPoint()
创建一个新的LaserPoint对象
LaserPoint(float distance, float angle, bool valid)
创建一个距离、角度、有效性为指定值的LaserPoint对象
LaserPoint(const LaserPoint&)
拷贝构造函数
运算符
LaserPoint& operator=(const LaserPoint&)
赋值运算符
方法
float distance() const、float& distance()
距离数据(单位:米)
float angle() const、float& angle()
本次测量的角度(单位:弧度)
bool valid() const、bool& valid()
本次测量是否有效
rpos::core::RobotPlatform类
机器人平台是一系列设备组合而成的整体,提供一系列的特征从而提供功能。RobotPlatform类是所有机器人平台的基类。
头文件
rpos/core/robot_platform.h
构造器
RobotPlatform(const RobotPlatform&)
拷贝构造函数
运算符
RobotPlatform& operator=(const RobotPlatform&)
赋值运算符
方法
std::vector<Feature> getFeatures()
获得该机器人平台提供的所有特征
template<class RobotPlatformT> RobotPlatformT cast()
将RobotPlatform对象转换成子类对象,示例请参考rpos::core::Action::cast<>
rpos::robot::heading::HeadingMode枚举
HeadingMode枚举表示机器人移动时头朝向的方式。
头文件
rpos/features/motion_planner/move_heading.h
枚举项
HeadingModeAuto
机器人按照自己的方式随意行走
HeadingModeFixAngle
机器人行走时头与前进方向成固定角度
HeadingModeCircleMotion
机器人行走时头始终朝向某个物体或者某点
HeadingModeDirection
机器人行走时头始终朝向某个固定的方向
rpos::robot::heading::RobotHeading类
RobotHeading类表示机器人在行走的时候的头朝向某个物体或者方向的设置。
头文件
rpos/features/motion_planner/move_heading.h
构造器
RobotHeading()构造器
构造函数
RobotHeading(HeadingMode headingMode, rpos::core::Pose pose)构造器
构造函数
运算符
RobotHeading& operator=(const RobotHeading&)运算符
赋值运算符。
方法
const rpos::core::Pose& RobotHeading::pose() const
获取机器人行走时头朝向的角度或者物体的位置,头朝向与位置或者角度的对应关系如下:
朝向 | 值 |
---|---|
HeadingModeAuto | Pose值不可用 |
HeadingModeFixAngle或者HeadingModeDirection | Pose的Rotation参数可用 |
HeadingModeCircleMotion | Pose的Location参数可用 |
const HeadingMode& RobotHeading::headingMode() const
获取机器人行走时头朝向设置,可以参考rpos::robot::heading::HeadingMode
rpos::robot::option::MoveOption结构体
MoveOption结构体存储机器人运行时的设置。
头文件
rpos/features/motion_planner/move_option.h
结构体说明
appending
如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点。
isMilestone
机器人是否通过路径搜索的方式前往目的地。
robotHeading
机器人行走时头朝向设置。参考rpos::robot::heading::RobotHeading
rpos::actions::MoveAction类
MoveAction类表示一个移动的动作,它包含了当前机器人规划的路径、检查点列表、移动的进程。
头文件
rpos/features/motion_planner/move_action.h
父类
继承自rpos::core::Action类
构造器
MoveAction(boost::shared_ptr<rpos::actions::detail::MoveActionImpl>)
该构造器仅限SDK内部使用。
MoveAction(const MoveAction&)
拷贝构造函数
运算符
MoveAction& operator=(const MoveAction&)
赋值运算符
方法
rpos::features::motion_planner::Path getRemainingPath()
获得已经规划好的,剩余的路径
rpos::features::motion_planner::Path getRemainingMilestones()
获得剩余的里程碑
rpos::features::ArtifactProvider类
器物功能特征,包括了虚拟墙功能。
头文件
rpos/features/artifact_provider.h
父类
继承自rpos::core::Feature类
构造器
ArtifactProvider(boost::shared_ptr<detail::ArtifactProviderImpl>)
该构造器仅限SDK内部使用。
ArtifactProvider(const ArtifactProvider&)
拷贝构造函数。
运算符
ArtifactProvider& operator=(const ArtifactProvider&)
赋值运算符。
方法
std::vector<rpos::core::Line> getWalls()
获取系统中所有的虚拟墙。
bool addWall(const rpos::core::Line&)
添加虚拟墙。
bool addWalls(const std::vector<rpos::core::Line>&)
添加虚拟墙。
bool clearWallById(const rpos::core::SegmentID&)
清除指定的虚拟墙。
bool clearWalls()
清除所有的虚拟墙。
rpos::features::LocationProvider类
定位功能特征,包括了自动建图和定位的功能(亦即SLAM功能)。
头文件
rpos/features/location_provider.h
父类
继承自rpos::core::Feature类
构造器
LocationProvider(boost::shared_ptr<detail::LocationProviderImpl>)
该构造器仅限SDK内部使用。
LocationProvider(const LocationProvider&)构造器
拷贝构造函数。
运算符
LocationProvider& operator=(const LocationProvider&)
赋值运算符。
方法
std::vector< rpos::features::location_provider::MapType> getAvailableMaps()
获得该定位功能特征提供的所有地图类型。
rpos::features::location_provider::Map getMap(rpos::features::location_provider::MapType,rpos::core::RectangleF, rpos::features::location_provider::MapKind)
获得该定位功能特征提供的指定地图类型指定区域的地图数据。
bool setMap(const rpos::features::location_provider::Map&,rpos::features::location_provider::MapType,rpos::features::location_provider::MapKind)
上载指定地图类型指定区域的地图数据到该定位功能特征,返回是否成功。
rpos::core::RectangleF getKnownArea(rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind)
获得指定地图类型的地图中,已经完成建图的区域。
bool clearMap()
清除地图数据。
rpos::core::Location getLocation()
获得机器人在上述地图坐标系统中的坐标。
rpos::core::Pose getPose()
获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。
bool setPose(const rpos::core::Pose&)
上载当前机器人的姿态到上述地图坐标系统中,返回是否成功。
bool getMapLocalization()
获得机器人是否启用定位功能。
bool setMapLocalization(bool)
设置机器人是否启用定位功能。
bool getMapUpdate()
获取机器人是否启用地图更新功能。
bool setMapUpdate(bool)
设置机器人是否启用地图更新功能。
rpos::features::MotionPlanner类
路径规划功能特征,包括了动态路径规划功能和自动壁障功能。
头文件
rpos/features/motion_planner.h
父类
继承自rpos::core::Feature类
构造器
MotionPlanner(boost::shared_ptr<detail::MotionPlannerImpl>)
该构造器仅限SDK内部使用。
MotionPlanner(const MotionPlanner&)
拷贝构造函数。
运算符
MotionPlanner& operator=(const MotionPlanner&)
赋值运算符。
方法
rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&, bool, bool)
让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,在节点之间尽量走圆滑的曲线,如果遇到障碍物,机器人会自动避开)。
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
locations | const std::vector<rpos::core::Location>& | 期望机器人经过的点 |
appending | bool | 如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点 |
isMilestone | bool | 当该参数为true时,机器人会将上述点视作关键点,通过路径搜索的方式前往目的地; 当参数为false时,会被视作普通点,不会启用路径搜索功能。 |
rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)
让机器人移动到目标位置。
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
location | const rpos::core::Location& | 期望机器人经过的点 |
appending | bool | 如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点 |
isMilestone | bool | 当该参数设为true时,机器人会将上述点视作关键点,通过路径搜索的方式前往目的地; 当参数设为false时,会被视作普通点,不会启用路径搜索功能。 |
rpos::actions::MoveAction getCurrentAction()
获得机器人当前正在进行的移动动作。您可以使用Action::isEmpty()方法判断它是否存在。当机器人当前没有正在进行的动作时,它Action::isEmpty()将会返回true。
rpos::features::motion_planner::Path searchPath(const rpos::core::Location&)
使用机器人内置的寻路算法寻找前往指定目的地的路径。
rpos::features::SweepMotionPlanner类
清扫路径规划功能特征类。该类中的功能主要针对扫地机专属版本Slamware Core所提供的清扫和自动回充功能。
头文件
rpos/features/sweep_motion_planner.h
父类
继承自rpos::core::Feature类
构造器
SweepMotionPlanner(boost::shared_ptr<detail::SweepMotionPlannerImpl>)
该构造器仅限SDK内部使用。
SweepMotionPlanner(const SweepMotionPlanner&)
拷贝构造函数。
运算符
SweepMotionPlanner& operator=(const SweepMotionPlanner&)
赋值运算符。
方法
rpos::actions::SweepMoveAction startSweep()
让机器人进行清扫。(此接口仅适用于扫地机版本)
rpos::actions::SweepMoveAction sweepSpot(const rpos::core::Location& location)
让机器人定点打扫。(此接口仅适用于扫地机版本)
rpos::actions::MoveAction goHome()
让机器人回家充电。
rpos::features::system_resource::DeviceInfo类
获取设备信息。设备信息包括设备ID,制造商,型号,硬件版本,软件版本。
头文件
rpos/features/device_info.h
构造器
DeviceInfo()
构造函数。
DeviceInfo(const DeviceInfo&)
构造一个特定设备信息的函数。
运算符
DeviceInfo& operator=(const DeviceInfo&)
赋值运算符。
方法
std::string deviceID() const、std::string& deviceID();
deviceID属性。
int manufacturerID() const、int& manufacturerID();
manufacturerID属性。
std::string manufacturerName() const、std::string& manufacturerName();
manufacturerName属性。
int modelID() const、int& modelID();
modelID属性。
std::string modelName() const、std::string& modelName();
modelName属性。
std::string hardwareVersion() const、std::string& hardwareVersion();
硬件版本属性。
std::string softwareVersion() const、std::string& softwareVersion();
软件版本属性。
rpos::features::SystemResource类
系统资源功能特征类。该类提供了对原始激光扫描数据、电源管理系统等相关资源的访问API。
头文件
rpos/features/system_resource.h
父类
继承自rpos::core::Feature类
构造器
SystemResource(boost::shared_ptr<detail::SystemResourceImpl>)构造器
该构造器仅限SDK内部使用。
SystemResource(const SystemResource&)构造器
拷贝构造函数。
运算符
SystemResource& operator=(const SystemResource&)运算符
赋值运算符。
方法
int getBatteryPercentage()
获得电池电量,返回值的单位是百分比。比如电池剩余为56%,则该返回值为56。
bool getBatteryIsCharging()
电池是否处于充电状态。
bool getDCIsConnected()
外部电源是否连接。
int getBoardTemperature()
系统温度。
std::string getSDPVersion()
底盘的版本号。
rpos::features::system_resource::LaserScan getLaserScan()
获取原始激光扫描数据。
rpos::features::location_provider::Map类
地图基类,泛指定位功能获得的地图。
头文件
rpos/features/location_provider.h
构造器
Map(boost::shared_ptr<detail::MapImpl>)构造器
该构造器仅限SDK内部使用。
Map(const Map&)构造器
拷贝构造函数。
运算符
Map& operator=(const Map&)运算符
赋值运算符。
方法
rpos::core::RectangleF getMapArea()
获得这张地图所包含的区域。
rpos::core::Vector2f getMapPosition()
获得这张地图左上角的坐标。
rpos::core::Vector2i getMapDimension()
获得地图的尺寸(两个维度的像素个数)
rpos::core::Vector2f getMapResolution()
获得地图的分辨率(在各个维度上,每个像素代表多少米)
rpos::system::types::timestamp_t getMapTimestamp()
获得地图生成的时间。
void setMapData(float, float, int, int, float, const std::vector<_u8>&, rpos::system::types::_u64)
设置地图数据。
std::vector<_u8>& getMapData()
获得地图数据。
template<class MapT> MapT cast()
将地图转换成特定类型的子类对象。
rpos::features::location_provider::MapType枚举
MapType枚举表示地图的类型。
头文件
rpos/features/location_provider.h
枚举项
MapTypeBitmap8Bit
每像素8位的位图。
rpos::features::location_provider::BitmapMap类
位图地图。
头文件
rpos/features/location_provider.h
父类
继承自rpos::features::location_provider::Map类
构造器
BitmapMap(boost::shared_ptr<detail::BitmapMapImpl>)构造器
该构造器仅限SDK内部使用。
BitmapMap(const BitmapMap&)构造器
拷贝构造函数。
运算符
BitmapMap& operator=(const BitmapMap&)运算符
赋值运算符。
方法
继承自rpos::features::location_provider::Map类的方法
BitmapMapPixelFormat getMapFormat()
获得地图的像素格式。
rpos::features::location_provider::BitmapMapPixelFormat枚举
BitmapMapPixelFormat枚举表示位图地图的像素格式。
头文件
rpos/features/location_provider.h
枚举项
BitmapMapPixelFormat8Bit
位图中的每个像素占用1个字节。
rpos::features::motion_planner::Path类
Path对象是一系列Location对象的集合,代表一条路径。
头文件
rpos/features/motion_planner.h
构造器
Path(const std::vector<rpos::core::Location>&)构造器
创建一个由一系列点组成的路径。
Path(const Path&)构造器
拷贝构造函数。
运算符
Path& operator=(const Path&)运算符
赋值运算符。
方法
std::vector<rpos::core::Location>& getPoints()
获得路径中的所有点。
rpos::features::system_resource::LaserScan类
LaserScan对象是一系列LaserPoint对象的集合,代表一次激光扫描的数据。
头文件
rpos/features/system_resource.h
构造器
LaserScan(const std::vector<rpos::core::LaserPoint>&)构造器
创建一个由一系列激光扫描点组成的扫描数据。
LaserScan(const LaserScan&)构造器
拷贝构造函数。
运算符
LaserScan& operator=(const LaserScan&)运算符
赋值运算符。
方法
std::vector<rpos::core::LaserPoint>& getLaserPoints()
获取激光扫描数据。
rpos::robot_platforms::SlamwareCorePlatform类
SlamwareCorePlatform对象代表一个基于Slamware的机器人,用以获取设备的状态、控制设备的行为。
头文件
rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h
父类
继承自rpos::core::RobotPlatform类
构造器
SlamwareCorePlatform(boost::shared_ptr<detail::SlamwareCorePlatformImpl>)构造器
该构造器仅限SDK内部使用。
SlamwareCorePlatform(const SlamwareCorePlatform&)构造器
拷贝构造函数。
运算符
SlamwareCorePlatform& operator=(const SlamwareCorePlatform&)运算符
赋值运算符。
静态方法
SlamwareCorePlatform connect(const std::string&, int, int)
连接到指定的Slamware设备。
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
host | const std::string& | Slamware Core的IP地址 |
port | int | Slamware Core的端口(通常为1445) |
timeout_in_ms | int | 连接超时时间,单位为毫秒 |
方法
void disconnect()
断开与CORE之间的连接。
std::vector<rpos::core::Line> getWalls()
获取系统中所有的虚拟墙。
bool addWall(const rpos::core::Line&)
添加虚拟墙。
bool addWalls(const std::vector<rpos::core::Line>&)
添加多个虚拟墙。
bool clearWallById(const rpos::core::SegmentID&)
清除指定的虚拟墙。
bool clearWalls()
清除所有的虚拟墙。
std::vector<rpos::features::location_provider::MapType> getAvailableMaps()
获得该Slamware CORE提供的所有地图类型。
rpos::features::location_provider::Map getMap(rpos::features::location_provider::MapType, rpos::core::RectangleF, rpos::features::location_provider::MapKind)
获得该Slamware CORE提供的指定地图类型指定区域的地图数据。
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
type | rpos::features::location_provider::MapType | 地图的数据类型 |
area | core::RectangleF | 地图的区域 |
kind | rpos::features::location_provider::MapKind | 地图类型 |
示例
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit; rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP; rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind); rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind);
注: 扫地机版本mapkind可以使用SWEEPERMAP
bool setMap(const rpos::features::location_provider::Map&, rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind, bool partially)
上载指定地图类型指定区域的地图数据到该Slamware CORE。
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
map | rpos::features::location_provider::Map | 地图 |
type | rpos::features::location_provider::MapType | 地图数据类型 |
kind | rpos::features::location_provider::MapKind | 地图类型 |
partially | bool | 是否部分更新地图 |
示例
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit; rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP; rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind); rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind); bool bRet = robotPlatform.setMap(map, mapType, mapKind);
bool setMap( const core::Pose& pose, const rpos::features::location_provider::Map&, rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind, bool partially)
上载指定地图类型指定区域的地图数据到该Slamware CORE。
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
pose | core::Pose | 机器人的pose信息 |
map | rpos::features::location_provider::Map | 地图 |
type | rpos::features::location_provider::MapType | 地图数据类型 |
kind | rpos::features::location_provider::MapKind | 地图类型 |
partially | bool | 是否部分更新地图 |
示例
rpos::core::Pose pose; rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit; rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP; rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind); rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind); bool bRet = robotPlatform.setMap(pose, map, mapType, mapKind);
rpos::core::RectangleF getKnownArea(rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind)
获得指定地图类型的地图中,已经完成建图的区域。
示例
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit; rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP; rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind);
bool clearMap()
清除地图数据。
bool clearMap(rpos::features::location_provider::MapKind kind)
清除指定地图类型的地图数据。
rpos::core::Location getLocation()
获得机器人在上述地图坐标系统中的坐标。
rpos::core::Pose getPose()
获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。
bool setPose(const core::Pose&)
获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。
bool getMapLocalization()
获取地图定位。
bool setMapLocalization(bool)
设定是否启用定位功能。
bool getMapUpdate()
获得是否启用地图更新功能。
bool setMapUpdate(bool)
设定是否启用地图更新功能。
int getLocalizationQuality()
获取雷达定位点的可信度(返回一个0到100的数值,数值越高 当前雷达点的定位越可信,建议取50以上的定位点)
rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector< rpos::core::Location>&, bool, bool)
让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,在节点之间尽量走圆滑的曲线,如果遇到障碍物,机器人会自动避开)。
参数详细参考 rpos::action::MoveAction MoveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&, bool, bool)
rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)
让机器人移动到目标位置。
参数详细参考 rpos::action::MoveAction MoveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)
rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector< rpos::core::Location>&, rpos::robot::option::MoveOption &)
让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,并根据MoveAction参数的变量决定机器人行走的方式和移动过朝向)。
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
locations | const std::vector<rpos::core::Location>& | 期望机器人经过的点 |
moveOption | rpos::robot::option::MoveOption | 如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点 |
moveOption详细可参考rpos::robot::option::MoveOption
示例
std::vector<rpos::core::Location> locations; rpos::core::Location location(1,1); locations.push rpos::robot::option::MoveAction moveOption; moveOption.appending = false; moveOption.isMilestone = true; rpos::core::Pose pose(Rotation(2)); rpos::robot::heading::RobotHeading robotHeading(rpos::robot::heading::HeadingMode::HeadingModeFixAngle, pose); moveOption.robotHeading = robotHeading; rpos::actions::MoveAction moveInfo = robotPlatform.moveTo(locations, moveOption);
rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&, rpos::robot::option::MoveOption&)
让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,并根据MoveAction参数的变量决定机器人行走的方式和移动过朝向)。
详细参考 rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&,rpos::robot::option::MoveAction&)
rpos::actions::MoveAction moveBy(const rpos::core::Direction&)
控制机器人的运行方向
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
direction | const rpos::core::Direction& | 机器人运行的方向 |
示例
rpos::core::ACTION_DIRECTION actionDirection = rpos::core::ACTION_DIRECTION::FORWARD; rpos::core::Direction direction(actionDirection); rpos::actions::MoveAction moveBy = platform.moveBy(direction);
注:direction参数rpos::core::ACTION_DIRECTION取值说明如下
值 | 说明 |
---|---|
FORWARD | 向前 |
BACKWARD | 向后 |
TURNRIGHT | 向右 |
TURNLEFT | 向左 |
rpos::actions::MoveAction rotateTo(const rpos::core::Rotation&)
使机器人水平转动到特定的角度。
rpos::actions::MoveAction rotate(const rpos::core::Rotation&)
使机器人水平转动一定的角度。
rpos::actions::MoveAction getCurrentAction()
获得机器人当前正在进行的移动动作。
您可以使用rpos::core::Action::isEmpty()方法判断它是否存在。当机器人当前没有正在进行的动作时,它rpos::core::Action::isEmpty()将会返回true。
rpos::features::motion_planner::Path searchPath(const rpos::core::Location& location)
使用机器人内置的寻路算法寻找前往指定目的地的路径。
rpos::actions::SweepMoveAction startSweep()
命令机器人开始打扫。(此接口仅适用于扫地机版本)
rpos::actions::SweepMoveAction sweepSpot(const rpos::core::Location& location)
在机器人处于扫地状态下,可以命令机器人定点清扫。(此接口仅适用于扫地机版本)
rpos::actions::MoveAction goHome()
在机器人处于扫地状态下,可命令机器人返回充电位置。(此接口仅适用于扫地机版本)
int getBatteryPercentage()
获得机器人电池剩余电量(0表示完全没电,100表示电量全满)。
bool getBatteryIsCharging()
获得机器人是否正在充电。
bool getDCIsConnected()
获得直流电源是否插上。
int getBoardTemperature()
获得机器人核心温度。单位是0.1℃,比如该函数的返回结果为452,则表示机器人的核心温度为45.2℃。
std::string getSDPVersion()
获得机器人底盘的版本号。
std::string getSDKVersion()
获得SDK的版本号。
rpos::features::system_resource::LaserScan getLaserScan()
获得上一次激光扫描的原始数据。
bool restartModule(rpos::features::system_resource::RestartMode mode = rpos::features::system_resource::RestartModeSoft)
根据指定的重启模式(默认软复位)执行重启操作。
重启模式:
RestartModeSoft(软复位),重启SDK,速度较快。建议使用。
RestartModeHard(硬复位),速度较慢,需要几分钟时间。不建议经常使用。
bool setSystemParameter(const std::string& param, const std::string& value)
调整系统参数
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
param | const std::string& | 调整的参数名 |
value | Const std::string & | 调整的参数值 |
注:目前只支持调整系统速度的设置
param只能取值为SYSPARAM_ROBOT_SPEED
value对应可取如下三种
1.SYSVAL_ROBOT_SPEED_HIGH (高)
2.SYSVAL_ROBOT_SPEED_MEDIUM (中)
3.SYSVAL_ROBOT_SPEED_LOW (低)
示例
Bool bRet = platform.setSystemParameter(SYSPARAM_ROBOT_SPEED, SYSVAL_ROBOT_SPEED_HIGH);
std::string getSystemParameter(const std::string& param)
获取系统参数
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
param | const std::string& | 要获取的系统参数名 |
注:目前只支持调整系统速度的设置
param只能取值为SYSPARAM_ROBOT_SPEED
示例
std::string robotSpeed = platform.getSystemParameter(SYSPARAM_ROBOT_SPEED); |
rpos::features::system_resource::DeviceInfo getDeviceInfo()
获取设备信息。设备信息包括设备ID,制造商ID,制造商名称,型号ID,型号名称,硬件版本,软件版本。
具体返回值信息请参考:rpos::features::system_resource::DeviceInfo类
Void startCalibration(rpos::features::system_resource::CalibrationType type)
机器人开始进行磁罗盘校正
Void stoptCalibration()
机器人停止进行磁罗盘校正
rpos::features::system_resource::BaseHealthInfo getRobotHealth()
获取机器人当前的状态信息
void clearRobotHealth(int errorCode)
清除机器人当前出错的状态信息
bool configureNetwork(rpos::features::system_resource::NetworkMode mode, const std::map<std::string, std::string>& options)
配置机器人的网络信息
参数
网络状况 | ssid | password | channel |
---|---|---|---|
NetworkModeAp | 可选 | 可选 | 可选 |
NetworkModeStation | 必选 | 可选 | -- |
NetworkModeWifiDisabled | -- | -- | -- |
注:目前暂只支持以上三中mode形式,ssid,password,channel三个选项的信息如上表(--表示不可用)
示例
std::map<std::string, std::string> options; options["ssid"] = "Slamtec"; options["password"] = "slamtect"; Bool bRet = platform.configureNetwork(rpos::features::system_resource::NetworkMode::NetworkModeStation,options);
std::map<std::string, std::string> getNetworkStatus()
获取机器人当前的网络信息。
注:目前返回的结果只包含mode,ssid和ip三个选项的值
bool getSensors(std::vector<ImpactSensorInfo>& sensors)
用于获取机器人上已安装的所有碰撞传感器,返回值为ImpactSensorInfo列表。
ImpactSensorInfo数据结构如下:
struct ImpactSensorInfo { impact_sensor_id_t id; rpos::core::Pose pose; ImpactSensorType type; float refreshFreq; };
字段说明:
字段名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
Id |
| Id字段为后续API中会用到的数值。 |
Pose |
| Pose字段表示传感器的安装姿态,即传感器相对于机器人中间的位置和方向。 |
Type |
| 如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数表示传感器类型,为ImpactSensorTypeDigital 或ImpactSensorTypeAnalog中的一种。 前者表示普通的碰撞传感器,只有发生碰撞和不发生碰撞两种状态。 后者表示距离传感器,如超声波测距传感器,红外测距传感器等。 |
refreshFreq | Hz | 表示传感器刷新频率,Hz表示每秒刷新次数。 |
bool getSensorValues(std::map<impact_sensor_id_t, ImpactSensorValue>& values)
用于获取当前碰撞传感器状态,返回值为map,key字段为上述API中获得的id,value字段是ImpactSensorValue类型,数据结构如下:
struct ImpactSensorValue { impact_sensor_timestamp_t time; float value; };
字段说明:
字段名称 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|
Time | Long | 微秒 | 表示获得该数据的时间。 |
Value | Float | 米 | 表示该碰撞传感器检测到的与障碍物之间的距离。 若传感器为数字传感器,则0~FLT_EPSILON表示发生了碰撞,FLT_MAX表示没有发生碰撞(建议用“<FLT_EPSILON”来判断); 若传感器为模拟传感器,则value表示传感器和障碍物之间的距离,FLT_MAX表示没有检测到障碍物(建议用“<1000”来判断,1000为场景中最长轴长度的两倍)。 |
bool getSensorValues(const std::vector<features::impact_sensor::impact_sensor_id_t>& sensorIds, std::vector<features::impact_sensor::ImpactSensorValue>& values)
获取指定传感器的数据。返回值为ImpactSensorValue数组。
bool getSensorValue(features::impact_sensor::impact_sensor_id_t sensorId, features::impact_sensor::ImpactSensorValue& value)
获取指定传感器的数据。返回值为ImpactSensorValue。
void setCompositeMap(const rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap& , const core::Pose& )
设置当前的地图信息。
示例
auto pose = platform.getPose(); rpos::robot_platforms::objects::Metadata metadata; std::vector< boost::shared_ptr<rpos::robot_platforms::objects::MapLayer> > maps; auto map_layer_v_walls = boost::make_shared<rpos::robot_platforms::objects::LineMapLayer>(); maps.push_back(map_layer_v_walls); map_layer_v_walls->setUsage("virtual_walls"); map_layer_v_walls->setType(rpos::robot_platforms::objects::LineMapLayer::Type); rpos::robot_platforms::objects::Line line(Point(0, 0), Point(10, 10)); line.name ="1"; map_layer_v_walls->lines()[line.name] = line; rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap compositeMap(metadata, maps); platform. setCompositeMap (compositeMap, pose);
metadata.setUsage()函数取值如下:
值 | 说明 |
---|---|
explore | 表示设置为探索地图 |
sweep | 表示设置为清扫地图 |
virtual_walls | 表示设置为虚拟墙 |
注:如果设置的有地图信息可以先设置区域信息,函数如下:
rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap getCompositeMap()
获取当前地图的所有信息。