Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


用户可以自行修改breakout的固件代码,并烧录进去实现特殊的功能。目前来讲breakout分3.0以及4.0版本。不同版本的固件略有不同,请注意烧录时固件版本与breakout版本需匹配


Info
title版本查看方法

版本查看方法:breakout 边缘处有金色标记,3.0 版本的breakout标记为Ver3.0, 而4.0 版本breakout 的标记为 Ver4.



Panel
titleBreakout 3.0

Breakout 3.0 电路图请点击这里下载

搭配Breakout 3.0 的SDP mini参考固件请点击这里下载。

工具准备:UART转USB转接板 x 1,杜邦线(两边母头)x 3,USB线缆一根


以下是烧录步骤

  1. 找到板上的J16,J14,参见下图中的红色标记。移除J14上的两个跳帽。


  2. 将UART转USB转接板上的GND,TX,RX分别接在J15的GND,以及J14的两个针脚上。用J14上两个跳帽中的一个将J16短接,如下图。图中标示的TX接转接板的TX,RX接转接板的RX。

    Warning

    以上接线步骤需断电操作,否则可能造成breakout损坏。

    J16如果未短接,将无法烧写程序。



Panel
titleBreakout 4.0

Breakout 4.0 电路图请点击这里下载

搭配Breakout 4.0 的SDP mini参考固件请点击这里下载。

工具准备:USB Type B数据线一根

友情提示

在编译hex文件过程中,IAR的workspace需要选择如下图所示:Release_breakout_v4,其他项目中的代码与breakout 4.0版本不匹配,生成的hex文件无法启动核心板。请知悉。

以下是烧录步骤

  1. 找到板上的J16,参见下图中的红色标记。将板子上附带的跳帽盖在J16接口上。
  2. 将usb type B数据线接在J7上。

    Warning

    以上接线步骤需断电操作,否则可能造成breakout损坏。

    J16如果未短接,将无法烧写程序。



3. 滑动Breakout 的电源开关,此时开发板进入固件烧写模式。使用常见的串口固件烧写程序,如FlyMCU,烧写程序。串口参数设置为波特率115200。烧写成功后显示如下

4. 关闭开发板电源,将J16上的跳帽移除,对于breakout 3.0 需要同时将J14上的跳帽重新连接。再次打开breakout电源,此时运行的即为新烧入的程序。