Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Excerpt

本页面包含了关于SLAMWARE Kit套件介绍及用法等重要内容,并附有基于HCR平台的设计案例供参考。



本页内容
Anchor
返回顶部
返回顶部

Table of Contents
maxLevel2
exclude本页内容
stylecircle



简介

SLAMWARE 开发套件包含了方便用户对SLAMWARE模块化自主定位导航解决方案进行评估和早期开发所需的配套工具。用户只需将SLAMWARE核心导航模块固定至其接口扩展板SLAMWARE Breakout上,然后将雷达,电源及电脑连接至扩展板对应接口,即可通过配套的图形工具观察结果并进行软硬件开发。

包含组件

Image Added

  • SLAMWARE模块化自主定位导航解决方案的核心模块(简称SLAMWARE核心模块)
Image Removed

基于RPLIDAR提供实时定位和自主导航功能,同时支持串口和以太网交互导航信息。具体规格信息请参考SLAMWRAE Core数据手册。

Image Added

  • SLAMWARE Breakout

Image Removed

  • SLAMWARE核心模块扩展板,用于提供可直接和A1/A2 雷达,网络,PC,电机及各种传感器等连接通讯的接口,方便用户基于该核心模块进行相关硬件或软件开发。
    Image Added

  • RPLIDAR A1 或 RPLIDAR A2

Image Removed
  • 用于实现二维平面内一定范围内的360度全方位激光测距扫描,实时产生的所在空间平面点云地图信息可由SLAMWARE核心模块用于实现实时定位和自主导航功能。

 

SM101 Slamware Kit User Manualtitle

返回顶部

基本用法

模组连接

Expand

接口示意图

Image Modified

 SM101 Slamware Kit User Manual

Expandtitle

组件连接示意图

Image Removed

Image Added

 

SM101 Slamware Kit User Manual

返回顶部

连接至电脑

将开发套件连接至PC有多种方式,Breakout上设计了通用网口,可直接通过网线将开发套件连接至PC以方便用户进行调试。而基于实际开发应用的需要,该套件同时支持无线连接,分别有 AP模式及Station模式。下面将基于无线连接对如何连接至PC进行介绍。

Expandtitle

AP模式

此模式下,SLAMWARE

core本身作为一个WiFi热点,当用户设备通过Wifi或者有线网络连接该WiFi热点时,会通过DHCP获得一个IP地址,而后通过192

Core本身作为一个WiFi热点,当用户设备通过Wifi或者有线网络连接该WiFi热点时,会通过DHCP获得一个IP地址,而后通过192.168.11.1来访问设备,此模式为SLAMWARE core出厂的预置模式。

将组件Breakout开关拨动至on,约30秒左右雷达转动表示SLAMWARE 套件启动,通过电脑Wifi 扫描您将看到一个名为SLAMWARE-XXXXXXXXXXXX的SSID,直接连接此SSID即可连上SLAMWARE 套件。自动分配网段为192.168.11.

X

1。

Expand
titleStation模式

Station 模式

此模式下,SLAMWARE Core本身作为一个WiFI设备,连接到其他的WiFi热点上。同时SLAMWARE

此模式下,SLAMWARE Core本身作为一个WiFi设备,连接到其他的WiFi热点上。同时SLAMWARE

Core会自动成为无线网桥,为High Speed Bus上的设备分配IP地址并提供外网访问服务。

您可将SLAMWARE套件配置成Station模式连接外部局域网。具体步骤如下:

您可将SLAMWARE套件配置成Station模式连接外部局域网。具体配置步骤参考下一章节。

  • 请使用电脑连上SLAMWARE Core的AP
  • AP模式转换为Station模式步骤

    1. AP模式下,使用电脑连上设备的AP,在Chrome地址栏输入192
    使用浏览器打开http://192
    1. .168.11.
    1
  • 选择右上角Administration选项
  • 选择侧边栏Configurate WiFi选项
  • 输入WiFi配置参数并点击Connect
    1. 1登录至Portal,需要输入用户名和密码(默认用户名:admin 默认密码: admin111)。之后进入默认的Status页面 >选择右上角Administration菜单>选择左边栏Configurate WiFi选项>选择Scan WiFi Network
      Image Added

    2. 在打开的如下页面Select Network的下拉选项中选择对应的WiFi
      Image Added
    3. 输入正确密码,并点击Submit
      Image Added
    4. 如下页面表示WiFi配置成功
      Image Added
    5. 可在Status页面确认网络模式及WiFi是否配置正确
      Image Added
    在路由器上查看SLAMWARE core已经成功连接至您的WiFi网络title

    Breakout 相关接口介绍

    Breakout 特性

    Expand

    最大额定值

    范围

    供电电压

    9V ~24V

    IO 电压

    -0.3V ~3.6V

    工作温度/储藏温度

    -20oC ~+60oC

    Expandtitle

    电气特性

    符号

    参数

    最小值.

    典型值.

    最大值.

    单位

    VDD

    系统额定工作电压

    4.75

    5

    5.25

    V

    IDD

    系统电流消耗

    -

    -

    1000

    mA

    VDD_IO

    数字接口电压范围

    2.6

    3.3

    3.6

    V

    IDD_IO

    数字接口电流消耗

    -

    -

    TBD

    mA

    VDIL

    数字输入低电平

    -

    -

    0.2*VDD_IO

    V

    VDIH

    数字输入高电平

    0.8*VDD_IO

    -

    -

    V

    VDOL

    数字输出低电平

    -

    -

    0.2*VDD_IO

    V

    VDOH

    数字输出高电平

    0.8*VDD_IO

    -

    -

    V

    ISTANDBY

    电流消耗@关机模式

    -

    -

    TBD

    mA

    SM101 Slamware Kit User Manual


    返回顶部

    Breakout接口及引脚定义

    接口编号

    接口名称

    说明

    J8

    电源接口

    GND

                VCC 输入电压9-24V,电流1A

    VCC输入电压9-24V,电流1A(接口尺寸5.5*2.1mm)

    SW1

    开关接口

    ON表示,OFF表示关机

    J9

    网络接口

    RJ45标准8位模块化接口

    A1

    A1雷达接口

    详细引脚定义请参考RPLIDAR A1接口引脚定义

    A2

    A2雷达接口

    详细引脚定义请参考RPLIDAR A2接口引脚定义

    J10

    Mini PCI-E接口

    连接SLAMWARE Core

    J7

    USB接口

    通过CP2102连接到MCU的TX3和RX3。

    J1(MOTO)

    电机接口

    详细引脚定义请参考电机接口引脚定义

    J3(SONAR)

    超声波接口

    详细引脚定义请参考超声波传感器接口引脚定义

    J22

    红外及碰撞传感器接口

    详细引脚定义请参考红外及碰撞传感器接口引脚定义

    J21

    GPIO通用接口

    详细引脚定义请参考通用接口引脚定义

    J15

    SWD烧录接口

    详细引脚定义请参考SWD烧录接口引脚定义

     

    SM101 Slamware Kit User Manual Expandtitle

    RPLIDAR A1 接口引脚定义(A1)

    编号

    名字

    描述

    1

    VMOTO

    RPLIDAR A1电机供电,5V

    2

    LPWM

    RPLIDAR A1电机PWM调速信号,高有效

    3

    GND

    RPLIDAR A1 测距核心地线

    4

    5V

    RPLIDAR A1 测距核心供电

    5

    RX

    RPLIDAR A1 测距核心数据输入

    6

    TX

    RPLIDAR A1 测距核心数据输出

    7

    GND

    RPLIDAR A1 测距核心地线

    Expandtitle

    RPLIDAR A2 接口引脚定义(A2)

    编号

    名字

    描述

    1

    LPWM

    RPLIDAR A2电机PWM调速信号,高有效

    2

    GND

    RPLIDAR A2 测距核心地线

    3

    TX

    RPLIDAR A1 测距核心数据输出

    4

    RX

    RPLIDAR A1 测距核心数据输入

    5

    VMOTO

    RPLIDAR A1电机供电,5V

    SM101 Slamware Kit User Manual

    Expandtitle

    电机 接口引脚定义(J1)

    Info

    电机接口分为左右两组。


    编号

    丝印名(全称)

    GPIO(复用功能)

    描述

    1

    PWM (MOTO_L_PWM)

    PE14

    PWM调速信号

    2

    PWM (MOTO_R_PWM)

    PE13

    PWM调速信号

    3

    F_EN (MOTO_LF_EN)

    PD4

    正转使能

    4

    F_EN (MOTO_RF_EN)

    PD6

    正转使能

    5

    B_EN (MOTO_LB_EN)

    PD9

    反转使能

    6

    B_EN (MOTO_RB_EN)

    PD7

    反转使能

    7

    I_MON (MOTO_LI_MONITOR)

    PD5

    电机电流检测

    8

    I_MON (MOTO_RI_MONITOR)

    PC5

    电机电流检测

    9

    GND_DET (GND_L_DETECT)

    PD1

    电机抬起检测

    10

    GND_DET (GND_R_DETECT)

    PD10

    电机抬起检测

    11

    ENCD (ENCODER_L_SENSOR)

    PD3

    电机编码器输入

    12

    ENCD (ENCODER_R_SEN SOR)

    PD2

    电机编码器输入

    13

    GND

    GND

    电机地线

    14

    GND

    GND

    电机地线

     返回顶部

    Expandtitletitle

    超声波传感器接口引脚定义(J3)

    Info

    超声波传感器接口引脚分为四组。


    编号

    丝印名(全称)

    GPIO(复用功能)

    描述

    1

    5V

    5V

    超声波电源

    2

    TRIG (SONAR_TRIG1)

    PE10

    控制端

    3

    ECHO (SONAR_ECHO1)

    PE5

    接收端

    4

    GND

    GND

    地线

    5

    5V

    5V

    超声波电源

    6

    TRIG (SONAR_TRIG2)

    PE11

    控制端

    7

    ECHO (SONAR_ECHO2)

    PE7

    接收端

    8

    GND

    GND

    地线

    9

    5V

    5V

    超声波电源

    10

    TRIG (SONAR_TRIG3)

    PE12

    控制端

    11

    ECHO (SONAR_ECHO3)

    PE8

    接收端

    12

    GND

    GND

    地线

    13

    5V

    5V

    超声波电源

    14

    TRIG(SONAR_TRIG)

    PE15

    控制端

    15

    ECHO (SONAR_ECHO4)

    PE9

    接收端

    16

    GND

    GND

    地线

    SM101 Slamware Kit User Manual

    Expand


    title

    红外线及碰撞传感器引脚定义(J22)

    编号

    丝印名(全称)

    GPIO(复用功能)

    描述

    1

    HOME_IR_R3

    PD14

    充电桩IR3接收

    2

    HOME_IR_R2

    PD13

    充电桩IR2接收

    3

    HOME_IR_R1

    PD12

    充电桩IR1接收

    4

    BOTTOM_IR_R1

    PC2

    IR接收1

    5

    BOTTOM_IR_R2

    PC1

    IR接收2

    6

    BOTTOM_IR_R3

    PC4

    IR接收3

    7

    BOTTOM_IR_R4

    PA4

    IR接收4

    8

    BOTTOM_IR_EN

    PC7

    防跌落IR使能

    9

    BUMP_R (BUMP_DETECT_R)

    PB13

    右碰撞接口

    10

    BUMP_L (BUMP_DETECT_L)

    PB5

    左碰撞接口

    11

    TX2 (UART2_TX)

    PA2

    -

    12

    RX2 (UART2_RX)

    PA3

    -

    13

    GND

    GND

    地线

    14

    GND

    GND

    地线

    Expandtitle

     返回顶部

    SWD烧录接口引脚定义(J15)

    编号

    名字

    描述

    1

    GND

    地线

    2

    SWCLK

    串行时钟输入

    3

    SWDIO

    串行数据输入输出

    4

    NRST

    复位

    SM101 Slamware Kit User Manual

    Expandtitle

    通用I/O口(J21)

    编号

    丝印名(全称)

    GPIO(复用功能)

    描述

    1

    PA0

    PA0

    IO/ADC/PWM

    2

    PE4

    PE4

    IO

    3

    PE3

    PE3

    IO

    4

    PE2

    PE2

    IO

    5

    PA6

    PA6

    IO/ADC/PWM

    6

    PB9

    PB9

    IO/PWM

    7

    PB8

    PB8

    IO/PWM

    8

    PC3

    PC3

    IO/ADC

    9

    PB15

    PB15

    IO

    10

    GND

    地线

    地线

    Expandtitle

    J23

    编号

    名字

    描述

    1

    5V

    5V

    2

    5V

    5V

    3

    GND

    GND

    4

    GND

    GND

    SM101 Slamware Kit User Manual

    Expand

    J16

    编号

    名字

    描述

    1

    VCC_3

    3.3V电源

    2

    BOOTO

    单片机boot0

    Expandtitle


    其它

    • BUTTON:单片机Reset
    • 指示灯 D1:电源指示灯
    • U6:用户指示灯
    SM101 Slamware Kit User Manual

     返回顶部

    开发参考

    如需基于SLAMWARE SDK进行应用开发,SLAMTEC提供了可支持Windows, Linux, Android等多个操作系统的配套SDK。请参考相关SDK文档了解详情。

    固件编译

    我们提供了开源参考固件,请至SLAMTEC官网下载SLAMWARE Breakout最新的开源固件。

    开源固件基于IAR 7.60开发平台,IAR官网下载7.60或以上版本并安装,使用该开发环境需要License,请自行向IAR购买。

    搭建好IAR开发环境后,请打开参考固件目录 firmware\ref_public\base_ref\下的base_ref.eww 工程文件,即可开始固件开发。

    用户可以直接在IAR程序中,点击菜单中的Project->Make,来编译工程。如果无其他问题,在目录 firmware\ref_public\base_ref\output\debug\Exe\下将生成固件文件 base_ref.hex,具体的开发过程,请参考IAR及STM32的相关开发文档。

    Info
    title参考信息

    固件烧录

    如果需要将上述步骤中自行开发的固件base_ref.

    hex更新到Breakout开发板上,用户需将TTL串口转USB转接线连接至J14的TX和RX脚,GND连接至J15的GND脚,并短接J16。关闭电源,并重新上电。此时,启动STM32的Flash title

    hex更新到Breakout开发板上,用户需将TTL串口转USB转接线连接至J14的TX和RX脚,GND连接至J15的GND脚,并短接J16。跳线方式如下图所示:

    Image Added

    然后重新上电。此时,启动STM32的Flash Loader,即可通过串口将新固件烧录到Breakout的STM芯片中。

    工具介绍

    Expand

    图形工具Robot Studio

    简要介绍

    操作指南

    Expand

    在SLAMWARE SDK的bin目录下,我们提供了一款名为Robot Studio的图形化工具用于调试和使用SLAMWARE设备。通过输入设备的ip地址即可在该工具上登录至设备并进行相关操作。

    功能概览

    • 地图编辑器
    • 定位机器人
    • 定位及建图相关操作
    • 虚拟墙相关操作
    • 运动控制相关操作
    • 其他操作
    title

    后台管理及诊断工具Portal

    SLAMWARE配备有Portal后台管理工具,用户可通过连接至设备的ip查看相关信息并进行相关管理操作。登陆该后台管理工具可参考“连接至PC”小节说明。在其后台管理界面的Status页面可查看模块信息(如SSID,LIDAR型号,设备SN,固件版本等),在Administration

    页面可对模块进行一系列操作(如重启模块,更新固件,开启Debug,配置Wifi,SLAMWARE Core诊断等)。

    页面可对模块进行一系列操作(如重启模块,更新固件,开启Debug模式,配置Wifi,开启SLAMWARE Core诊断模式,修改Debug选项,修改管理员密码等)。

     

    SM101 Slamware Kit User Manualtitle

    返回顶部

    参考设计案例(基于HCR平台)

    硬件平台

    Expandtitle

    系统组成

    • SLAMWARE Core
    • SLAMWARE Breakout 3.0
    • RPLIDAR A2
    • HCR家用机器人开源项目平台
    • Arduino四路电机驱动板
    • 大电流锂聚合电池
    • 杜邦线若干
    • VCC/GND扩展板(自制)

    Image Modified

    Expandtitle

     返回顶部


    平台搭建

    请参照HCR安装说明书搭建好HCR平台的下面两层,即完成左右电机,万向轮,碰撞传感器和超声波传感器的装配即可。

    将Breakout 3.0, 电机驱动板,RPLIDAR A2,锂电池,VCC/GND扩展板分别固定至HCR平台上。

    Image Modified


    Note
    titleNote

    注意:雷达在安装时,尽量不要挡住雷达的视野,以免影响雷达的扫描效果。

    Expand

     返回顶部

    连接

    Breakout 各接口与对应组件间连接如下:

    Breakout 3.0接口

    对应连接组件

    备注

    J10

    SLAMWARE core

    请注意在Slamware Core上固定好天线

    A2

    RPLIDAR A2

    *

    J3

    超声波

    将每一组超声波传感器的GND,Trig,ECHO和VCC四个引脚分别用杜邦线连接至Breakout 3.0的J3接口的对应位置(注:J3接口最多可支持4组超声波传感器,如需要支持更多数量的超声波传感器,请通过J21的GPIO接口进行扩展,固件最多可支持8组超声波传感器)。

    J22

    碰撞传感器

    VCC/GND扩展板

    将每一组碰撞传感器Data引脚分别用杜邦线连接至Breakout 3.0的J22接口的L引脚和R引脚,然后将每组碰撞传感器的GND和VCC引脚连接至VCC/GND扩展板的对应引脚(注:J22接口最多可支持2组碰撞传感器,如需要支持更多数量的碰撞传感器,请通过J21 GPIO接口进行扩展。如本案例增加第三组碰撞传感器时,将该组碰撞传感器的Data引脚连接至J21 GPIO接口的PB8引脚。固件最多可支持8组碰撞传感器)。

    J1

    电机驱动板

     

    L列PWM引脚

    电机驱动板引脚3

    L列B_EN引脚

    电机驱动板引脚12

    R列PWM引脚

    电机驱动板引脚4

    R列B_EN引脚

    电机驱动板引脚11

    HCR左右轮电机,电机驱动板,VCC/GND扩展板及Breakout 的J1 接口之间的连接如下:

    HCR电机引脚

    电机驱动板/扩展板/J1引脚

    HCR L电机引脚moto-(黑)

    L电机驱动板M2-

    HCR L电机引脚moto+(红)

    L电机驱动板M2+

    HCR L电机引脚 VCC(黄)

    VCC/GND扩展板的VCC脚

    HCR L电机引脚 GND(绿)

    VCC/GND扩展板的GND脚

    HCR L电机引脚 A(蓝)

    不连接

    HCR L电机引脚 B(橙)

    J1接口L列的ENCD脚

    HCR R电机引脚moto-(黑)

    R电机驱动板M2-

    HCR R电机引脚moto+(红)

    R电机驱动板M2+

    HCR R电机引脚 VCC(黄)

    VCC/GND扩展板的VCC脚

    HCR R电机引脚 GND(绿)

    VCC/GND扩展板的GND脚

    HCR R电机引脚 A(蓝)

    不连接

    HCR R电机引脚 B(橙)

    J1接口R列的ENCD脚

     

    SM101 Slamware Kit User Manual

    固件配置及烧录

    Expandtitle

    STM32固件配置

    底盘的固件代码需要修改为适应当前底盘的具体参数,请使用slamware_config_tool.exe工具来自动生成配置文件。打开slamware_config_tool.exe工具后请对如下主要参数进行配置。

    所有参数配置完成之后,点击右上角的Export按钮,保存配置文档为binary_config.c, 并放入工程的源代码中。

    对象

    对应参数

    单位

    备注

    Robot

    Robot Diameter

    m

    请根据设备实际尺寸进行设置。

    Bumper/ Sonar

    x

    m

    -

    y

    m

    z

    m

    Yaw

    LIDAR Installation

    Pose

    x

    m

    系统坐标系详情请参考后附示意图

    y

    m

    Yaw

    Motion Planning

    Side Margin

    m

    请根据设备实际情况进行设置。

    Bump Handle Strategy

    -

    可选Default或 Stop

    Feature

    Has IR Tower

    -

    勾选表示设备配备有红外灯塔

    Automatically charging

    -

    勾选表示启动自动回充功能。

    Battery Level to Go Home

    -

    取值于0% 至100%之间

    设置后,当底盘电量低于此参数时,设备将自动返回充电座充电。

    Battery Level to Resume

    -

    取值于0% 至100%之间

    设置后,当底盘电量高于此参数时,设备将继续执行之前未完成任务。

    系统坐标系定义

    Image Modified

     

    SM101 Slamware Kit User Manual Expandtitletitle

    代码修改

    • PID控制算法参数调试方法:逐渐从0增大P值和I值,至小车能够快速响应且未开始抖动。此实验平台的参考值为P=1, I =0.2, D=0. 亦可自行设置motor.c中的PID参数达到理想效果。
    • 每米脉冲数计算方法:此电机可以输出每转663个脉冲反馈信号,轮子的直径为13CM,计算可以得知每米相当于2.45转,所以每米脉冲数为663 * 2.45 = 1624(motor.h中设置)
    Expand

    固件烧录

    请使用TTL串口转USB转接线连接至J14的TX和RX脚,GND连接至J15的GND脚,并短接J16 BOOT0。接线图如下图所示:

    Image Modified

    然后使用烧录工具(如FlyMcu, 本文档以该工具为例进行介绍)将改好的固件烧入MCU。烧录完毕后请将接线恢复至正常状态。

    调试及开发

    Expandtitle

    输出底盘调试信息

    如需输出调试信息,在配置MCU固件代码时,可连接J7调试输出口至电脑USB,然后使用串口输出工具(如SSCOM工具, 本文以该工具为例进行介绍)查看调试信息。

    1. 在底盘代码中加入DBG_OUT(),格式与printf()一致。

      No Format
      DBG_OUT("odom %d: %d, %d\r\n", cnt, (int)_lastEncoderTicksDelta[cnt], (int)_lastOdometerSpeedAbs[cnt])


    2. 连接J7和电脑的COM口,使用串口输出工具查看调试信息。
      Image Modified

     SM101 Slamware Kit User Manual

    Expandtitle

    查看底盘状态

    1. 使用串口线连接底盘Control Bus串口和电脑COM口,如下图所示:
      Image Modified
    2. 使用slamware_console.exe测试底盘状态。
      使用该工具来测试底盘的配置信息和所有传感器的状态。另外,可以用此工具的run命令(两轮电机可以用此命令,三轮全向轮需用vrun命令,具体步骤请见slamware_console工具操作指南)来测试电机的工作情况。
      详情请参考
    expandtitle

    查看系统状态

    1. 请使用电脑连上SLAMWARE Core的AP
    2. 打开Chrome浏览器并在地址栏输入192.168.11.1
    3. 选择右上角Administrator后,打开左侧disgnose slamware core,然后选择enable diagnosis

      Note
      title注意

      此时系统会重启。


    4. 判断雷达是否有噪声,碰撞传感器和超声波传感器和实际情况相比,是否状态一致。
    5. 观察如下诊断界面并从如下两方面判断各个传感器是否工作正常。

      • 安装位置是否正确
      • 触发状态是否正确

     SM101 Slamware Kit User Manual

    expand
    title

    使用Robot Studio工具进行控制

    1. 使用Slamware windows SDK中bin目录下的robot studio工具连接至HCR平台
    2. 查看能否成功建图
    3. 方向控制:点击右侧方向控制图标并点击方向键,查看HCR平台是否能按控制的方向运动
    4. 设置目标点(紫色十字位置),检测HCR小车(红色箭头位置)是否能沿着绿色的规划路径运动至目标点

     返回顶部

    机械设计

    Breakout 3.0尺寸

    Image Modified

    Breakout 3.0原理图


    PDF
    nameBreakout电路设计.pdf

     

    SM101 Slamware Kit User Manual