Excerpt |
---|
本页介绍了move_to_spot的用法, 包含导航模式下和轨道模式下的运动到目标点的过程包含导航模式下和轨道模式下的运动到目标点的过程。 |
本页内容
Table of Contents |
---|
运行环境准备
软件平台
- Visual Studio 2010 SP1
- Slamware Windows SDK:Slamware Windows SDK
- RoboStudio(用于显示地图):Robostudio installer
Sample Code:
Info 使用更高版本的Visual Studio可能会带来编译异常。
使用Visual Studio 2010(无SP1)可能会因为无法与.Net Framework兼容而报编译错误,此时增加SP1更新包即可解决问题
硬件平台
(以下任选其一)
- Slamware SDP mini
- Slamware SDP
- Slamware 套装 (基于Slamware导航方案的用户机器人系统)
- Zeus/Apollo等底盘系统
编译运行
- 打开samples工程,右键move_to_spot, 将此工程设置成StartUp project
右键move_to_spot, 打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程
Info Slamware SDK的include和lib目录无需复制到参考例程目录,只需在Visual Studio里指定路径即可。
- 右键move_to_spot, 在Debugging页面中command Arguments处输入 192.168.11.1
格式说明: move_to_spot <IP address> - 点击F5运行
- 可以连上Robostudio查看地图及机器人的运动
Multimedia name bandicam 2018-01-30 15-29-41-992.mp4
代码描述
机器人导航运动到目标点(2, 0) ,期间遇到障碍物会自主避障,然后从(2,0) 沿虚拟轨道运动到目标点(0, 0)
Code Block language cpp firstline 1 title 导航到目标点 linenumbers true SlamwareCorePlatform sdp = SlamwareCorePlatform::connect(argv[1], 1445); std::cout <<"SDK Version: " << sdp.getSDKVersion() << std::endl; std::cout <<"SDP Version: " << sdp.getSDPVersion() << std::endl; rpos::actions::MoveAction action = sdp.getCurrentAction(); if (action) action.cancel(); //move to location (2, 0), not on virtual track rpos::features::motion_planner::MoveOptions options; options.flag = MoveOptionFlag(MoveOptionFlagMilestone | MoveOptionFlagPrecise); action = sdp.moveTo(rpos::core::Location(2, 0), options); action.waitUntilDone(); if (action.getStatus() == rpos::core::ActionStatusError) std::cout << "Action Failed: " << action.getReason() << std::endl; //draw a virtual track from (0, 0) to (2, 0), then move to (0, 0) via virtual track rpos::core::Line line(rpos::core::Point(0,0),rpos::core::Point(2,0)); sdp.addLine(ArtifactUsageVirtualTrack, line); options.flag = MoveOptionFlag(MoveOptionFlagKeyPoints | MoveOptionFlagPrecise); action = sdp.moveTo(rpos::core::Location(0, 0), options); action.waitUntilDone(); if (action.getStatus() == rpos::core::ActionStatusError) std::cout << "Action Failed: " << action.getReason() << std::endl;