...
- 在sample code所在文件夹中,打开 samples.sln
- 右键artifacts_demo, 打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程
- 右键artifacts_demo, 将此工程设置成StartUp project
- 右键artifacts_demo, 在Debugging页面中command Arguments处输入 192.168.11.1 (Slamware AP 模式默认IP地址)。 注: 此sample为 windows console application, 也可以在console中用命令行执行,用法为:artifacts_demo <IP address>
- 点击F5运行
- 此时RoboStudio的显示过程为
Multimedia view-filedate // 虚拟轨道的删除、添加与移动 name bandicam 2017-12-13 18-21-31-346.mp4 height 250 - Console输出过程为(TODO: 添加视频)
- 选择console中输出的虚拟轨道ID来删除一条轨道
- 可以看到RoboStudio的输出如下图
...