Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 本页面介绍了SLAMWARE SDP的基本用法。

...

本页内容
Anchor
返回顶部
返回顶部

Table of Contents
maxLevel2
stylecircle

...

简介

...

目录
1. 简介
特性
2. 基础使用方法
与PC连接(Wifi)
更新SLAMWARE SDP固件
3. 高级用法
4. Q&A
5. 版本历史
附录
图表索引

...

SLAMTEC SLAMWARE SDP是一个具备内置SLAM功能的通用用途机器人开发平台。
SLAMWARE SDP基于SLAMTEC RPLIDAR传感器和SLAMWARE软件技术构建。该平台可以让您的机器人利用自动建图和定位功能,而您无需关心SLAM算法及机器人定位技术的任何细节。
SLAMWARE SDP对应用的开发者提供了一个非常友好的API。您的应用程序可以获得当前已经探索过的所有地图、您的机器人在地图中的位置和方向(亦即姿态),并可以通过该API向机器人下达运动指令,让它自动地移动到指定位置。

...

SLAMWARE SDP是一个具备内置SLAM功能的通用用途机器人开发平台。该平台基于SLAMTEC RPLIDAR传感器和SLAMWARE软件技术构建,可以让您的机器人利用自动建图和定位功能,而您无需关心SLAM算法及机器人定位技术的任何细节。该平台对应用的开发者提供了一个非常友好的API。您的应用程序可以获得当前已经探索过的所有地图、您的机器人在地图中的位置和方向(亦即姿态),并可以通过该API向机器人下达运动指令,让它自动地移动到指定位置。


该模块具有如下功能:

  • 同步定位与建图
  • 高分辨率高频激光雷达传感器
  • 2cm分辨力的高精度环境地图
  • 每200ms更新一次地图
  • D*路径规划算法
  • 可处理透明障碍物
  • 用于查看机器人状态、设置机器人的彩色触摸屏
  • 802.11n Wi-Fi连接能力,可同时支持AP和Station模式(您可以将SLAMWARE SDP连接到您既有的无线网络以便开发)

...

...

基础使用方法

...

与PC连接(Wifi)

SLAMWARE SDP通过Wifi与PC进行连接。可同时支持AP和Station模式:

  • AP模式

启动SLAMWARE SDP后,通过Wifi 扫描您将看到一个名为SLAMWARE-XXXXXXXXXXXX的SSID,直接连接此SSID即可连上SLAMWARE SDP。自动分配网段为192.168.11.x

  • Station模式

您可将SLAMWARE SDP配置成Station模式连接外部局域网。具体步骤如下。

...

  1. 用电脑连上SLAMWARE Core 的AP
    Image Modified

...

  1.  用浏览器打开 http://192.168.11.1
    Image Modified

...

...

  1. 进入Administration菜单
    Image Modified

...

...

  1. 进入Configurate WiFi菜单:
    Image Modified

...

  1. 输入WiFi配置参数并点击Connect 
    Image Added
  2. 在路由器上就能看到SLAMWARE Core已经成功的连接到了您的Wifi网络
    Image Modified

...

Note

...

title

...

注意

此时AP模式依然有效。


SM201 SLAMWARE SDP User Manual

更新SLAMWARE SDP 固件

...

Slamtec将定期提供SLAMWARE SDP的固件更新。您可以通过SDP管理后台方便地为SLAMWARE SDP升级固件。

下载SLAMWARE SDP的固件

您可以从如下地址下载SLAMWARE SDP的升级固件:
http://www.slamtec.com/zh-CN/slamware/index/24

使用Web页面更新SLAMWARE SDP的固件

...

连接SLAMWARE SDP的wifi

...

登陆SLAMWARE SDP的管理后台

现在,打开浏览器并通过输入打开浏览器并通过输入http://192.168.11.1
登陆SLAMWARE SDP管理后台。

...

进入刷写固件的页面

点击Status 进入固件列表界面并点击Update Firmware。
Image Removed
Anchor_Toc453074195_Toc453074195图表 3-1 固件列表界面

步骤 4 选择下载的固件开始更新

...

选择下载的固件开始更新,Choose File 选择准备更新的固件。

看到如下页面表示固件开始更新。

等待更新结束, 更新结束界面如下图

步骤5 等待更新结束

更新结束界面如下图
Image Removed
Anchor_Toc453074199_Toc453074199图表 3-5 固件更新完成界面

更新过程将持续5 ~ 10分钟。SLAMWARE SDP会在更新结束后自动重启。在此之前,请确保SLAMWARE SDP的电量充足。在SLAMWARE SDP重启后,机器会低声蜂鸣几声,请继续等待直到屏幕上出现Idle提示则表示系统启动完成。如果升级失败,屏幕上会出现"Firmware Update Fail"提示,此时可以重复本章节的步骤或按照屏幕提示选择reset系统。

...

提示,此时可以重复本章节的步骤或按照屏幕提示选择reset系统。 

...

Q&A

...

如何查看SLAMWARE SDP的SSID?
您可以通过SDP自带的屏幕查看SSID。请开机后按屏幕左下方的齿轮图标,再按房子图标即可查看SSID。

...

SLAMWARE SDP屏幕上一直显示Core Disconnected怎么办?
SLAMWARE SDP的SLAMWARE核心模块断开连接时会在屏幕上提示Core Disconnected. 请检查SLAMWARE核心模块的电源供应是否正常,与机器底盘的网线连接是否正常。
如果确保线缆连接一切正常的话,您可以尝试重启整台SDP。如果仍然显示Core 请检查SLAMWARE核心模块的电源供应是否正常,与机器底盘的网线连接是否正常。如果确保线缆连接一切正常的话,您可以尝试重启整台SDP。如果仍然显示Core Disconnected,则您的SLAMWARE SDP可能已经损坏。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)。

...

SLAMWARE SDP没法充电怎么办?
请先确认充电桩是否有电,其次确认SDP内部电池是否存在,是否正常连接。正常情况下,SDP连接到充电桩时,会发出"嘀"的一声而且SDP上charge指示灯亮红色,此时表示开始正常充电,如果error指示灯也同时亮,表示充电异常。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)。的一声而且SDP上charge指示灯亮红色,此时表示开始正常充电,如果error指示灯也同时亮,表示充电异常。此时,请与您的经销商保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)。

...

哪里可以找到最新的关于SLAMWARE SDP的信息?
您可以访问SLAMWARE SDP的项目主页以获取最新版本的SDK软件及相关信息:
https://slamware.slamtec.comSDP的项目主页以获取最新版本的SDK软件及相关信息。

SM201 SLAMWARE SDP User Manual