包含组件
- SLAMWARE模块化自主定位导航解决方案的核心模块(简称SLAMWARE核心模块)
基于RPLIDAR提供实时定位和自主导航功能,同时支持串口和以太网交互导航信息。具体规格信息请参考SLAMWRAE Core数据手册。
用于实现二维平面内一定范围内的360度全方位激光测距扫描,实时产生的所在空间平面点云地图信息可由SLAMWARE核心模块用于实现实时定位和自主导航功能。
SM101 Slamware Kit User Manual
基本用法
模组连接
连接至电脑
将开发套件连接至PC有多种方式,Breakout上设计了通用网口,可直接通过网线将开发套件连接至PC以方便用户进行调试。而基于实际开发应用的需要,该套件同时支持无线连接,分别有 AP模式及Station模式。下面将基于无线连接对如何连接至PC进行介绍。
Expand |
---|
|
此模式下,SLAMWARE core本身作为一个WiFi热点,当用户设备通过Wifi或者有线网络连接该WiFi热点时,会通过DHCP获得一个IP地址,而后通过192.168.11.1来访问设备,此模式为SLAMWARE core出厂的预置模式。
将组件Breakout开关拨动至on,约30秒左右雷达转动表示SLAMWARE 套件启动,通过电脑Wifi 扫描您将看到一个名为SLAMWARE-XXXXXXXXXXXX的SSID,直接连接此SSID即可连上SLAMWARE 套件。自动分配网段为192.168.11.X。 |
Expand |
---|
|
此模式下,SLAMWARE Core本身作为一个WiFi设备,连接到其他的WiFi热点上。同时SLAMWARE Core会自动成为无线网桥,为High Speed Bus上的设备分配IP地址并提供外网访问服务。
您可将SLAMWARE套件配置成Station模式连接外部局域网。具体步骤如下: - 请使用电脑连上SLAMWARE Core的AP
- 使用浏览器打开http://192.168.11.1
- 选择右上角Administration选项
- 选择侧边栏Configurate WiFi选项
- 输入WiFi配置参数并点击Connect
- 在路由器上查看SLAMWARE core已经成功连接至您的WiFi网络
|
Breakout 相关接口介绍
Breakout 特性
Expand |
---|
|
项 | 范围 |
---|
供电电压 | 9V ~24V |
---|
IO 电压 | -0.3V ~3.6V |
---|
工作温度/储藏温度 | -20oC ~+60oC |
---|
|
Expand |
---|
|
符号 | 参数 | 最小值. | 典型值. | 最大值. | 单位 |
---|
VDD | 系统额定工作电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
---|
IDD | 系统电流消耗 | - | - | 1000 | mA |
---|
VDD_IO | 数字接口电压范围 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | V |
---|
IDD_IO | 数字接口电流消耗 | - | - | TBD | mA |
---|
VDIL | 数字输入低电平 | - | - | 0.2*VDD_IO | V |
---|
VDIH | 数字输入高电平 | 0.8*VDD_IO | - | - | V |
---|
VDOL | 数字输出低电平 | - | - | 0.2*VDD_IO | V |
---|
VDOH | 数字输出高电平 | 0.8*VDD_IO | - | - | V |
---|
ISTANDBY | 电流消耗@关机模式 | - | - | TBD | mA |
---|
|
SM101 Slamware Kit User Manual
Breakout接口及引脚定义
接口编号 | 接口名称 | 说明 |
---|
J8 | 电源接口 | GND VCC 输入电压9-24V,电流1A |
---|
SW1 | 开关接口 | ON表示,OFF表示关机 |
---|
J9 | 网络接口 | RJ45标准8位模块化接口 |
---|
A1 | A1雷达接口 | 详细引脚定义请参考RPLIDAR A1接口引脚定义 |
---|
A2 | A2雷达接口 | 详细引脚定义请参考RPLIDAR A2接口引脚定义 |
---|
J10 | Mini PCI-E接口 | 连接SLAMWARE Core |
---|
J7 | USB接口 | 通过CP2102连接到MCU的TX3和RX3。 |
---|
J1(MOTO) | 电机接口 | 详细引脚定义请参考电机接口引脚定义 |
---|
J3(SONAR) | 超声波接口 | 详细引脚定义请参考超声波传感器接口引脚定义 |
---|
J22 | 红外及碰撞传感器接口 | 详细引脚定义请参考红外及碰撞传感器接口引脚定义 |
---|
J21 | GPIO通用接口 | 详细引脚定义请参考通用接口引脚定义 |
---|
J15 | SWD烧录接口 | 详细引脚定义请参考SWD烧录接口引脚定义 |
---|
SM101 Slamware Kit User Manual
Expand |
---|
title | RPLIDAR A1 接口引脚定义(A1) |
---|
|
编号 | 名字 | 描述 |
---|
1 | VMOTO | RPLIDAR A1电机供电,5V |
---|
2 | LPWM | RPLIDAR A1电机PWM调速信号,高有效 |
---|
3 | GND | RPLIDAR A1 测距核心地线 |
---|
4 | 5V | RPLIDAR A1 测距核心供电 |
---|
5 | RX | RPLIDAR A1 测距核心数据输入 |
---|
6 | TX | RPLIDAR A1 测距核心数据输出 |
---|
7 | GND | RPLIDAR A1 测距核心地线 |
---|
|
Expand |
---|
title | RPLIDAR A2 接口引脚定义(A2) |
---|
|
编号 | 名字 | 描述 |
---|
1 | LPWM | RPLIDAR A2电机PWM调速信号,高有效 |
---|
2 | GND | RPLIDAR A2 测距核心地线 |
---|
3 | TX | RPLIDAR A1 测距核心数据输出 |
---|
4 | RX | RPLIDAR A1 测距核心数据输入 |
---|
5 | VMOTO | RPLIDAR A1电机供电,5V |
---|
SM101 Slamware Kit User Manual
|
Expand |
---|
|
编号 | 丝印名(全称) | GPIO(复用功能) | 描述 |
---|
1 | PWM (MOTO_L_PWM) | PE14 | PWM调速信号 |
---|
2 | PWM (MOTO_R_PWM) | PE13 | PWM调速信号 |
---|
3 | F_EN (MOTO_LF_EN) | PD4 | 正转使能 |
---|
4 | F_EN (MOTO_RF_EN) | PD6 | 正转使能 |
---|
5 | B_EN (MOTO_LB_EN) | PD9 | 反转使能 |
---|
6 | B_EN (MOTO_RB_EN) | PD7 | 反转使能 |
---|
7 | I_MON (MOTO_LI_MONITOR) | PD5 | 电机电流检测 |
---|
8 | I_MON (MOTO_RI_MONITOR) | PC5 | 电机电流检测 |
---|
9 | GND_DET (GND_L_DETECT) | PD1 | 电机抬起检测 |
---|
10 | GND_DET (GND_R_DETECT) | PD10 | 电机抬起检测 |
---|
11 | ENCD (ENCODER_L_SENSOR) | PD3 | 电机编码器输入 |
---|
12 | ENCD (ENCODER_R_SEN SOR) | PD2 | 电机编码器输入 |
---|
13 | GND | GND | 电机地线 |
---|
14 | GND | GND | 电机地线 |
---|
SM101 Slamware Kit User Manual |
Expand |
---|
|
编号 | 丝印名(全称) | GPIO(复用功能) | 描述 |
---|
1 | 5V | 5V | 超声波电源 |
---|
2 | TRIG (SONAR_TRIG1) | PE10 | 控制端 |
---|
3 | ECHO (SONAR_ECHO1) | PE5 | 接收端 |
---|
4 | GND | GND | 地线 |
---|
5 | 5V | 5V | 超声波电源 |
---|
6 | TRIG (SONAR_TRIG2) | PE11 | 控制端 |
---|
7 | ECHO (SONAR_ECHO2) | PE7 | 接收端 |
---|
8 | GND | GND | 地线 |
---|
9 | 5V | 5V | 超声波电源 |
---|
10 | TRIG (SONAR_TRIG3) | PE12 | 控制端 |
---|
11 | ECHO (SONAR_ECHO3) | PE8 | 接收端 |
---|
12 | GND | GND | 地线 |
---|
13 | 5V | 5V | 超声波电源 |
---|
14 | TRIG(SONAR_TRIG) | PE15 | 控制端 |
---|
15 | ECHO (SONAR_ECHO4) | PE9 | 接收端 |
---|
16 | GND | GND | 地线 |
---|
SM101 Slamware Kit User Manual |
Expand |
---|
|
编号 | 丝印名(全称) | GPIO(复用功能) | 描述 |
---|
1 | HOME_IR_R3 | PD14 | 充电桩IR3接收 |
---|
2 | HOME_IR_R2 | PD13 | 充电桩IR2接收 |
---|
3 | HOME_IR_R1 | PD12 | 充电桩IR1接收 |
---|
4 | BOTTOM_IR_R1 | PC2 | IR接收1 |
---|
5 | BOTTOM_IR_R2 | PC1 | IR接收2 |
---|
6 | BOTTOM_IR_R3 | PC4 | IR接收3 |
---|
7 | BOTTOM_IR_R4 | PA4 | IR接收4 |
---|
8 | BOTTOM_IR_EN | PC7 | 防跌落IR使能 |
---|
9 | BUMP_R (BUMP_DETECT_R) | PB13 | 右碰撞接口 |
---|
10 | BUMP_L (BUMP_DETECT_L) | PB5 | 左碰撞接口 |
---|
11 | TX2 (UART2_TX) | PA2 | - |
---|
12 | RX2 (UART2_RX) | PA3 | - |
---|
13 | GND | GND | 地线 |
---|
14 | GND | GND | 地线 |
---|
|
Expand |
---|
|
编号 | 丝印名(全称) | GPIO(复用功能) | 描述 |
---|
1 | PA0 | PA0 | IO/ADC/PWM |
---|
2 | PE4 | PE4 | IO |
---|
3 | PE3 | PE3 | IO |
---|
4 | PE2 | PE2 | IO |
---|
5 | PA6 | PA6 | IO/ADC/PWM |
---|
6 | PB9 | PB9 | IO/PWM |
---|
7 | PB8 | PB8 | IO/PWM |
---|
8 | PC3 | PC3 | IO/ADC |
---|
9 | PB15 | PB15 | IO |
---|
10 | GND | 地线 | 地线 |
---|
|
Expand |
---|
|
编号 | 名字 | 描述 |
---|
1 | VCC_3 | 3.3V电源 |
---|
2 | BOOTO | 单片机boot0 |
---|
|
开发参考
如需基于SLAMWARE SDK进行应用开发,SLAMTEC提供了可支持Windows, Linux, Android等多个操作系统的配套SDK。请参考相关SDK文档了解详情。
固件编译
我们提供了开源参考固件,请至SLAMTEC官网下载SLAMWARE Breakout最新的开源固件。
开源固件基于IAR 7.60开发平台,IAR官网下载7.60或以上版本并安装,使用该开发环境需要License,请自行向IAR购买。
搭建好IAR开发环境后,请打开参考固件目录 firmware\ref_public\base_ref\下的base_ref.eww 工程文件,即可开始固件开发。
用户可以直接在IAR程序中,点击菜单中的Project->Make,来编译工程。如果无其他问题,在目录 firmware\ref_public\base_ref\output\debug\Exe\下将生成固件文件 base_ref.hex,具体的开发过程,请参考IAR及STM32的相关开发文档。
Info |
---|
|
- IAR工具请参考该链接
- ARM STM32F103 相关文档资源请参考该链接
|
固件烧录
如果需要将上述步骤中自行开发的固件base_ref.hex更新到Breakout开发板上,用户需将TTL串口转USB转接线连接至J14的TX和RX脚,GND连接至J15的GND脚,并短接J16。关闭电源,并重新上电。此时,启动STM32的Flash Loader,即可通过串口将新固件烧录到Breakout的STM芯片中。
工具介绍
Expand |
---|
|
SLAMWARE配备有Portal后台管理工具,用户可通过连接至设备的ip查看相关信息并进行相关管理操作。登陆该后台管理工具可参考“连接至PC”小节说明。在其后台管理界面的Status页面可查看模块信息(如SSID,LIDAR型号,设备SN,固件版本等),在Administration 页面可对模块进行一系列操作(如重启模块,更新固件,开启Debug,配置Wifi,SLAMWARE Core诊断等)。
|
参考设计案例(基于HCR平台)
硬件平台