本页面介绍了如何快速连接SLAMWARE套件各组件并将套件连接至电脑。可作为首次使用SLAMWARE 套件进行开发时的入门指南。


本页内容


第一步:硬件连接

请将套装中SLAMWARE Breakout取出并放置于平整台面上,将SLAMWARE核心模块插入MINI PCI-E插槽(J10接口)并固定(螺丝型号:M2*4),将RPLIDAR A2连接至Breakout的A2接口,将电源适配器连接至Breakout的电源接口(J8接口)。如下图:

第二步:启动并连接至电脑

将Breakout开关(SW1)拨至ON启动设备,指示灯(D1)亮红色,同时Breakout发出滴滴声,约30秒后雷达开始转动,此时设备正常启动。

第三步:下载并使用SLAMWARE SDK

  1. 请至SLAMTEC官方网站下载最新SLAMWARE SDK。
  2. 当设备正常启动后,打开您电脑的无线网络适配器,您将看到热点 SLAMWARE-XXXXXX “ 。
  3. 请使用无线网卡连接至“SLAMWARE-XXXXXX”(您也可以使用有线网络连接SLAMWARE Breakout至电脑,此时PC端网络适配器需设置成DHCP模式),并使用Robostudio软件连接系统(下载Robostudio请点击这里),AP模式下连接成功之后,Robot Studio界面将出现如下界面。单击AP Mode。

                                                                  
  4. 之后单击左上角的connect to robot按钮,即可连接到机器人。




返回顶部