本文档介绍了关于雷达到货/返修之前用户可以进行的初步检测流程。用户在使用过程中可能会因为操作流程失误造成雷达失效的误判,请用户按照以下文档中的说明,进行自检之后,将确认的问题以及雷达序列号发给我方,以便减少雷达返修的沟通成本。
外观检查
非人为的外观损坏请在收到货品后5日内联系经销商换新,人为的外观损坏不在保修及维修的范围之内。
1) 目检激光雷达外壳是否有明显裂痕。
2) 目检激光雷达串口线尾端是否有被拔出或者断裂痕迹。
注意
如有断裂请可能会影响雷达连接,请按照后续功能检查中的项目确认设备连接问题。
正常线如下图所示:
3)目检激光雷达底部防拆贴是否完整(底部一共两个,下图中R标志白底防拆贴)
注意
如有任何防拆贴损坏,均视为用户私拆雷达行为不享受任何保修服务 。
功能检查
1)测试雷达功能之前,请确保使用雷达原装附件板以及USB连接线,用户自用转接板以及USB线,无法保证和验证激光雷达的功能。
2)将激光雷达接上转接板以及USB线,A3雷达的附件板有两档波特率开关,A3雷达需选择256000档,A2雷达则需选择115200,A1雷达直接连接附带的排线以及转接板即可。
3)将 USB 线另一端接入电脑(windows系统)USB口,检查设备管理器端口中是否有识别到雷达设备,如下图。
注意
- 如果无法识别串口,请尝试重新安装SDK中的CP2102驱动。
4)打开 Robostudio软件,注册登录后单击雷达插件部分,右键单击左侧窗口的空白部分,连接雷达,会弹出已识别的连接雷达的串口(默认是COM3),点击连接。查看是否能够正常显示出雷达测距界面。
注意
如果无法显示测距界面并弹出error,请将error截图,并将雷达底部序列号二维码拍照,发至support@slamtec.com
5)连接好雷达后点击绿色三角按钮开始扫描,雷达开始旋转并输出激光点。如下图所示:
注意
如果雷达正常旋转,但无激光点输出,请将雷达底部序列号二维码拍照,发至support@slamtec.com
6)检查雷达转动时是否有明显机械异响声,如有异响可能为在用户处撞击或摔过导致 。
套装完整性检查
1) 完整的激光雷达套装包括:
- A1雷达:激光雷达,转接板,排线
- A2雷达:激光雷达,usb串口转接板,USB线,电源适配器
- A3雷达:激光雷达,USb串口转接板,USB线,电源适配器
请在返修雷达的同时将完整的配件寄回。