本页介绍了display_virtual_lines的用法, 包含如何在rviz中显示虚拟墙的功能。
本页内容
运行环境准备
软件平台
- Ubuntu 16.04 X86
- ROS Kinetic
硬件平台
(以下任选其一)
- Slamware 套装 (基于Slamware导航方案的用户机器人系统)
- Apollo/Ares/Athena等底盘系统
编译运行
1.下载Slamware ROS SDK以及ROS例程。
2.将ROS sdk中的src文件夹放入一个空的工作目录,如:catkin_ws。将ROS 例程中的slamware_ros_sample文件夹也放入src文件夹下。使用catkin工具初始化工作空间。
cd catkin_ws/src catkin_init_workspace
3.编译
cd .. catkin_make
4.配置工作空间系统环境
source devel/setup.bash
5.启动slamware_ros_sdk_server_node节点
roslaunch slamware_ros_sdk slamware_ros_sdk_server_node.launch ip_address:=10.6.128.141 //如果是AP模式,ip_address是192.168.11.1
6.重新打开一个终端窗口,重复第4步,并启动view_slamware_ros_sdk_server_node节点
roslaunch slamware_ros_sdk view_slamware_ros_sdk_server_node.launch
7.重新打开一个终端窗口,重复第4步,并启动display_virtual_lines_node节点
roslaunch slamware_ros_sample display_virtual_lines.launch
8.在Rviz中配置添加显示Marker信息。点击Rviz左下角的Add,在弹出的窗口中,选择Marker,点击OK。成功后,会如下图,在Displays加入了一个Marker,虚拟墙也在界面中显示
代码描述
初始化节点,定义publisher和subcriber对象
ros::init(argc, argv, "display_virtual_lines_node");
ros::NodeHandle n;
ros::Publisher pub = n.advertise<visualization_msgs::Marker>("visualization_marker", 10);
ros::Subscriber sub = n.subscribe<slamware_ros_sdk::Line2DFlt32Array>("/slamware_ros_sdk_server_node/virtual_walls", 30, virtualWallCallback);
声明一个全局的Maker类型变量lines,用以存储发布的虚拟墙
visualization_msgs::Marker lines;
接收到slamware_ros_sdk_server_node节点发来的虚拟墙消息后,保存到lines中
void virtualWallCallback(const slamware_ros_sdk::Line2DFlt32Array::ConstPtr & msg)
{
lines.points.clear();
size_t cnt = msg->lines.size();
for (size_t i = 0; i < msg->lines.size(); ++i)
{
geometry_msgs::Point p1;
p1.x = msg->lines[i].start.x;
p1.y = msg->lines[i].start.y;
p1.z = 0.2;
geometry_msgs::Point p2;
p2.x = msg->lines[i].end.x;
p2.y = msg->lines[i].end.y;
p2.z = 0.2;
lines.points.push_back(p1);
lines.points.push_back(p2);
}
}
配置lines,如:类型、尺寸、颜色等
lines.id = 1; lines.header.frame_id = "slamware_map"; lines.type = visualization_msgs::Marker::LINE_LIST; lines.ns = "lines"; lines.action = visualization_msgs::Marker::ADD; lines.pose.orientation.w = 1.0; lines.scale.x = 0.1; lines.color.r = 1.0; lines.color.a = 1.0;
将lines发布出去
ros::Rate r(30);
while(running)
{
lines.header.stamp = ros::Time::now();
pub.publish(lines);
r.sleep();
}