可以的。

激光。

当前可供客户使用的接口只有以太网网口,电源接口。其他的接口暂时不对客户开放,客户无法使用。

不可以,没有通讯协议开放。Mapper与外界连接的方式只有两种:Wifi和以太网网线直连。

在这个时间范围内,雷达能提供闭环检测和图优化功能,超出这个时间会回退到无闭环检测的模式,但不影响之前已经建好的地图。

至少大于270°,最好能做到360°的视野,可以局部有遮挡。

不可以。




  • No labels