本页提供了基于Windows平台开发SLAMWARE SDK的API参考。


本页内容


基于Windows操作系统对Slamware SDK进行应用开发,您的开发环境需满足如下条件:

  • 您的计算机应当安装Visual Studio 2010 SP1(由于我们提供的预编译库采用Visual Studio 2010 SP1进行编译,因此不建议使用Visual Studio 2012或者2013进行开发)

SDK内容

目录结构

Slamware SDK包含了大量您开发过程中可能会用到的资源、代码、和项目文件,其目录结构组织如下:

目录说明

bin

预编译的工具

dll动态链接库文件
docs参考文档
includeSDK相关的头文件

lib

预编译的库文件

samples

样例程序

workspaces

项目文件

头文件结构

在include目录下,我们包含了Slamware SDK以及它所依赖的所有库的头文件:

目录说明

boost

Boost 1.53.0

Eigen

Eigen矩阵库

jsonJsonCpp库的头文件

rpos

Slamware SDK相关的头文件

创建项目工程

新建工程

步骤1 打开Visual Studio 2010并新建项目

  1. 选择Visual C++项目,并选择Win32 Console Application(Win32控制台应用程序)项目类型
  2. 在Name(名称)中输入项目名称
  3. 点击OK(确定)

步骤2 设定应用程序选项


点击Next(下一步)

  1. Application Type(应用程序类型)选择Console Application(命令行应用程序)
  2. Additional  options(附加选项)勾选Empty Project(空项目)
  3. 点击Finish完成项目创建

配置编译选项

步骤1 打开项目属性面板

在Solution Explorer(解决方案)中右键单击您刚刚创建的项目,并单击Properties(属性)菜单,打开属性面板:

步骤2 配置VC++目录

在左侧列表中,选择VC++ Directories(VC++目录)

  1. 选中右侧的Include Directories(包含目录),并点击下拉按钮
  2. 选择<Edit…>(<编辑…>)
  3. 将第一章节中提到的SDK中的include目录加入到列表中

  1. 选中右侧的Library Directories(库目录),并点击下拉按钮
  2. 选择<Edit…>(<编辑…>)
  3. 将第一种中提到的SDK中的lib目录加入到列表中


完成后,您的项目属性页应当与下图相似:

点击OK(确定)完成配置。

Hello World

步骤1 创建源文件

在Solution Explorer中您的项目下的Source Files目录上,右键单机,并在菜单中选择Add(添加)->New Item(新项目)

选择C++ File (.cpp),并将文件命名成main.cpp

步骤2 添加代码

在弹出的编辑器中输入如下代码:

#include <rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h>
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace rpos::robot_platforms;
int main(int argc, char* argv[])
{
	SlamwareCorePlatform platform = SlamwareCorePlatform::connect("192.168.111.1", 1445);
	cout << "Base version: " << platform.getSDPVersion() << endl;
	return 0;
}

步骤3 编译运行

在Visual Studio的主菜单中,单击Debug(调试)->Start Debugging(开始调试)即可编译运行您的程序。

API参考

概览

对象说明

rpos::core::Location类

位置

rpos::core::Rotation类

旋转姿态

rpos::core::Pose类

姿态

rpos::core::Action类

动作

rpos::core::ActionStatus枚举

动作执行状态

rpos::core::Feature类

特征类

rpos::core::RectangleF类

矩形(float型)

rpos::core::Vector2f类

二维向量(float型)

rpos::core::Vector2i类

二维向量(int型)

rpos::core::LaserPoint类

激光雷达扫描点

rpos::core::RobotPlatform类

机器人平台基类

rpos::robot::heading::HeadingMode枚举

机器人移动时头朝向的方式

rpos::robot::heading::RobotHeading类

机器人头朝向某个物体或者方向的设置

rpos::robot::option::MoveOption结构体

存储机器人运行时的设置。

rpos::actions::MoveAction类

移动动作

rpos::features::ArtifactProvider类

器物功能特征,包括了虚拟墙功能。

rpos::features::LocationProvider类

定位功能特征。

rpos::features::MotionPlanner类

路径规划功能特征。

rpos::features::SweepMotionPlanner类

清扫路径规划功能特征类。

rpos::features::SystemResource类

系统资源功能特征类。

rpos::features::location_provider::Map类

地图基类。

rpos::features::location_provider::MapType枚举

MapType枚举表示地图的类型。

rpos::features::location_provider::BitmapMap类

位图地图。

rpos::features::location_provider::BitmapMapPixelFormat枚举

BitmapMapPixelFormat枚举表示位图地图的像素格式。

rpos::features::motion_planner::Path类

代表一条路径。

rpos::features::system_resource::LaserScan类

代表一次激光扫描数据。

rpos::robot_platforms::SlamwareCorePlatform类

Slamware CORE对象

rpos::core::Location类

Location类用于表示三维空间中的一个坐标,由x,y,z三个成员组成,遵循右手坐标系

头文件

rpos/core/pose.h

构造器

Location()

创建一个Location对象,并自动将x、y、z都设为0

Location(double x, double y, double z)

创建一个Location对象,将x、y、z设定为相应的值

Location(const Location&)

拷贝构造函数

运算符

Location& operator=(const Location&)

赋值运算符

方法

double x() const、double& x()

x属性

示例
Location location;
std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 0
location.x() = 10;
std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 10

double y() const、double& y()

y属性,用法请参见x属性

double z() const、double& z()

z属性,用法请参见x属性

rpos::core::Rotation类

表示物体在三维坐标系中的旋转姿态。Rotation使用弧度作为角度单位

头文件

rpos/core/pose.h

构造器

Rotation()

创建一个Rotation对象,并将yaw,pitch,roll都设定为0

Rotation(double yaw, double pitch, double roll)

创建一个Rotation对象,并将yaw,pitch,roll都设定为相应值

Rotation(const Rotation&)

拷贝构造函数

运算符

Rotation& operator=(const Rotation&)

赋值运算符

方法

double yaw() const、double& yaw()

摇摆角(单位:弧度),遵循Tait-Bryan angles规则,请参见维基百科相关定义。用法请参见Location::x()的示例

double pitch() const、double& pitch()

俯仰角

double roll() const, double& roll()

翻滚角

rpos::core::Pose类

Pose包含了Location和Rotation数据,即对象在三维空间中的完整姿态

头文件

pos/core/pose.h

构造器

Pose()

构造一个x、y、z、yaw、pitch、roll都为0的Pose对象

Pose(const Location&, const Rotation&)

构造一个location和rotation为对应值的Pose对象

Pose(const Location&)

构造一个location为对应值,yaw、pitch、roll皆为0的Pose对象

Pose(const Rotation&)

构造一个rotation为对应值,x、y、z皆为0的Pose对象

Pose(const Pose&)

拷贝构造函数

运算符

Pose& operator=(const Pose&)

赋值运算符

方法

const Location& location() const、Location& location()

位置,详见Location类

const Rotation& rotation() const、Rotation& rotation()

旋转,详见Rotation类

double x() const、double& x()

x属性

示例
Location location;
std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 0
location.x() = 10;
std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 10

double y() const、double& y()

y属性,用法请参见x属性

double z() const、double& z()

z属性,用法请参见x属性

double yaw() const、double& yaw()

摇摆角(单位:弧度),遵循Tait-Bryan angles规则,请参见维基百科相关定义

用法请参见Location::x()的示例

double pitch() const、double& pitch()

俯仰角

double roll() const, double& roll()

翻滚角

rpos::core::Action类

rpos/core/action.h

构造器

Action(const Action&)

拷贝构造函数

运算符

Action& operator=(const Action&)

赋值运算符

方法

ActionStatus getStatus()

获得当前动作状态,返回值详见ActionStatus枚举

void cancel()

取消当前动作

ActionStatus waitUntilDone()

等待动作完成或出错,返回值为动作结束时的动作状态,详见ActionStatus枚举

template<class ActionT> ActionT cast()

将rpos::core::Action的对象转换成子类的对象

示例
rpos::core::Action someAction = robotPlatform.startSomeAction();
rpos::actions::MoveAction moveAction = someAction.cast<rpos::actions::MoveAction>;

rpos::core::ActionStatus枚举

ActionStatus枚举列举了动作的状态

头文件

rpos/core/action.h

枚举项

ActionStatusWaitingForStart

动作正在等待开始

ActionStatusRunning

动作正在进行

ActionStatusFinished

动作已经完成

ActionStatusPaused

动作已经暂停

ActionStatusStopped

动作已经停止(取消)

ActionStatusError

动作执行过程中出现错误

rpos::core::Feature类

Feature类表示一个特征,即一个特定的功能集合。

头文件

rpos/core/feature.h

构造器

Feature(const Feature&)

拷贝构造函数

运算符

Feature& operator=(const Feature&)

赋值运算符

rpos::core::RectangleF类

RectangleF类表示一个矩形,其坐标参数的类型为float

头文件

rpos/core/geometory.h

构造器

RectangleF()构造器

创建一个x、y、width、height都为0的矩形。

RectangleF(Vector2f position, Vector2f size)

创建一个位置和大小为指定值的矩形

RectangleF(float x, float y, float width, float height)

创建一个位置和大小为指定值的矩形

RectangleF(const RectangleF&)

拷贝构造函数

运算符

RectangleF& operator=(const RectangleF&)

赋值运算符

方法

const Vector2f& position()、Vector2f& position()

矩形的位置(左上角)

const Vector2f& size()、Vector2f& size()

矩形的大小

float x() const、float& x()

矩形左上角的x坐标

float y() const、float& y()

矩形左上角的y坐标

float width() const、float& width()

矩形的宽度

float height() const、float& height()

矩形的高度

float left() const

矩形左侧的x坐标

float right() const

矩形右侧的x坐标(right=x+width)

float top() const

矩形顶部的y坐标

float bottom() const

矩形底部的y坐标(bottom=y+height)

bool contains(const Vector2i& point)

判断点是否在矩形的范围内

bool empty()

判断矩形是否是全空的(即width() < epsilon或height()<epsilon)

bool contains(const RectangleF& dest)

判断目标矩形是否完全在本矩形的区域内

void unionOf(const RectangleF& dest)

计算本矩形和目标矩形重合的部分,并将本矩形设定为该重合部分矩形

rpos::core::Vector2f类

二维向量,元素数据类型为float型

头文件

rpos/core/geometry.h

构造器

Vector2f()

构造一个新的向量,其x、y的值是不确定的

Vector2f(float x, float y)

构造一个x、y为指定的值的向量

Vector2f(const Vector2f&)

拷贝构造函数

运算符

Vector2f& operator=(const Vector2f&)

赋值运算符

方法

float x() const、float& x()

二维向量的x分量

float y() const、float& y()

二维向量的y分量

rpos::core::Vector2i类

二维向量,元素数据类型为int型

头文件

rpos/core/geometry.h

构造器

Vector2i()

构造一个新的向量,其x、y的值是不确定的

Vector2i(float x, float y)

构造一个x、y为指定的值的向量

Vector2i(const Vector2i&)

拷贝构造函数

运算符

Vector2i& operator=(const Vector2i&)

赋值运算符

方法

int x() const、int& x()

二维向量的x分量

int y() const、int& y()

二维向量的y分量

rpos::core::LaserPoint类

激光雷达测距的单点数据,包括了距离、角度、是否有效等信息

头文件

rpos/core/laser_point.h

构造器

LaserPoint()

创建一个新的LaserPoint对象

LaserPoint(float distance, float angle, bool valid)

创建一个距离、角度、有效性为指定值的LaserPoint对象

LaserPoint(const LaserPoint&)

拷贝构造函数

运算符

LaserPoint& operator=(const LaserPoint&)

赋值运算符

方法

float distance() const、float& distance()

距离数据(单位:米)

float angle() const、float& angle()

本次测量的角度(单位:弧度)

bool valid() const、bool& valid()

本次测量是否有效

rpos::core::RobotPlatform类

机器人平台是一系列设备组合而成的整体,提供一系列的特征从而提供功能。RobotPlatform类是所有机器人平台的基类。

头文件

rpos/core/robot_platform.h

构造器

RobotPlatform(const RobotPlatform&)

拷贝构造函数

运算符

RobotPlatform& operator=(const RobotPlatform&)

赋值运算符

方法

std::vector<Feature> getFeatures()


获得该机器人平台提供的所有特征

template<class RobotPlatformT> RobotPlatformT cast()

将RobotPlatform对象转换成子类对象,示例请参考rpos::core::Action::cast<>

rpos::robot::heading::HeadingMode枚举

HeadingMode枚举表示机器人移动时头朝向的方式。

头文件

rpos/features/motion_planner/move_heading.h

枚举项

HeadingModeAuto

机器人按照自己的方式随意行走

HeadingModeFixAngle

机器人行走时头与前进方向成固定角度

HeadingModeCircleMotion

机器人行走时头始终朝向某个物体或者某点

HeadingModeDirection

机器人行走时头始终朝向某个固定的方向

rpos::robot::heading::RobotHeading类

RobotHeading类表示机器人在行走的时候的头朝向某个物体或者方向的设置。

头文件

rpos/features/motion_planner/move_heading.h

构造器

RobotHeading()构造器

构造函数

RobotHeading(HeadingMode headingMode, rpos::core::Pose pose)构造器

构造函数

运算符

RobotHeading& operator=(const RobotHeading&)运算符

赋值运算符。

方法

const rpos::core::Pose& RobotHeading::pose() const

获取机器人行走时头朝向的角度或者物体的位置,头朝向与位置或者角度的对应关系如下:

朝向
HeadingModeAutoPose值不可用
HeadingModeFixAngle或者HeadingModeDirectionPose的Rotation参数可用
HeadingModeCircleMotionPose的Location参数可用

const HeadingMode& RobotHeading::headingMode() const

获取机器人行走时头朝向设置,可以参考rpos::robot::heading::HeadingMode

rpos::robot::option::MoveOption结构体

MoveOption结构体存储机器人运行时的设置。

头文件

rpos/features/motion_planner/move_option.h

结构体说明

appending

如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点。

isMilestone

机器人是否通过路径搜索的方式前往目的地。

robotHeading

机器人行走时头朝向设置。参考rpos::robot::heading::RobotHeading

rpos::actions::MoveAction类

MoveAction类表示一个移动的动作,它包含了当前机器人规划的路径、检查点列表、移动的进程。

头文件

rpos/features/motion_planner/move_action.h

父类

继承自rpos::core::Action类

构造器

MoveAction(boost::shared_ptr<rpos::actions::detail::MoveActionImpl>)

该构造器仅限SDK内部使用。

MoveAction(const MoveAction&)

拷贝构造函数

运算符

MoveAction& operator=(const MoveAction&)

赋值运算符

方法

rpos::features::motion_planner::Path getRemainingPath()

获得已经规划好的,剩余的路径

rpos::features::motion_planner::Path getRemainingMilestones()

获得剩余的里程碑

rpos::features::ArtifactProvider类

器物功能特征,包括了虚拟墙功能。

头文件

rpos/features/artifact_provider.h

父类

继承自rpos::core::Feature类

构造器

ArtifactProvider(boost::shared_ptr<detail::ArtifactProviderImpl>)

该构造器仅限SDK内部使用。

ArtifactProvider(const ArtifactProvider&)

拷贝构造函数。

运算符

ArtifactProvider& operator=(const ArtifactProvider&)

赋值运算符。

方法

std::vector<rpos::core::Line> getWalls()

获取系统中所有的虚拟墙。

bool addWall(const rpos::core::Line&)

添加虚拟墙。

bool addWalls(const std::vector<rpos::core::Line>&)

添加虚拟墙。

bool clearWallById(const rpos::core::SegmentID&)

清除指定的虚拟墙。

bool clearWalls()

清除所有的虚拟墙。

rpos::features::LocationProvider类

定位功能特征,包括了自动建图和定位的功能(亦即SLAM功能)。

头文件

rpos/features/location_provider.h

父类

继承自rpos::core::Feature类

构造器

LocationProvider(boost::shared_ptr<detail::LocationProviderImpl>)

该构造器仅限SDK内部使用。

LocationProvider(const LocationProvider&)构造器

拷贝构造函数。

运算符

LocationProvider& operator=(const LocationProvider&)

赋值运算符。

方法

std::vector< rpos::features::location_provider::MapType> getAvailableMaps()

获得该定位功能特征提供的所有地图类型。

rpos::features::location_provider::Map getMap(rpos::features::location_provider::MapType,rpos::core::RectangleF, rpos::features::location_provider::MapKind)

获得该定位功能特征提供的指定地图类型指定区域的地图数据。

bool setMap(const rpos::features::location_provider::Map&,rpos::features::location_provider::MapType,rpos::features::location_provider::MapKind)

上载指定地图类型指定区域的地图数据到该定位功能特征,返回是否成功。

rpos::core::RectangleF getKnownArea(rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind)

获得指定地图类型的地图中,已经完成建图的区域。

bool clearMap()

清除地图数据。

rpos::core::Location getLocation()

获得机器人在上述地图坐标系统中的坐标。

rpos::core::Pose getPose()

获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。

bool setPose(const rpos::core::Pose&)

上载当前机器人的姿态到上述地图坐标系统中,返回是否成功。

bool getMapLocalization()

获得机器人是否启用定位功能。

bool setMapLocalization(bool)

设置机器人是否启用定位功能。

bool getMapUpdate()

获取机器人是否启用地图更新功能。

bool setMapUpdate(bool)

设置机器人是否启用地图更新功能。

rpos::features::MotionPlanner类

路径规划功能特征,包括了动态路径规划功能和自动壁障功能。

头文件

rpos/features/motion_planner.h

父类

继承自rpos::core::Feature类

构造器

MotionPlanner(boost::shared_ptr<detail::MotionPlannerImpl>)

该构造器仅限SDK内部使用。

MotionPlanner(const MotionPlanner&)

拷贝构造函数。

运算符

MotionPlanner& operator=(const MotionPlanner&)

赋值运算符。

方法

rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&, bool, bool)

让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,在节点之间尽量走圆滑的曲线,如果遇到障碍物,机器人会自动避开)。

参数

名称

类型

说明

locations

const std::vector<rpos::core::Location>&

期望机器人经过的点

appending

bool

如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点

isMilestone

bool

当该参数为true时,机器人会将上述点视作关键点,通过路径搜索的方式前往目的地;

当参数为false时,会被视作普通点,不会启用路径搜索功能。

rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)

让机器人移动到目标位置。

参数

名称

类型

说明

location

const rpos::core::Location&

期望机器人经过的点

appending

bool

如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点

isMilestone

bool

当该参数设为true时,机器人会将上述点视作关键点,通过路径搜索的方式前往目的地;

当参数设为false时,会被视作普通点,不会启用路径搜索功能。

rpos::actions::MoveAction getCurrentAction()

获得机器人当前正在进行的移动动作。您可以使用Action::isEmpty()方法判断它是否存在。当机器人当前没有正在进行的动作时,它Action::isEmpty()将会返回true。

rpos::features::motion_planner::Path searchPath(const rpos::core::Location&)

使用机器人内置的寻路算法寻找前往指定目的地的路径。

rpos::features::SweepMotionPlanner类

清扫路径规划功能特征类。该类中的功能主要针对扫地机专属版本Slamware Core所提供的清扫和自动回充功能。

头文件

rpos/features/sweep_motion_planner.h

父类

继承自rpos::core::Feature类

构造器

SweepMotionPlanner(boost::shared_ptr<detail::SweepMotionPlannerImpl>)

该构造器仅限SDK内部使用。

SweepMotionPlanner(const SweepMotionPlanner&)

拷贝构造函数。

运算符

SweepMotionPlanner& operator=(const SweepMotionPlanner&)

赋值运算符。

方法

rpos::actions::SweepMoveAction startSweep()

让机器人进行清扫。(此接口仅适用于扫地机版本)

rpos::actions::SweepMoveAction sweepSpot(const rpos::core::Location& location)

让机器人定点打扫。(此接口仅适用于扫地机版本)

rpos::actions::MoveAction goHome()

让机器人回家充电。

rpos::features::system_resource::DeviceInfo类

获取设备信息。设备信息包括设备ID,制造商,型号,硬件版本,软件版本。

头文件

rpos/features/device_info.h

构造器

DeviceInfo()

构造函数。

DeviceInfo(const DeviceInfo&)

构造一个特定设备信息的函数。

运算符

DeviceInfo& operator=(const DeviceInfo&)

赋值运算符。

方法

std::string deviceID() const、std::string& deviceID();

deviceID属性。

int manufacturerID() const、int& manufacturerID();

manufacturerID属性。

std::string manufacturerName() const、std::string& manufacturerName();

manufacturerName属性。

int modelID() const、int& modelID();

modelID属性。

std::string modelName() const、std::string& modelName();

modelName属性。

std::string hardwareVersion() const、std::string& hardwareVersion();

硬件版本属性。

std::string softwareVersion() const、std::string& softwareVersion();

软件版本属性。

rpos::features::SystemResource类

系统资源功能特征类。该类提供了对原始激光扫描数据、电源管理系统等相关资源的访问API。

头文件

rpos/features/system_resource.h

父类

继承自rpos::core::Feature类

构造器

SystemResource(boost::shared_ptr<detail::SystemResourceImpl>)构造器

该构造器仅限SDK内部使用。

SystemResource(const SystemResource&)构造器

拷贝构造函数。

运算符

SystemResource& operator=(const SystemResource&)运算符

赋值运算符。

方法

int getBatteryPercentage()

获得电池电量,返回值的单位是百分比。比如电池剩余为56%,则该返回值为56。

bool getBatteryIsCharging()

电池是否处于充电状态。

bool getDCIsConnected()

外部电源是否连接。

int getBoardTemperature()

系统温度。

std::string getSDPVersion()

底盘的版本号。

rpos::features::system_resource::LaserScan getLaserScan()

获取原始激光扫描数据。

features::system_resource::HeartBeatToken startHeartBeat(int heartBeatTimeoutInSeconds);

启用心跳功能。启用后,客户应用程序将会有规律地向Slamware Core发送数据以表示连接正常。如在设定的时间内未收到返回数据token,系统将判定Slamware core和客户应用程序断开连接,从而取消正在执行的操作。该功能使客户应用程序崩溃后再重新启动时的状态及行为更具可控性。

参数
参数名称类型说明
heartBeatTimeoutInSecondsint心跳超时时间,单位为秒。即超过该设定时间后将判定为超时。

void refreshHeartBeat(features::system_resource::HeartBeatToken token);

刷新心跳。同一时刻仅一个token起作用。如果第二次调用startHeartBeat,之前的token以及timeout将失效,系统将采用新的token和timeout时间。

参数名称类型说明
tokenfeatures::system_resource::HeartBeatToken

信令,每次启用心跳功能后返回数据为与该次启动操作唯一对应的信令。

该信令同步传到refreshHeartBeat和stopHeartBeat,以防止后续操作时误调用。

void stopHeartBeat(features::system_resource::HeartBeatToken token);

停止心跳功能。

rpos::features::location_provider::Map类

地图基类,泛指定位功能获得的地图。

头文件

rpos/features/location_provider.h

构造器

Map(boost::shared_ptr<detail::MapImpl>)构造器

该构造器仅限SDK内部使用。

Map(const Map&)构造器

拷贝构造函数。

运算符

Map& operator=(const Map&)运算符

赋值运算符。

方法

rpos::core::RectangleF getMapArea()

获得这张地图所包含的区域。

rpos::core::Vector2f getMapPosition()

获得这张地图左上角的坐标。

rpos::core::Vector2i getMapDimension()

获得地图的尺寸(两个维度的像素个数)

rpos::core::Vector2f getMapResolution()

获得地图的分辨率(在各个维度上,每个像素代表多少米)

rpos::system::types::timestamp_t getMapTimestamp()

获得地图生成的时间。

void setMapData(float, float, int, int, float, const std::vector<_u8>&, rpos::system::types::_u64)

设置地图数据。

std::vector<_u8>& getMapData()

获得地图数据。

template<class MapT> MapT cast()

将地图转换成特定类型的子类对象。

rpos::features::location_provider::MapType枚举

MapType枚举表示地图的类型。

头文件

rpos/features/location_provider.h

枚举项

MapTypeBitmap8Bit

每像素8位的位图。

rpos::features::location_provider::BitmapMap类

位图地图。

头文件

rpos/features/location_provider.h

父类

继承自rpos::features::location_provider::Map类

构造器

BitmapMap(boost::shared_ptr<detail::BitmapMapImpl>)构造器

该构造器仅限SDK内部使用。

BitmapMap(const BitmapMap&)构造器

拷贝构造函数。

运算符

BitmapMap& operator=(const BitmapMap&)运算符

赋值运算符。

方法

继承自rpos::features::location_provider::Map类的方法

BitmapMapPixelFormat getMapFormat()

获得地图的像素格式。

rpos::features::location_provider::BitmapMapPixelFormat枚举

BitmapMapPixelFormat枚举表示位图地图的像素格式。

头文件

rpos/features/location_provider.h

枚举项

BitmapMapPixelFormat8Bit

位图中的每个像素占用1个字节。

rpos::features::motion_planner::Path类

Path对象是一系列Location对象的集合,代表一条路径。

头文件

rpos/features/motion_planner.h

构造器

Path(const std::vector<rpos::core::Location>&)构造器

创建一个由一系列点组成的路径。

Path(const Path&)构造器

拷贝构造函数。

运算符

Path& operator=(const Path&)运算符

赋值运算符。

方法

std::vector<rpos::core::Location>& getPoints()

获得路径中的所有点。

rpos::features::system_resource::LaserScan类

LaserScan对象是一系列LaserPoint对象的集合,代表一次激光扫描的数据。

头文件

rpos/features/system_resource.h

构造器

LaserScan(const std::vector<rpos::core::LaserPoint>&)构造器

创建一个由一系列激光扫描点组成的扫描数据。

LaserScan(const LaserScan&)构造器

拷贝构造函数。

运算符

LaserScan& operator=(const LaserScan&)运算符

赋值运算符。

方法

std::vector<rpos::core::LaserPoint>& getLaserPoints()

获取激光扫描数据。

rpos::robot_platforms::SlamwareCorePlatform类

SlamwareCorePlatform对象代表一个基于Slamware的机器人,用以获取设备的状态、控制设备的行为。

头文件

rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h

父类

继承自rpos::core::RobotPlatform类

构造器

SlamwareCorePlatform(boost::shared_ptr<detail::SlamwareCorePlatformImpl>)构造器

该构造器仅限SDK内部使用。

SlamwareCorePlatform(const SlamwareCorePlatform&)构造器

拷贝构造函数。

运算符

SlamwareCorePlatform& operator=(const SlamwareCorePlatform&)运算符

赋值运算符。

静态方法

SlamwareCorePlatform connect(const std::string&, int, int)

连接到指定的Slamware设备。

参数

名称

类型

说明

host

const std::string&

Slamware Core的IP地址

port

int

Slamware Core的端口(通常为1445)

timeout_in_ms

int

连接超时时间,单位为毫秒

方法

void disconnect()

断开与CORE之间的连接。

std::vector<rpos::core::Line> getWalls()

获取系统中所有的虚拟墙。

bool addWall(const rpos::core::Line&)

添加虚拟墙。

bool addWalls(const std::vector<rpos::core::Line>&)

添加多个虚拟墙。

bool clearWallById(const rpos::core::SegmentID&)

清除指定的虚拟墙。

bool clearWalls()

清除所有的虚拟墙。

std::vector<rpos::features::location_provider::MapType> getAvailableMaps()

获得该Slamware CORE提供的所有地图类型。

rpos::features::location_provider::Map getMap(rpos::features::location_provider::MapType, rpos::core::RectangleF, rpos::features::location_provider::MapKind)

获得该Slamware CORE提供的指定地图类型指定区域的地图数据。

参数

名称

类型

说明

type

rpos::features::location_provider::MapType

地图的数据类型

area

core::RectangleF

地图的区域

kind

rpos::features::location_provider::MapKind

地图类型

示例
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit;
rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP;
rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind);
rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind);

注: 扫地机版本mapkind可以使用SWEEPERMAP

bool setMap(const rpos::features::location_provider::Map&, rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind, bool partially)

上载指定地图类型指定区域的地图数据到该Slamware CORE。

参数

名称

类型

说明

map

rpos::features::location_provider::Map

地图

type

rpos::features::location_provider::MapType

地图数据类型

kind

rpos::features::location_provider::MapKind

地图类型

partially

bool

是否部分更新地图

示例
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit;
rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP;
rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind);
rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind);
bool bRet = robotPlatform.setMap(map, mapType, mapKind);

bool setMap( const core::Pose& pose, const rpos::features::location_provider::Map&, rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind, bool partially)

上载指定地图类型指定区域的地图数据到该Slamware CORE。

参数

名称

类型

说明

pose

core::Pose

机器人的pose信息

map

rpos::features::location_provider::Map

地图

type

rpos::features::location_provider::MapType

地图数据类型

kind

rpos::features::location_provider::MapKind

地图类型

partially

bool

是否部分更新地图

示例
rpos::core::Pose pose;
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit;
rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP;
rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind);
rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind);
bool bRet = robotPlatform.setMap(pose, map, mapType, mapKind);

rpos::core::RectangleF getKnownArea(rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind)

获得指定地图类型的地图中,已经完成建图的区域。

示例
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit;
rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP;
rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind);

bool clearMap()

清除地图数据。

bool clearMap(rpos::features::location_provider::MapKind kind)

清除指定地图类型的地图数据。

rpos::core::Location getLocation()

获得机器人在上述地图坐标系统中的坐标。

rpos::core::Pose getPose()

获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。

bool setPose(const core::Pose&)

获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。

bool getMapLocalization()

获取地图定位。

bool setMapLocalization(bool)

设定是否启用定位功能。

bool getMapUpdate()

获得是否启用地图更新功能。

bool setMapUpdate(bool)

设定是否启用地图更新功能。

int getLocalizationQuality()

获取雷达定位点的可信度(返回一个0到100的数值,数值越高 当前雷达点的定位越可信,建议取50以上的定位点)

rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector< rpos::core::Location>&, bool, bool)

让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,在节点之间尽量走圆滑的曲线,如果遇到障碍物,机器人会自动避开)。

参数详细参考 rpos::action::MoveAction MoveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&, bool, bool)

rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)

让机器人移动到目标位置。

参数详细参考 rpos::action::MoveAction MoveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)

rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector< rpos::core::Location>&, rpos::robot::option::MoveOption &)

让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,并根据MoveAction参数的变量决定机器人行走的方式和移动过朝向)。

参数

名称

类型

说明

locations

const std::vector<rpos::core::Location>&

期望机器人经过的点

moveOption

rpos::robot::option::MoveOption

如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点

moveOption详细可参考rpos::robot::option::MoveOption

示例
std::vector<rpos::core::Location> locations;
rpos::core::Location location(1,1);
locations.push
rpos::robot::option::MoveAction moveOption;
moveOption.appending = false;
moveOption.isMilestone = true;
rpos::core::Pose pose(Rotation(2));
rpos::robot::heading::RobotHeading robotHeading(rpos::robot::heading::HeadingMode::HeadingModeFixAngle, pose);
moveOption.robotHeading = robotHeading;
rpos::actions::MoveAction moveInfo = robotPlatform.moveTo(locations, moveOption);

rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&, rpos::robot::option::MoveOption&)

让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,并根据MoveAction参数的变量决定机器人行走的方式和移动过朝向)。

详细参考 rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&,rpos::robot::option::MoveAction&)

rpos::actions::MoveAction moveBy(const rpos::core::Direction&)

控制机器人的运行方向

参数

名称

类型

说明

direction

const rpos::core::Direction&

机器人运行的方向

示例
rpos::core::ACTION_DIRECTION actionDirection = rpos::core::ACTION_DIRECTION::FORWARD;
rpos::core::Direction direction(actionDirection);
rpos::actions::MoveAction moveBy = platform.moveBy(direction);

注:direction参数rpos::core::ACTION_DIRECTION取值说明如下

说明

FORWARD

向前

BACKWARD

向后

TURNRIGHT

向右

TURNLEFT

向左

rpos::actions::MoveAction rotateTo(const rpos::core::Rotation&)

使机器人水平转动到特定的角度。

rpos::actions::MoveAction rotate(const rpos::core::Rotation&)

使机器人水平转动一定的角度。

rpos::actions::MoveAction getCurrentAction()

获得机器人当前正在进行的移动动作。

您可以使用rpos::core::Action::isEmpty()方法判断它是否存在。当机器人当前没有正在进行的动作时,它rpos::core::Action::isEmpty()将会返回true。

rpos::features::motion_planner::Path searchPath(const rpos::core::Location& location)

使用机器人内置的寻路算法寻找前往指定目的地的路径。

rpos::actions::SweepMoveAction startSweep()

命令机器人开始打扫。(此接口仅适用于扫地机版本)

rpos::actions::SweepMoveAction sweepSpot(const rpos::core::Location& location)

在机器人处于扫地状态下,可以命令机器人定点清扫。(此接口仅适用于扫地机版本)

rpos::actions::MoveAction goHome()

在机器人处于扫地状态下,可命令机器人返回充电位置。(此接口仅适用于扫地机版本)

int getBatteryPercentage()

获得机器人电池剩余电量(0表示完全没电,100表示电量全满)。

bool getBatteryIsCharging()

获得机器人是否正在充电。

bool getDCIsConnected()

获得直流电源是否插上。

int getBoardTemperature()

获得机器人核心温度。单位是0.1℃,比如该函数的返回结果为452,则表示机器人的核心温度为45.2℃。

std::string getSDPVersion()

获得机器人底盘的版本号。

std::string getSDKVersion()

获得SDK的版本号。

rpos::features::system_resource::LaserScan getLaserScan()

获得上一次激光扫描的原始数据。

bool restartModule(rpos::features::system_resource::RestartMode mode = rpos::features::system_resource::RestartModeSoft)

根据指定的重启模式(默认软复位)执行重启操作。

重启模式:

   RestartModeSoft(软复位),重启SDK,速度较快。建议使用。
   RestartModeHard(硬复位),速度较慢,需要几分钟时间。不建议经常使用。

bool setSystemParameter(const std::string& param, const std::string& value)

调整系统参数

参数

名称

类型

说明

param

const std::string&

调整的参数名

value

Const std::string &

调整的参数值

注:目前只支持调整系统速度的设置

param只能取值为SYSPARAM_ROBOT_SPEED

value对应可取如下三种

1.SYSVAL_ROBOT_SPEED_HIGH (高)

2.SYSVAL_ROBOT_SPEED_MEDIUM (中)

3.SYSVAL_ROBOT_SPEED_LOW (低)

示例
Bool bRet = platform.setSystemParameter(SYSPARAM_ROBOT_SPEED, SYSVAL_ROBOT_SPEED_HIGH);

std::string getSystemParameter(const std::string& param)

获取系统参数

参数

名称

类型

说明

param

const std::string&

要获取的系统参数名

注:目前只支持调整系统速度的设置

param只能取值为SYSPARAM_ROBOT_SPEED

示例

std::string robotSpeed = platform.getSystemParameter(SYSPARAM_ROBOT_SPEED);

rpos::features::system_resource::DeviceInfo getDeviceInfo()

获取设备信息。设备信息包括设备ID,制造商ID,制造商名称,型号ID,型号名称,硬件版本,软件版本。

具体返回值信息请参考:rpos::features::system_resource::DeviceInfo类

rpos::features::system_resource::BaseHealthInfo getRobotHealth()

获取机器人当前的状态信息

void clearRobotHealth(int errorCode)

清除机器人当前出错的状态信息

bool configureNetwork(rpos::features::system_resource::NetworkMode mode, const std::map<std::string, std::string>& options)

配置机器人的网络信息

参数

网络状况

ssid

password

channel

NetworkModeAp

可选

可选

可选

NetworkModeStation

必选

可选

--

NetworkModeWifiDisabled

--

--

--

注:目前暂只支持以上三中mode形式,ssid,password,channel三个选项的信息如上表(--表示不可用)

示例
std::map<std::string, std::string> options;
options["ssid"] = "Slamtec";
options["password"] = "slamtect";
Bool bRet = platform.configureNetwork(rpos::features::system_resource::NetworkMode::NetworkModeStation,options);

std::map<std::string, std::string> getNetworkStatus()

获取机器人当前的网络信息。

注:目前返回的结果只包含mode,ssid和ip三个选项的值

bool getSensors(std::vector<ImpactSensorInfo>& sensors)

用于获取机器人上已安装的所有碰撞传感器,返回值为ImpactSensorInfo列表。

ImpactSensorInfo数据结构如下:

struct ImpactSensorInfo {
           impact_sensor_id_t id;
           rpos::core::Pose pose;
           ImpactSensorType type;
           float refreshFreq;
};


字段说明:

字段名称

单位

说明

Id

 

Id字段为后续API中会用到的数值。

Pose

 

Pose字段表示传感器的安装姿态,即传感器相对于机器人中间的位置和方向。

Type

 

如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数表示传感器类型,为ImpactSensorTypeDigital 或ImpactSensorTypeAnalog中的一种。

前者表示普通的碰撞传感器,只有发生碰撞和不发生碰撞两种状态。

后者表示距离传感器,如超声波测距传感器,红外测距传感器等。

refreshFreq

Hz

表示传感器刷新频率,Hz表示每秒刷新次数。

bool getSensorValues(std::map<impact_sensor_id_t, ImpactSensorValue>& values)

用于获取当前碰撞传感器状态,返回值为map,key字段为上述API中获得的id,value字段是ImpactSensorValue类型,数据结构如下:

struct ImpactSensorValue {
           impact_sensor_timestamp_t time;
           float value;
};

字段说明:

字段名称类型单位说明
TimeLong微秒表示获得该数据的时间。
ValueFloat

表示该碰撞传感器检测到的与障碍物之间的距离。

若传感器为数字传感器,则0~FLT_EPSILON表示发生了碰撞,FLT_MAX表示没有发生碰撞(建议用“<FLT_EPSILON”来判断);

若传感器为模拟传感器,则value表示传感器和障碍物之间的距离,FLT_MAX表示没有检测到障碍物。

(建议用“<1000”来判断,1000为场景中最长轴长度的两倍)

bool getSensorValues(const std::vector<features::impact_sensor::impact_sensor_id_t>& sensorIds, std::vector<features::impact_sensor::ImpactSensorValue>& values)

获取指定传感器的数据。返回值为ImpactSensorValue数组。

bool getSensorValue(features::impact_sensor::impact_sensor_id_t sensorId, features::impact_sensor::ImpactSensorValue& value)

获取指定传感器的数据。返回值为ImpactSensorValue。


void setCompositeMap(const rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap& , const core::Pose& )

设置当前的地图信息。

Composite map由两个MapLayer组成,GridMapLayer和LineMapLayer

MapLayer 名称描述
GridMapLayer表示网格地图,存放信息包括explorer map和sweep map
LineMapLayer表示线地图,存放信息为虚拟墙
示例
auto pose = platform.getPose();

rpos::robot_platforms::objects::Metadata metadata;
std::vector< boost::shared_ptr<rpos::robot_platforms::objects::MapLayer> > maps;

auto map_layer_v_walls = boost::make_shared<rpos::robot_platforms::objects::LineMapLayer>();
maps.push_back(map_layer_v_walls);
map_layer_v_walls->setUsage("virtual_walls");
map_layer_v_walls->setType(rpos::robot_platforms::objects::LineMapLayer::Type);
rpos::robot_platforms::objects::Line line(Point(0, 0), Point(10, 10));
line.name ="1";
map_layer_v_walls->lines()[line.name] = line;

rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap compositeMap(metadata, maps);
platform. setCompositeMap (compositeMap, pose);

metadata.setUsage()函数取值如下:

说明
explore表示设置为探索地图
sweep表示设置为清扫地图
virtual_walls表示设置为虚拟墙

注:如果设置的有地图信息可以先设置区域信息,函数如下:

 metadata.set<rpos::core::RectangleF>("area", area)

rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap getCompositeMap()

获取当前地图的所有信息。

void saveFile(const std::string& rcFilePath, const CompositeMap& rcCmpstMap);

保存地图文件,参数为文件路径名。设置CompositeMap以及保存文件的路径名,成功保存文件后,函数正常退出,抛出 CompositeMapException 类型的异常

void saveFile(const std::wstring& rcFilePath, const CompositeMap& rcCmpstMap);

保存地图文件,参数为宽字符文件路径名设置CompositeMap以及保存文件的路径名,成功保存文件后,函数正常退出,抛出 CompositeMapException 类型的异常

bool saveFile(std::string& rErrMsg, const std::string& rcFilePath, const CompositeMap& rcCmpstMap);

保存地图文件,参数为文件路径名。设置CompositeMap以及保存文件的路径名,成功保存文件后,函数返回true,否则返回false,rErrMsg为错误的描述。

bool saveFile(std::string& rErrMsg, const std::wstring& rcFilePath, const CompositeMap& rcCmpstMap);

保存地图文件参数为宽字符文件路径名。设置CompositeMap以及保存文件的路径名,成功保存文件后,函数返回true,否则返回false,rErrMsg为错误的描述。

boost::shared_ptr<CompositeMap> loadFile(const std::string& rcFilePath);

读取地图文件,参数为文件路径名。在成功读取地图后会返回一个CompositeMap对象的指针,否则抛出 CompositeMapException 类型的异常

boost::shared_ptr<CompositeMap> loadFile(const std::wstring& rcFilePath);

读取地图文件,参数为宽字符文件路径名。在成功读取地图后会返回一个CompositeMap对象的指针,否则抛出 CompositeMapException 类型的异常

boost::shared_ptr<CompositeMap> loadFile(std::string& rErrMsg, const std::string& rcFilePath);

读取地图文件,参数为文件路径名。在成功读取地图后会返回一个CompositeMap对象的指针,否则会返回空指针,rErrMsg为错误的描述

boost::shared_ptr<CompositeMap> loadFile(std::string& rErrMsg, const std::wstring& rcFilePath);

读取地图文件参数为宽字符文件路径名成功读取地图后会返回一个CompositeMap对象的指针,会返回空指针,rErrMsg为错误的描述

features::system_resource::HeartBeatToken startHeartBeat(int heartBeatTimeoutInSeconds);

启用心跳功能。启用后,客户应用程序将会有规律地向Slamware Core发送数据以表示连接正常。如在设定的时间内未收到返回数据token,系统将判定Slamware core和客户应用程序断开连接,从而取消正在执行的操作。该功能使客户应用程序崩溃后再重新启动时的状态及行为更具可控性。

参数
参数名称类型说明
heartBeatTimeoutInSecondsint心跳超时时间,单位为秒。即超过该设定时间后将判定为超时。

void refreshHeartBeat(features::system_resource::HeartBeatToken token);

刷新心跳。同一时刻仅一个token起作用。如果第二次调用startHeartBeat,之前的token以及timeout将失效,系统将采用新的token和timeout时间。

参数名称类型说明
tokenfeatures::system_resource::HeartBeatToken

信令,每次启用心跳功能后返回数据为与该次启动操作唯一对应的信令。

该信令同步传到refreshHeartBeat和stopHeartBeat,以防止后续操作时误调用。

void stopHeartBeat(features::system_resource::HeartBeatToken token);

停止心跳功能。