本页介绍了GetPowerStatus的用法, 包含当前的充电状态,电池电量等。


本页内容



运行环境准备

          (以下任选其一)



例程下载

Win32-例程下载


编译运行

  1. 打开samples工程,右键get_power_status, 将此工程设置成StartUp project


  2. 右键get_power_status, 打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程


    Slamware SDK的include和lib目录无需复制到参考例程目录,只需在Visual Studio里指定路径即可。




  3. 右键get_power_status, 在Debugging页面中command Arguments处输入 192.168.11.1 
    格式说明:get_power_status <IP address> 


  4. 点击F5运行
  5. Console输出为


代码描述