在开发,调试及使用SLAMWARE设备的过程中,需要通过Portal管理后台对设备进行各种操作,如查看基本信息,更新版本,配置WiFi等,本页面对Portal管理后台的所有功能进行简要介绍以供参考。



本页内容


功能概览

Portal管理后台目前支持如下功能:

详述

查看设备信息

在Portal的Status页面可查看到设备信息,当前支持查看的设备信息如下:

  1. CP0 SN
  2. 网络模式
    1. AP模式:
      此模式下,SLAMWARE Core本身作为一个WiFi热点,当用户设备通过Wifi或者有线网络连接该WiFi热点时,会通过DHCP获得一个IP地址,而后通过192.168.11.1来访问设备,此模式为SLAMWARE core出厂的预置模式。
    2. Station模式:
      此模式下,SLAMWARE Core本身作为一个WiFI设备,连接到其他的WiFi热点上。同时SLAMWARE Core会自动成为无线网桥,为High Speed Bus上的设备分配IP地址并提供外网访问服务。
  3. 雷达SN
  4. 设备SN


Portal的Status页面

重启模块

分为软复位和硬复位两种模式。

  1. 软复位
  2. 硬复位:网络连接会断开,需要重新连接至设备。

Portal的重启模块页面

更新固件

支持固件局部更新和全局更新。更新步骤如下(以全局更新为例):

整个更新过程约持续10分钟,请确保在此过程中设备电源充足且未进行其他操作。


  1. 请在SLAMTEC官方网站上下载最新固件;
  2. AP模式下,在Chrome地址栏输入192.168.11.1登录至Portal,需要输入用户名和密码(默认用户名:admin 默认密码: admin111)。(Station模式下,请输入自行配置的ip地址)。之后进入默认的Status页面;
  3. 选择右上角Administration菜单>选择左边栏Update Firmware选项>选择Slamware Core Full System Update下的Choose File按钮;
  4. 在弹出对话框中,选择之前下载的固件并选择打开按钮>选择页面下方的Upgrade Full System按钮开始更新固件。(注意:Slamware Core Firmware Update用于局部固件更新,Slamware Core Full System Update用于全局固件更新);
  5. 约30秒左右固件上传成功,解压成功将开始更新,此时蜂鸣器开始持续低鸣直至更新结束,设备屏幕(如有)出现黄色Upgrading Firmware字样。
  6. 设备重启后表示固件更新完成,请返回Status页面确认版本已更新。

开启Debug Access(暂无介绍)

WiFi配置

支持如下配置:

  1. AP模式下的频段修改。可选项为2.5GHz和5GHz
  2. AP模式下的WiFi密码修改。修改密码后,SLAMWARE-XXXXXX无线网络会断开连接,然后自动重连,此时需要输入之前设置的密码。
  3. 由AP模式转换为Station模式。步骤:选择Scan WiFi Network>在出现的WiFi列表中选择您的WiFi并点击连接。详细步骤请参考后文。
  4. 连接至隐藏的WiFi网络,适用于WiFi网络被设置为不可见的情况。
  5. 重置WiFi设置。将WiFi模式恢复为出厂设置,即AP模式。此时需要重新设置的AP模式下的密码。
  6. (ZEUS专用)开启与禁止4G模块上网。选择Enable Internet Access表示允许接入互联网,选择Disable Internet Access表示禁止接入互联网。

AP模式转换为Station模式步骤

  1. AP模式下,使用电脑连上设备的AP,在Chrome地址栏输入192.168.11.1登录至Portal,需要输入用户名和密码(默认用户名:admin 默认密码: admin111)。之后进入默认的Status页面 >选择右上角Administration菜单>选择左边栏Configurate WiFi选项>选择Scan WiFi Network


  2. 在打开的如下页面Select Network的下拉选项中选择对应的WiFi
  3. 输入正确密码,并点击Submit
  4. 如下页面表示WiFi配置成功
  5. 可在Status页面确认网络模式及WiFi是否配置正确

开启SLAMWARE Core诊断模式

该模式下,可通过图形界面直观地观察到各传感器的状态并查看报错信息。

  1. 支持根据具体需要点选需要显示在界面的数据,如深度摄像头数据,激光雷达数据,碰撞传感器数据,超声波传感器数据等。
  2. 支持地图精度选择,以便更精准地观察各传感器数据。

Portal的SLAMWARE Core页面


修改管理员密码

输入当前默认密码,然后进行修改。