下图是一块搭配了Slamcore模块的Breakout3.0开发板,其上有一块STM32的MCU,可供用户烧录自行开发的固件程序。
SDP的参考固件请点击这里下载。
SDP mini参考固件请点击这里下载。
使用设备:UART转USB转接板 x 1,杜邦线(两边母头)x 3,USB线缆一根
以下是烧录步骤
将UART转USB转接板上的GND,TX,RX分别接在J15的GND,以及J14的两个针脚上。用J14上两个跳帽中的一个将J15短接,如下图。图中标示的TX接转接板的TX,RX接转接板的RX。
以上接线步骤需断电操作,否则可能造成breakout损坏。 J15如果未短接,将无法烧写程序。 |