本页介绍了基于Windows SDK的一个简单SDK应用程序,其基于MFC对话框,包含以下几个主要功能
此参考设计尽量去除了与SDK无关的技术细节,例如使用最简单的MFC对话框程序,使用基于定时器的地图绘制,没有引入多线程机制等。
其设计目标是
本页内容
Sample Code:
使用更高版本的Visual Studio可能会带来编译异常。 使用Visual Studio 2010(无SP1)可能会因为无法与.Net Framework兼容而报编译错误,此时增加SP1更新包即可解决问题 |
(以下任选其一)
Zeus/Apollo等底盘系统
对于首次使用Slamware SDK进行编程的用户来说,不建议在最开始使用基于自己底盘搭载Slamcore模块用于产品开发。此方式无法有效定位问题,即是基于SDK的应用程序问题,还是底盘部分存在故障。强烈建议选择以上列表中的一个用于初始开发。 |