本页介绍了move_to_spot的用法


本页内容



需要

软件平台

硬件平台

(以下任选其一)

编译运行

  1. 打开samples工程
  1. 右键move_to_spot, 打开属性选项,将Slamware SDK 的include目录和lib目录添加到工程
  2. 右键move_to_spot, 将此工程设置成StartUp project
  3. 右键move_to_spot, 在Debugging页面中command Arguments处输入 192.168.11.1 (Slamware AP 模式默认IP地址)。 注: 此sample为 windows console application, 也可以在console中用命令行执行,用法为:move_to_spot <IP address> 
  4. 点击F5运行
  5. (TODO 添加RoboStudio的视频)

代码描述