本页提供了基于Windows平台开发SLAMWARE SDK的API参考。
基于Slamware SDK进行应用开发,您的开发环境需满足如下条件:
|
Slamware SDK包含了大量您开发过程中可能会用到的资源、代码、和项目文件,其目录结构组织如下:
目录 | 说明 |
---|---|
bin | 预编译的工具 |
dll | 动态链接库文件 |
docs | 参考文档 |
include | SDK相关的头文件 |
lib | 预编译的库文件 |
samples | 样例程序 |
workspaces | 项目文件 |
在include目录下,我们包含了Slamware SDK以及它所依赖的所有库的头文件:
目录 | 说明 |
---|---|
boost | Boost 1.53.0 |
Eigen | Eigen矩阵库 |
json | JsonCpp库的头文件 |
rpos | Slamware SDK相关的头文件 |
点击Next(下一步)
在Solution Explorer(解决方案)中右键单击您刚刚创建的项目,并单击Properties(属性)菜单,打开属性面板:
在左侧列表中,选择VC++ Directories(VC++目录)
完成后,您的项目属性页应当与下图相似:
点击OK(确定)完成配置。
在Solution Explorer中您的项目下的Source Files目录上,右键单机,并在菜单中选择Add(添加)->New Item(新项目)
选择C++ File (.cpp),并将文件命名成main.cpp
在弹出的编辑器中输入如下代码:
#include <rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h> #include <iostream> using namespace std; using namespace rpos::robot_platforms; int main(int argc, char* argv[]) { SlamwareCorePlatform platform = SlamwareCorePlatform::connect("192.168.111.1", 1445); cout << "Base version: " << platform.getSDPVersion() << endl; return 0; } |
在Visual Studio的主菜单中,单击Debug(调试)->Start Debugging(开始调试)即可编译运行您的程序。
对象 | 说明 |
---|---|
rpos::core::Location类 | 位置 |
rpos::core::Rotation类 | 旋转姿态 |
rpos::core::Pose类 | 姿态 |
rpos::core::Action类 | 动作 |
rpos::core::ActionStatus枚举 | 动作执行状态 |
rpos::core::Feature类 | 特征类 |
rpos::core::RectangleF类 | 矩形(float型) |
rpos::core::Vector2f类 | 二维向量(float型) |
rpos::core::Vector2i类 | 二维向量(int型) |
rpos::core::LaserPoint类 | 激光雷达扫描点 |
rpos::core::RobotPlatform类 | 机器人平台基类 |
rpos::robot::heading::HeadingMode枚举 | 机器人移动时头朝向的方式 |
rpos::robot::heading::RobotHeading类 | 机器人头朝向某个物体或者方向的设置 |
rpos::robot::option::MoveOption结构体 | 存储机器人运行时的设置。 |
rpos::actions::MoveAction类 | 移动动作 |
rpos::features::ArtifactProvider类 | 器物功能特征,包括了虚拟墙功能。 |
rpos::features::LocationProvider类 | 定位功能特征。 |
rpos::features::MotionPlanner类 | 路径规划功能特征。 |
rpos::features::SweepMotionPlanner类 | 清扫路径规划功能特征类。 |
rpos::features::SystemResource类 | 系统资源功能特征类。 |
rpos::features::location_provider::Map类 | 地图基类。 |
rpos::features::location_provider::MapType枚举 | MapType枚举表示地图的类型。 |
rpos::features::location_provider::BitmapMap类 | 位图地图。 |
rpos::features::location_provider::BitmapMapPixelFormat枚举 | BitmapMapPixelFormat枚举表示位图地图的像素格式。 |
rpos::features::motion_planner::Path类 | 代表一条路径。 |
rpos::features::system_resource::LaserScan类 | 代表一次激光扫描数据。 |
rpos::robot_platforms::SlamwareCorePlatform类 | Slamware CORE对象 |
Location类用于表示三维空间中的一个坐标,由x,y,z三个成员组成,遵循右手坐标系
rpos/core/pose.h
创建一个Location对象,并自动将x、y、z都设为0
创建一个Location对象,将x、y、z设定为相应的值
拷贝构造函数
赋值运算符
x属性
Location location; std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 0 location.x() = 10; std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 10 |
y属性,用法请参见x属性
z属性,用法请参见x属性
表示物体在三维坐标系中的旋转姿态。Rotation使用弧度作为角度单位
rpos/core/pose.h
创建一个Rotation对象,并将yaw,pitch,roll都设定为0
创建一个Rotation对象,并将yaw,pitch,roll都设定为相应值
拷贝构造函数
赋值运算符
摇摆角(单位:弧度),遵循Tait-Bryan angles规则,请参见维基百科相关定义。用法请参见Location::x()的示例
俯仰角
翻滚角
Pose包含了Location和Rotation数据,即对象在三维空间中的完整姿态
pos/core/pose.h
构造一个x、y、z、yaw、pitch、roll都为0的Pose对象
构造一个location和rotation为对应值的Pose对象
构造一个location为对应值,yaw、pitch、roll皆为0的Pose对象
构造一个rotation为对应值,x、y、z皆为0的Pose对象
拷贝构造函数
赋值运算符
位置,详见Location类
旋转,详见Rotation类
x属性
Location location; std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 0 location.x() = 10; std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 10 |
y属性,用法请参见x属性
z属性,用法请参见x属性
摇摆角(单位:弧度),遵循Tait-Bryan angles规则,请参见维基百科相关定义
用法请参见Location::x()的示例
俯仰角
翻滚角
rpos/core/action.h
拷贝构造函数
赋值运算符
获得当前动作状态,返回值详见ActionStatus枚举
取消当前动作
等待动作完成或出错,返回值为动作结束时的动作状态,详见ActionStatus枚举
将rpos::core::Action的对象转换成子类的对象
rpos::core::Action someAction = robotPlatform.startSomeAction(); rpos::actions::MoveAction moveAction = someAction.cast<rpos::actions::MoveAction>; |
ActionStatus枚举列举了动作的状态
rpos/core/action.h
动作正在等待开始
动作正在进行
动作已经完成
动作已经暂停
动作已经停止(取消)
动作执行过程中出现错误
rpos::core::Feature类
Feature类表示一个特征,即一个特定的功能集合
头文件
rpos/core/feature.h
构造器
Feature(const Feature&)
拷贝构造函数
运算符
Feature& operator=(const Feature&)
赋值运算符
rpos::core::RectangleF类
RectangleF类表示一个矩形,其坐标参数的类型为float
头文件
rpos/core/geometory.h
构造器
RectangleF()构造器
创建一个x、y、width、height都为0的矩形
RectangleF(Vector2f position, Vector2f size)
创建一个位置和大小为指定值的矩形
RectangleF(float x, float y, float width, float height)
创建一个位置和大小为指定值的矩形
RectangleF(const RectangleF&)
拷贝构造函数
运算符
RectangleF& operator=(const RectangleF&)
赋值运算符
方法
const Vector2f& position()、Vector2f& position()
矩形的位置(左上角)
const Vector2f& size()、Vector2f& size()
矩形的大小
float x() const、float& x()
矩形左上角的x坐标
float y() const、float& y()
矩形左上角的y坐标
float width() const、float& width()
矩形的宽度
float height() const、float& height()
矩形的高度
float left() const
矩形左侧的x坐标
float right() const
矩形右侧的x坐标(right=x+width)
float top() const
矩形顶部的y坐标
float bottom() const
矩形底部的y坐标(bottom=y+height)
bool contains(const Vector2i& point)
判断点是否在矩形的范围内
bool empty()
判断矩形是否是全空的(即width() < epsilon或height()<epsilon)
bool contains(const RectangleF& dest)
判断目标矩形是否完全在本矩形的区域内
void unionOf(const RectangleF& dest)
计算本矩形和目标矩形重合的部分,并将本矩形设定为该重合部分矩形
rpos::core::Vector2f类
二维向量,元素数据类型为float型
头文件
rpos/core/geometry.h
构造器
Vector2f()
构造一个新的向量,其x、y的值是不确定的
Vector2f(float x, float y)
构造一个x、y为指定的值的向量
Vector2f(const Vector2f&)
拷贝构造函数
运算符
Vector2f& operator=(const Vector2f&)
赋值运算符
方法
float x() const、float& x()
二维向量的x分量
float y() const、float& y()
二维向量的y分量
rpos::core::Vector2i类
二维向量,元素数据类型为int型
头文件
rpos/core/geometry.h
构造器
Vector2i()
构造一个新的向量,其x、y的值是不确定的
Vector2i(float x, float y)
构造一个x、y为指定的值的向量
Vector2i(const Vector2i&)
拷贝构造函数
运算符
Vector2i& operator=(const Vector2i&)
赋值运算符
方法
int x() const、int& x()
二维向量的x分量
int y() const、int& y()
二维向量的y分量
rpos::core::LaserPoint类
激光雷达测距的单点数据,包括了距离、角度、是否有效等信息
头文件
rpos/core/laser_point.h
构造器
LaserPoint()
创建一个新的LaserPoint对象
LaserPoint(float distance, float angle, bool valid)
创建一个距离、角度、有效性为指定值的LaserPoint对象
LaserPoint(const LaserPoint&)
拷贝构造函数
运算符
LaserPoint& operator=(const LaserPoint&)
赋值运算符
方法
float distance() const、float& distance()
距离数据(单位:米)
float angle() const、float& angle()
本次测量的角度(单位:弧度)
bool valid() const、bool& valid()
本次测量是否有效
rpos::core::RobotPlatform类
机器人平台是一系列设备组合而成的整体,提供一系列的特征从而提供功能。RobotPlatform类是所有机器人平台的基类。
头文件
rpos/core/robot_platform.h
构造器
RobotPlatform(const RobotPlatform&)
拷贝构造函数
运算符
RobotPlatform& operator=(const RobotPlatform&)
赋值运算符
方法
std::vector<Feature> getFeatures()
获得该机器人平台提供的所有特征
template<class RobotPlatformT> RobotPlatformT cast()
将RobotPlatform对象转换成子类对象,示例请参考rpos::core::Action::cast<>
rpos::robot::heading::HeadingMode枚举
HeadingMode枚举表示机器人移动时头朝向的方式。
头文件
rpos/features/motion_planner/move_heading.h
枚举项
HeadingModeAuto
机器人按照自己的方式随意行走
HeadingModeFixAngle
机器人行走时头与前进方向成固定角度
HeadingModeCircleMotion
机器人行走时头始终朝向某个物体或者某点
HeadingModeDirection
机器人行走时头始终朝向某个固定的方向
rpos::robot::heading::RobotHeading类
RobotHeading类表示机器人在行走的时候的头朝向某个物体或者方向的设置。
头文件
rpos/features/motion_planner/move_heading.h
构造器
RobotHeading()构造器
构造函数
RobotHeading(HeadingMode headingMode, rpos::core::Pose pose)构造器
构造函数
运算符
RobotHeading& operator=(const RobotHeading&)运算符
赋值运算符。
方法
const rpos::core::Pose& RobotHeading::pose() const
获取机器人行走时头朝向的角度或者物体的位置,头朝向与位置或者角度的对应关系如下:
朝向 | 值 |
---|---|
HeadingModeAuto | Pose值不可用 |
HeadingModeFixAngle或者HeadingModeDirection | Pose的Rotation参数可用 |
HeadingModeCircleMotion | Pose的Location参数可用 |
获取机器人行走时头朝向设置
可以参考rpos::robot::heading::HeadingMode
MoveOption结构体存储机器人运行时的设置。
rpos/features/motion_planner/move_option.h
如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点。
机器人是否通过路径搜索的方式前往目的地。
机器人行走时头朝向设置。参考rpos::robot::heading::RobotHeading
MoveAction类表示一个移动的动作,它包含了当前机器人规划的路径、检查点列表、移动的进程。
rpos/features/motion_planner/move_action.h
继承自rpos::core::Action类
该构造器仅限SDK内部使用。
拷贝构造函数
赋值运算符
获得已经规划好的,剩余的路径
获得剩余的里程碑
器物功能特征,包括了虚拟墙功能。
rpos/features/artifact_provider.h
继承自rpos::core::Feature类
该构造器仅限SDK内部使用。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
获取系统中所有的虚拟墙。
添加虚拟墙。
添加虚拟墙。
清除指定的虚拟墙。
清除所有的虚拟墙。
定位功能特征,包括了自动建图和定位的功能(亦即SLAM功能)。
rpos/features/location_provider.h
继承自rpos::core::Feature类
该构造器仅限SDK内部使用。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
获得该定位功能特征提供的所有地图类型。
获得该定位功能特征提供的指定地图类型指定区域的地图数据。
上载指定地图类型指定区域的地图数据到该定位功能特征,返回是否成功。
获得指定地图类型的地图中,已经完成建图的区域。
清除地图数据。
获得机器人在上述地图坐标系统中的坐标。
获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。
上载当前机器人的姿态到上述地图坐标系统中,返回是否成功。
获得机器人是否启用定位功能。
设置机器人是否启用定位功能。
获取机器人是否启用地图更新功能。
设置机器人是否启用地图更新功能。
路径规划功能特征,包括了动态路径规划功能和自动壁障功能。
rpos/features/motion_planner.h
继承自rpos::core::Feature类
该构造器仅限SDK内部使用。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,在节点之间尽量走圆滑的曲线,如果遇到障碍物,机器人会自动避开)。
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
locations | const std::vector<rpos::core::Location>& | 期望机器人经过的点 |
appending | bool | 如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点 |
isMilestone | bool | 当这个参数为true时,机器人会将上述点视作关键点,通过路径搜索的方式前往目的地;当参数为false时,会被视作普通点,不会启用路径搜索功能。 |
让机器人移动到目标位置。
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
location | const rpos::core::Location& | 期望机器人经过的点 |
appending | bool | 如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点 |
isMilestone | bool | 当这个参数为true时,机器人会将上述点视作关键点,通过路径搜索的方式前往目的地;当参数为false时,会被视作普通点,不会启用路径搜索功能。 |
获得机器人当前正在进行的移动动作。您可以使用Action::isEmpty()方法判断它是否存在。当机器人当前没有正在进行的动作时,它Action::isEmpty()将会返回true。
使用机器人内置的寻路算法寻找前往指定目的地的路径。
清扫路径规划功能特征类。该类中的功能主要针对扫地机专属版本Slamware Core所提供的清扫和自动回充功能。
rpos/features/sweep_motion_planner.h
继承自rpos::core::Feature类
该构造器仅限SDK内部使用。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
让机器人进行清扫。(此接口仅适用于扫地机版本)
让机器人定点打扫。(此接口仅适用于扫地机版本)
让机器人回家充电。
获取设备信息。设备信息包括设备ID,制造商,型号,硬件版本,软件版本。
rpos/features/device_info.h
构造函数。
构造一个特定设备信息的函数。
赋值运算符。
deviceID属性。
manufacturerID属性。
manufacturerName属性。
modelID属性。
modelName属性。
硬件版本属性。
软件版本属性。
系统资源功能特征类。该类提供了对原始激光扫描数据、电源管理系统等相关资源的访问API。
rpos/features/system_resource.h
继承自rpos::core::Feature类
该构造器仅限SDK内部使用。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
获得电池电量,返回值的单位是百分比。比如电池剩余为56%,则该返回值为56。
电池是否处于充电状态。
外部电源是否连接。
系统温度。
底盘的版本号。
获取原始激光扫描数据。
地图基类,泛指定位功能获得的地图。
rpos/features/location_provider.h
该构造器仅限SDK内部使用。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
获得这张地图所包含的区域。
获得这张地图左上角的坐标。
获得地图的尺寸(两个维度的像素个数)
获得地图的分辨率(在各个维度上,每个像素代表多少米)
获得地图生成的时间。
设置地图数据。
获得地图数据。
将地图转换成特定类型的子类对象。
MapType枚举表示地图的类型。
rpos/features/location_provider.h
每像素8位的位图。
位图地图。
rpos/features/location_provider.h
继承自rpos::features::location_provider::Map类
该构造器仅限SDK内部使用。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
继承自rpos::features::location_provider::Map类的方法
获得地图的像素格式。
BitmapMapPixelFormat枚举表示位图地图的像素格式。
rpos/features/location_provider.h
位图中的每个像素占用1个字节。
Path对象是一系列Location对象的集合,代表一条路径。
rpos/features/motion_planner.h
创建一个由一系列点组成的路径。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
获得路径中的所有点。
LaserScan对象是一系列LaserPoint对象的集合,代表一次激光扫描的数据。
rpos/features/system_resource.h
创建一个由一系列激光扫描点组成的扫描数据。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
获取激光扫描数据。
SlamwareCorePlatform对象代表一个基于Slamware的机器人,用以获取设备的状态、控制设备的行为。
rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h
继承自rpos::core::RobotPlatform类
该构造器仅限SDK内部使用。
拷贝构造函数。
赋值运算符。
连接到指定的Slamware设备。
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
host | const std::string& | Slamware Core的IP地址 |
port | int | Slamware Core的端口(通常为1445) |
timeout_in_ms | int | 连接超时时间,单位为毫秒 |
断开与CORE之间的连接。
获取系统中所有的虚拟墙。
添加虚拟墙。
添加多个虚拟墙。
清除指定的虚拟墙。
清除所有的虚拟墙。
获得该Slamware CORE提供的所有地图类型。
获得该Slamware CORE提供的指定地图类型指定区域的地图数据。
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
type | rpos::features::location_provider::MapType | 地图的数据类型 |
area | core::RectangleF | 地图的区域 |
kind | rpos::features::location_provider::MapKind | 地图类型 |
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit; rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP; rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind); rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind); |
注: 扫地机版本mapkind可以使用SWEEPERMAP
上载指定地图类型指定区域的地图数据到该Slamware CORE。
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
map | rpos::features::location_provider::Map | 地图 |
type | rpos::features::location_provider::MapType | 地图数据类型 |
kind | rpos::features::location_provider::MapKind | 地图类型 |
partially | bool | 是否部分更新地图 |
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit; rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP; rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind); rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind); bool bRet = robotPlatform.setMap(map, mapType, mapKind); |
bool setMap( const core::Pose& pose, const rpos::features::location_provider::Map&, rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind, bool partially)
上载指定地图类型指定区域的地图数据到该Slamware CORE。
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
pose | core::Pose | 机器人的pose信息 |
map | rpos::features::location_provider::Map | 地图 |
type | rpos::features::location_provider::MapType | 地图数据类型 |
kind | rpos::features::location_provider::MapKind | 地图类型 |
partially | bool | 是否部分更新地图 |
rpos::core::Pose pose; rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit; rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP; rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind); rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind); bool bRet = robotPlatform.setMap(pose, map, mapType, mapKind); |
rpos::core::RectangleF getKnownArea(rpos::features::location_provider::MapType, rpos::features::location_provider::MapKind)
获得指定地图类型的地图中,已经完成建图的区域。
rpos::feature::location_provider:MapType mapType = rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit; rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind = rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP; rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind); |
清除地图数据。
清除指定地图类型的地图数据。
获得机器人在上述地图坐标系统中的坐标。
获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。
获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。
获取地图定位。
设定是否启用定位功能。
获得是否启用地图更新功能。
设定是否启用地图更新功能。
获取雷达定位点的可信度(返回一个0到100的数值,数值越高 当前雷达点的定位越可信,建议取50以上的定位点)
让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,在节点之间尽量走圆滑的曲线,如果遇到障碍物,机器人会自动避开)。
参数详细参考 rpos::action::MoveAction MoveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&, bool, bool)
让机器人移动到目标位置。
参数详细参考 rpos::action::MoveAction MoveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)
让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,并根据MoveAction参数的变量决定机器人行走的方式和移动过朝向)。
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
locations | const std::vector <rpos::core::Location>& | 期望机器人经过的点 |
moveOption | rpos::robot::option::MoveOption | 如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点 |
moveOption详细可参考rpos::robot::option::MoveOption
std::vector<rpos::core::Location> locations; rpos::core::Location location(1,1); locations.push rpos::robot::option::MoveAction moveOption; moveOption.appending = false; moveOption.isMilestone = true; rpos::core::Pose pose(Rotation(2)); rpos::robot::heading::RobotHeading robotHeading(rpos::robot::heading::HeadingMode::HeadingModeFixAngle, pose); moveOption.robotHeading = robotHeading; rpos::actions::MoveAction moveInfo = robotPlatform.moveTo(locations, moveOption); |
让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,并根据MoveAction参数的变量决定机器人行走的方式和移动过朝向)。
详细参考 rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&,rpos::robot::option::MoveAction&)
控制机器人的运行方向
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
direction | const rpos::core::Direction& | 机器人运行的方向 |
rpos::core::ACTION_DIRECTION actionDirection = rpos::core::ACTION_DIRECTION::FORWARD; rpos::core::Direction direction(actionDirection); rpos::actions::MoveAction moveBy = platform.moveBy(direction); |
注:direction参数rpos::core::ACTION_DIRECTION取值说明如下
值 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
FORWARD |
| 向前 |
BACKWARD |
| 向后 |
TURNRIGHT |
| 向右 |
TURNLEFT |
| 向左 |
使机器人水平转动到特定的角度。
使机器人水平转动一定的角度。
获得机器人当前正在进行的移动动作。
您可以使用rpos::core::Action::isEmpty()方法判断它是否存在。当机器人当前没有正在进行的动作时,它rpos::core::Action::isEmpty()将会返回true。
使用机器人内置的寻路算法寻找前往指定目的地的路径。
命令机器人开始打扫。(此接口仅适用于扫地机版本)
在机器人处于扫地状态下,可以命令机器人定点清扫。(此接口仅适用于扫地机版本)
在机器人处于扫地状态下,可命令机器人返回充电位置。(此接口仅适用于扫地机版本)
获得机器人电池剩余电量(0表示完全没电,100表示电量全满)。
获得机器人是否正在充电。
获得直流电源是否插上。
获得机器人核心温度。单位是0.1℃,比如该函数的返回结果为452,则表示机器人的核心温度为45.2℃。
获得机器人底盘的版本号。
获得SDK的版本号。
获得上一次激光扫描的原始数据。
根据指定的重启模式(默认软复位)执行重启操作。
RestartModeSoft(软复位),重启SDK,速度较快。建议使用。
RestartModeHard(硬复位),速度较慢,需要几分钟时间。不建议经常使用。
调整系统参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
param | const std::string& | 调整的参数名 |
value | Const std::string & | 调整的参数值 |
注:目前只支持调整系统速度的设置
param只能取值为SYSPARAM_ROBOT_SPEED
value对应可取如下三种
1.SYSVAL_ROBOT_SPEED_HIGH (高)
2.SYSVAL_ROBOT_SPEED_MEDIUM (中)
3.SYSVAL_ROBOT_SPEED_LOW (低)
Bool bRet = platform.setSystemParameter(SYSPARAM_ROBOT_SPEED, SYSVAL_ROBOT_SPEED_HIGH); |
std::string getSystemParameter(const std::string& param)
获取系统参数
参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
param | const std::string& | 要获取的系统参数名 |
注:目前只支持调整系统速度的设置
param只能取值为SYSPARAM_ROBOT_SPEED
示例
std::string robotSpeed = platform.getSystemParameter(SYSPARAM_ROBOT_SPEED); |
获取设备信息。设备信息包括设备ID,制造商ID,制造商名称,型号ID,型号名称,硬件版本,软件版本。
具体返回值信息请参考:rpos::features::system_resource::DeviceInfo类
机器人开始进行磁罗盘校正
机器人停止进行磁罗盘校正
获取机器人当前的状态信息
清除机器人当前出错的状态信息
配置机器人的网络信息
网络状况 | ssid | password | channel |
---|---|---|---|
NetworkModeAp | 可选 | 可选 | 可选 |
NetworkModeStation | 必选 | 可选 | -- |
NetworkModeWifiDisabled | -- | -- | -- |
注:目前暂只支持以上三中mode形式,ssid,password,channel三个选项的信息如上表(--表示不可用)
std::map<std::string, std::string> options; options["ssid"] = "Slamtec"; options["password"] = "slamtect"; Bool bRet = platform.configureNetwork(rpos::features::system_resource::NetworkMode::NetworkModeStation,options); |
获取机器人当前的网络信息。
注:目前返回的结果只包含mode,ssid和ip三个选项的值
用于获取机器人上已安装的所有碰撞传感器,返回值为ImpactSensorInfo列表。
ImpactSensorInfo数据结构如下:
struct ImpactSensorInfo { impact_sensor_id_t id; rpos::core::Pose pose; ImpactSensorType type; float refreshFreq; }; |
字段说明:
字段名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
Id |
| Id字段为后续API中会用到的数值。 |
Pose |
| Pose字段表示传感器的安装姿态,即传感器相对于机器人中间的位置和方向。 |
Type |
| 如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数表示传感器类型,为ImpactSensorTypeDigital 或ImpactSensorTypeAnalog中的一种。前者表示普通的碰撞传感器,只有发生碰撞和不发生碰撞两种状态。后者表示距离传感器,如超声波测距传感器,红外测距传感器等。 |
refreshFreq | Hz | 表示传感器刷新频率,Hz表示每秒刷新次数。 |
用于获取当前碰撞传感器状态,返回值为map,key字段为上述API中获得的id,value字段是ImpactSensorValue类型,数据结构如下:
struct ImpactSensorValue { impact_sensor_timestamp_t time; float value; }; |
字段说明:
字段名称 | 类型 | 单位 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
Time | Long | 微秒 | 表示获得该数据的时间。 | |
Value | Float | 米 | 表示该碰撞传感器检测到的与障碍物之间的距离。若传感器为数字传感器,则0~FLT_EPSILON表示发生了碰撞,FLT_MAX表示没有发生碰撞(建议用“<FLT_EPSILON”来判断);若传感器为模拟传感器,则value表示传感器和障碍物之间的距离,FLT_MAX表示没有检测到障碍物(建议用“<1000”来判断,1000为场景中最长轴长度的两倍)。 |
获取指定传感器的数据。返回值为ImpactSensorValue数组。
获取指定传感器的数据。返回值为ImpactSensorValue。
设置当前的地图信息。
auto pose = platform.getPose(); rpos::robot_platforms::objects::Metadata metadata; std::vector< boost::shared_ptr<rpos::robot_platforms::objects::MapLayer> > maps; auto map_layer_v_walls = boost::make_shared<rpos::robot_platforms::objects::LineMapLayer>(); maps.push_back(map_layer_v_walls); map_layer_v_walls->setUsage("virtual_walls"); map_layer_v_walls->setType(rpos::robot_platforms::objects::LineMapLayer::Type); rpos::robot_platforms::objects::Line line(Point(0, 0), Point(10, 10)); line.name ="1"; map_layer_v_walls->lines()[line.name] = line; rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap compositeMap(metadata, maps); platform. setCompositeMap (compositeMap, pose); |
获取当前地图的所有信息。