Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »


用户可以自行修改breakout的固件代码,并烧录进去实现特殊的功能。目前来讲breakout分3.0以及4.0版本。不同版本的固件略有不同,请注意烧录时固件版本与breakout版本需匹配

版本查看方法

版本查看方法:breakout 边缘处有金色标记,3.0 版本的breakout标记为Ver3.0, 而4.0 版本breakout 的标记为 Ver4.

Breakout 3.0

Breakout 3.0 电路图请点击这里下载

搭配Breakout 3.0 的SDP mini参考固件请点击这里下载。

工具准备:UART转USB转接板 x 1,杜邦线(两边母头)x 3,USB线缆一根


以下是烧录步骤

  1. 找到板上的J16,J14,参见下图中的红色标记。移除J14上的两个跳帽。


  2. 将UART转USB转接板上的GND,TX,RX分别接在J15的GND,以及J14的两个针脚上。用J14上两个跳帽中的一个将J16短接,如下图。图中标示的TX接转接板的TX,RX接转接板的RX。

    以上接线步骤需断电操作,否则可能造成breakout损坏。

    J16如果未短接,将无法烧写程序。

Breakout 4.0

Breakout 4.0 电路图请点击这里下载

搭配Breakout 4.0 的SDP mini参考固件请点击这里下载。

工具准备:USB Type B数据线一根

友情提示

在编译hex文件过程中,IAR的workspace需要选择如下图所示:Release_breakout_v4,其他项目中的代码与breakout 4.0版本不匹配,生成的hex文件无法启动核心板。请知悉。

以下是烧录步骤

  1. 找到板上的J16,参见下图中的红色标记。将板子上附带的跳帽盖在J16接口上。
  2. 将usb type B数据线接在J7上。

    以上接线步骤需断电操作,否则可能造成breakout损坏。

    J16如果未短接,将无法烧写程序。


3. 滑动Breakout 的电源开关,此时开发板进入固件烧写模式。使用常见的串口固件烧写程序,如FlyMCU,烧写程序。串口参数设置为波特率115200。烧写成功后显示如下

4. 关闭开发板电源,将J16上的跳帽移除,对于breakout 3.0 需要同时将J14上的跳帽重新连接。再次打开breakout电源,此时运行的即为新烧入的程序。

  • No labels