Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. AP模式下,使用电脑连上设备的AP,在Chrome地址栏输入192.168.11.1登录至Portal,需要输入用户名和密码(默认用户名:admin 默认密码: admin111)。之后进入默认的Status页面 >选择右上角Administration菜单>选择左边栏Configurate WiFi选项>选择Scan WiFi Network
    Image Modified

  2. 在打开的如下页面Select Network的下拉选项中选择对应的WiFi
  3. 输入正确密码,并点击Submit
  4. 如下页面表示WiFi配置成功
  5. 可在Status页面确认网络模式及WiFi是否配置正确

...

  1. 如何查看SLAMWARE SDP的SSID?
    您可以通过SDP自带的屏幕查看SSID。请开机后按照如下步骤查看SSID。
    Image RemovedImage Added
  2. SLAMWARE SDP屏幕上一直显示Core Disconnected怎么办?
    SLAMWARE SDP中的SLAMWARE核心模块断开连接时会在屏幕上提示Core Disconnected。请检查SLAMWARE核心模块的电源供应是否正常,与机器底盘的网线连接是否正常。如果已确保电源及线缆连接一切正常,您可以尝试重启整台SDP。如果仍然显示Core Disconnected,则您的SLAMWARE SDP可能已经损坏。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)事宜。
  3. SLAMWARE SDP无法充电怎么办?
    请先确认充电桩是否有电,其次确认SDP内部电池是否存在,是否正常连接。正常情况下,SDP连接到充电桩时,会发出"嘀"的一声而且SDP上charge指示灯亮红色,此时表示开始正常充电。如果error指示灯也同时亮起,表示充电异常。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)事宜。
  4. 哪里可以找到最新的关于SLAMWARE SDP的信息?
    您可以访问SLAMTEC官方网站获取最新版本的SDK软件及相关信息。

...