Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 本页面介绍了SLAMWARE SDP的基本用法。

...

本页内容
Anchor
返回顶部
返回顶部

Table of Contents
maxLevel2
exclude本页内容
stylecircle

...

简介

Excerpt

SLAMWARE SDP是一款由SLAMTEC研发的具备内置SLAM功能的通用用途机器人开发平台。该平台基于SLAMTEC RPLIDAR传感器和SLAMWARE软件技术构建,可以让您的机器人利用自动建图和定位导航功能,而您无需关心SLAM算法及机器人定位技术的任何细节。该平台对应用的开发者提供了一个非常友好的API。

您的应用程序可以获得当前已经探索过的所有地图、您的机器人在地图中的位置和方向(亦即姿态),并可以通过该API向机器人下达运动指令,让它自动地移动到指定位置。 RPLIDAR传感器和SLAMWARE软件技术构建,可以让您的机器人利用自动建图和定位导航功能,而您无需关心SLAM算法及机器人定位技术的任何细节。该平台对应用的开发者提供了一个非常友好的API。您的应用程序可以获得当前已经探索过的所有地图、您的机器人在地图中的位置和方向(亦即姿态),并可以通过该API向机器人下达运动指令,让它自动地移动到指定位置。
该模块具有如下功能:

  • 同步定位与建图
  • 高分辨率高频激光雷达传感器
  • 2cm分辨力的高精度环境地图5cm分辨力的高精度环境地图
  • 每200ms更新一次地图
  • D*路径规划算法
  • 可处理透明障碍物
  • 具备防跌落功能
  • 用于查看机器人状态、设置机器人的彩色触摸屏
  • 802.11n Wi-Fi连接能力,可同时支持AP和Station模式(您可以将SLAMWARE SDP连接到您既有的无线网络以便开发)

基础使用方法

与PC连接(Wifi)

SLAMWARE SDP通过Wifi与PC进行连接。可同时支持AP和Station模式:

...

您可将SLAMWARE SDP配置成Station模式连接外部局域网。具体步骤如下。

AP模式转换为Station模式步骤

  1. AP模式下,使用电脑连上设备的AP,在Chrome地址栏输入192
  2. 用电脑连上SLAMWARE Core 的AP
  3.  用浏览器打开 http://192.168.11.1
  4. 进入Administration菜单
  5. 进入Configurate WiFi菜单:
  6. 输入WiFi配置参数并点击Connect 
  7. 在路由器上就能看到SLAMWARE Core已经成功的连接到了您的Wifi网络
Note
title注意

此时AP模式依然有效。

SM201 SLAMWARE SDP User Manual

更新SLAMWARE SDP 固件

SLAMTEC将定期提供SLAMWARE SDP的固件更新。您可以通过SDP管理后台方便地为SLAMWARE SDP升级固件。

  • 下载SLAMWARE SDP的固件

您可以从如下地址下载SLAMWARE SDP的升级固件:
http://www.slamtec.com/zh-CN/slamware/index/24

  • 使用Web页面更新SLAMWARE SDP的固件
  1. 连接SLAMWARE SDP的wifi
  2. 登陆SLAMWARE SDP的管理后台
  3. 打开浏览器并通过输入http://192.168.11.1 登陆SLAMWARE SDP管理后台。
  4. 进入刷写固件的页面
  5. 点击Status 进入固件列表界面并点击Update Firmware。
  6. 选择下载的固件开始更新,Choose File 选择准备更新的固件。
  7. 看到如下页面表示固件开始更新。
  8. 等待更新结束, 更新结束界面如下图
  1. 1登录至Portal,需要输入用户名和密码(默认用户名:admin 默认密码: admin111)。之后进入默认的Status页面 >选择右上角Administration菜单>选择左边栏Configurate WiFi选项>选择Scan WiFi Network
    Image Added

  2. 在打开的如下页面Select Network的下拉选项中选择对应的WiFi
    Image Added
  3. 输入正确密码,并点击Submit
    Image Added
  4. 如下页面表示WiFi配置成功
    Image Added
  5. 可在Status页面确认网络模式及WiFi是否配置正确
    Image Added

返回顶部

固件更新

请参考KBSW180153 SLAMWARE Web Portal Function Overview 1


Note
title注意

更新过程将持续5 ~ 10分钟。SLAMWARE SDP会在更新结束后自动重启。在此之前,请确保SLAMWARE SDP的电量充足。在SLAMWARE SLAMWARE SDP会在更新结束后自动重启。在SLAMWARE SDP重启后,机器会低声蜂鸣几声,请继续等待直到屏幕上出现Idle提示则表示系统启动完成。如果升级失败,屏幕上会出现"Firmware Update Fail"提示,此时可以重复本章节的步骤或按照屏幕提示选择reset系统。

Q&A

  1. 如何查看SLAMWARE SDP的SSID?
    您可以通过SDP自带的屏幕查看SSID。请开机后按照如下步骤查看SSID。
    Image RemovedImage Added
  2. SLAMWARE SDP屏幕上一直显示Core Disconnected怎么办?
    SLAMWARE SDP中的SLAMWARE核心模块断开连接时会在屏幕上提示Core Disconnected。请检查SLAMWARE核心模块的电源供应是否正常,与机器底盘的网线连接是否正常。如果已确保电源及线缆连接一切正常,您可以尝试重启整台SDP。如果仍然显示Core Disconnected,则您的SLAMWARE SDP可能已经损坏。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)事宜。
  3. SLAMWARE SDP无法充电怎么办?
    请先确认充电桩是否有电,其次确认SDP内部电池是否存在,是否正常连接。正常情况下,SDP连接到充电桩时,会发出"嘀"的一声而且SDP上charge指示灯亮红色,此时表示开始正常充电。如果error指示灯也同时亮起,表示充电异常。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)事宜。
  4. 哪里可以找到最新的关于SLAMWARE SDP的信息?
    您可以访问SLAMTEC官方网站获取最新版本的SDK软件及相关信息。

SM201 SLAMWARE SDP User Manual返回顶部