概述
Slamware模块最重要的功能即为定位导航以及建图,在此过程中,会涉及大量的对地图和坐标的操作,因此,有必要针对SDK里面所用到的坐标系统以及地图数据,进行详细的介绍。 本文将首先介绍Slamware模块中所建的地图,然后针对SDK中的一些机器人运动相关的接口进行说明。Slamware模块最重要的功能即为定位导航以及建图,在此过程中,会涉及大量的对地图和坐标的操作,因此,有必要针对SDK里面所用到的坐标系统以及地图数据,进行详细的介绍。 本文将首先介绍Slamware模块中所建的地图,然后结合SDK中的一些地图相关的接口进行说明。
地图坐标及数据说明
以UI commander windows客户端为例,红色箭头所指为地图坐标X轴正向, 绿色箭头所指为Y轴正向。蓝色点为坐标零点。红色四边形箭头为机器人所在位置,其中,箭头方向为机器人的朝向。下图左上角的SLAMWARE SDP [-0.59,-0.44, -157.37] 分别是 [X轴坐标, Y轴坐标, 机器人偏转角度yaw]。 默认情况下,机器人开机的位置,即为地图零点位置。机器人朝向为X轴正向,为0度,角度逆时针增加。
...
Info | ||
---|---|---|
| ||
地图坐标及机器人位置示意图,请注意,此处地图数据是mapdata按Y轴反转后的数据。resolution是每个像素对应的实际距离,单位是米,可以由getMapResolution()得到。左下角的map postion, 可以由getMapPosition()得到。 SDP机器人的位置,可以由getPose()得到, 其中,yaw角度为图示逆时针的方向角,单位是弧度。laser point的方向角以机器人前进方向为0值,为逆时针角度。 point的方向角以机器人前进方向为0度,为逆时针角度。 |